A visão do futuro será uma realidade no All Electric Society Park

26.09.2023
Vista aérea do All Electric Society Park

Ao longo da estrada de acesso à Phoenix Contact, na unidade de Blomberg, foi criada uma nova área de entrada com aproximadamente 7600 m².

O coração desta área é um parque de livre acesso a todos onde a visão do futuro da All Electric Society pode ser experienciada e explicada de forma compreensível. É fácil de identificar pela árvore solar, com um diâmetro de 12 metros, que se encontra na rotunda diretamente junto ao parque. Esta pode ser girada à volta do eixo central, de modo a ficar sempre num ângulo correto em relação ao sol.

Com base no fluxo de energia desde a produção, passando pela transformação, o armazenamento e a distribuição, até ao consumo de energia otimizado, o parque mostra como a All Electric Society pode tornar-se realidade. Assim, aplicações reais ilustram como funciona o acoplamento sectorial e as tecnologias que daí podem advir. O parque representa um reflexo do mundo real num formato reduzido. Cubos de vidro para as respetivas aplicações, instalações ao ar livre e um pavilhão com sala de comando e salas de reunião formam as áreas de exposição do parque. Este mostra uma imagem global do consumo eficiente de recursos com base em tecnologias existentes.

Experienciar o acoplamento sectorial no All Electric Society Park
O fio condutor do parque é formado pelo fluxo de energia e dados. Ao longo deste tema, as aplicações são contextualizadas e é mostrado como se influenciam mutuamente. O ponto de partida é a produção de energia renovável solar e eólica. No próprio parque, os módulos solares produzem eletricidade sustentável. Estes localizam-se nos telhados dos cubos e nas estações de carga, integrados na fachada do pavilhão e usados como placas do solo. Cerca de 550 módulos solares estão instalados no parque e fornecem 155 000 kWh de eletricidade por ano. O tema da energia eólica é exemplificado por uma nacele no parque e uma "windtree". Mesmo pequenos movimentos do vento fazem girar as suas folhas verdes de plástico, que funcionam como turbinas e produzem assim energia. Com as suas 36 folhas, chamadas "aeroleafs", a "windtree" é capaz de produzir um total de 10,8 kWp de eletricidade.
Como os recursos do sol e do vento nem sempre estão disponíveis na mesma quantidade, tem de ser possível armazenar a energia excedente e transferi-la novamente quando necessário. Para este efeito, são usados, p. ex., acumuladores de bateria. Assim, os consumidores de energia podem, se necessário, ser sempre alimentados com esta energia. Os consumidores de energia no parque são os edifícios, as estações de carga elétrica e as aplicações no próprio parque. Estes consumidores também são usados para demonstrar várias medidas de otimização que servem para reduzir a necessidade de energia e o uso de recursos.
A conexão elétrica de produtores de energia, acumuladores de energia, consumidores de energia e a rede de média tensão ocorre através de uma estação de rede local. Neste caso, um sistema de gestão de energia assegura o equilíbrio entre produtores, acumuladores e consumidores. Deste modo, a energia é disponibilizada nos intervalos de corrente e tensão necessários. Esse sistema regista todos os dados característicos relevantes e controla os fluxos de energia correspondentes através da estação de rede local. No entanto, no All Electric Society Park não é necessária apenas energia elétrica, mas também outras fontes de energia. Os cubos e o pavilhão no parque precisam de ser alimentados, p. ex., com calor ou frio. Esse fluxo de energia é controlado por um sistema independente de gestão de energia de aquecimento e refrigeração. Aqui, também são consideradas e aproveitadas as perdas de calor que ocorrem durante a conversão de energia. É usado um acumulador de gelo com duas bombas de calor.

Os dois sistemas independentes de gestão de energia, "energia elétrica" e "aquecimento/resfriamento", são combinados e geridos de forma central num sistema de gestão de energia hierarquicamente superior. Este controla o parque completo em todas as áreas de energia.

Eficiência energética como importante elemento da All Electric Society
As medidas de eficiência que reduzem o consumo de energia são tão importantes quanto a aquisição e análise dos dados de consumo e produção de energia, de modo que seja possível controlar o fluxo de energia. Este é um ponto essencial para que a All Electric Society se torne uma realidade. Um fornecimento de energia baseado em recursos renováveis só pode funcionar com uma redução adicional na necessidade de energia primária através de medidas de eficiência. O parque mostra abordagens neste sentido com a operação otimizada de edifícios em termos de energia.
O tema da eficiência também está intimamente associado à sustentabilidade. Esse aspeto também é considerado no parque: o pavilhão foi construído conforme o princípio "cradle to cradle" (do berço ao berço) e apenas foram usados materiais recicláveis. Esta abordagem de uma economia circular contínua e consistente põe a produção sustentável em primeiro plano.
O All Electric Society Park é sinónimo do uso sustentável dos recursos e representa, assim, um exemplo da implementação da All Electric Society.

O parque está aberto aos visitantes desde setembro de 2023. Para uma primeira vista geral, estão disponíveis muitas informações na página com a ligação online abaixo. Isto permite planear a visita com antecedência.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications