Vista geral das demandas nacionais e internacionais mais importantes relacionadas com a segurança de máquinas e a segurança funcional.
Seus produtos são abrangidos pela área de aplicação da diretriz de máquinas 2006/42/CE? Deverão circular no mercado interno europeu? Então você deve observar as demandas da diretriz de máquinas. Uma marcação CE somente é permitida se as demandas forem cumpridas de forma abrangente. No espaço econômico europeu, esta identificação é obrigatória para que a instalação possa ser colocada no mercado e operada sem restrições.
O objetivo da diretriz de máquinas é a redução do número de acidentes no manuseio de máquinas. Por isso, a diretriz exige a inclusão do aspeto de segurança na construção e no fabrico de máquinas. Além disso, você tem de assegurar a elaboração da documentação técnica exigida na diretriz de máquinas. Com base na documentação técnica de uma máquina deve ser possível avaliar o cumprimento das demandas da diretriz de máquinas.
O fabricante de uma máquina, ou seu representante, é responsável pela elaboração da documentação técnica, bem como pelo cumprimento de todas as normas.
Para proteger máquinas mais complexas são cada vez mais utilizados sistemas de segurança programáveis e conectados em rede, para além das funções de segurança clássicas, como dispositivos de parada de emergência.
Em entrevista, nossos especialistas em segurança discutem para você os efeitos que tem a reformulação atual das normas internacionais ISO 13849 e IEC 62061 sobre, entre outros, o software relevante para a segurança e o tema cibersegurança.
A diretriz de máquinas contém demandas básicas de segurança e de proteção da saúde. No respectivo Jornal Oficial da União Europeia são listadas as normas harmonizadas da diretriz de máquinas.
Uma máquina cumpre as demandas básicos de segurança e de proteção da saúde se tiver sido fabricada conforme estas normas harmonizadas.
As normas EN são subdivididas em diferentes tipos:
A segurança funcional diz respeito à utilização correta dos sistemas (de controle) associados à segurança e a outras medidas de diminuição de risco que são determinantes para a segurança de um sistema. Se ocorrer um erro crítico, o controlador assume o restabelecimento do estado seguro.
Para o setor de construção de máquinas, se elaboraram as normas EN 62061 e EN ISO 13849-1 a partir da norma EN 61508. Estas duas normas se focam especialmente nas demandas dos componentes e das peças relevantes para a segurança de controladores em máquinas.
As seguintes normas para a segurança funcional são algumas das mais importantes:
O termo "normas harmonizadas" significa normas europeias para produtos. Nelas se incluem a "New Approach" (novo conceito) da Comissão Europeia, na qual são estabelecidas as demandas fundamentais dos produtos através das organizações CEN e CENELEC. As normas harmonizadas são publicadas no Jornal Oficial da UE. Somente produtos e serviços que cumpram as demandas fundamentais podem ser colocados no mercado. Estes produtos são identificáveis através de certificações e marcações CE.
Tomando como exemplo uma máquina fabricada em conformidade com as normas harmonizadas especificadas, se pode partir do princípio de que essa máquina cumpre as demandas de segurança e de proteção da saúde fundamentais da diretriz de máquinas. As normas EN 62061 e EN ISO 13849-1 derivaram da EN 61508 especialmente para o setor de construção de máquinas. Estas duas normas se focam nas demandas específicas das peças relevantes para a segurança de controladores em máquinas.
Ambas as normas estão harmonizadas na diretriz de máquinas e representam o estado da técnica. Ao contrário da norma antecessora EN 954, estas normas também podem ser aplicadas para sistemas complexos e programáveis. Além disso, elas contêm todos os aspetos da segurança funcional derivados da EN 61508. Desse modo, deixaram de ter importância exclusivamente aspetos determinísticos. Adicionalmente, também são importantes as probabilidades de falha estatísticas de sistemas, bem como medidas organizacionais e de prevenção e detecção de erros.
Em ambas as normas, a integridade de segurança é a medida para a segurança. A EN 62061 utiliza SIL 1 até SIL 3 e a EN 13849 utiliza PL a até PL e como nível discreto para a integridade de segurança.
Por que existem duas normas diferentes para o que parece ser a mesma área de aplicação? Nesta tabela você encontra as respostas a esta pergunta.
EN 62061 | EN ISO 13849-1 |
---|---|
A EN 62061 descreve os aspetos de segurança funcionais de sistemas de controle de segurança elétricos, eletrônicos e programáveis. | A EN ISO 13849-1 descreve a configuração de peças de controladores relevantes para a segurança. Um importante parâmetro para a confiabilidade de funções relevantes para a segurança é o nível de desempenho (PL). |
Sistemas eletromecânicos simples, como relés ou eletrônica. | Sistemas eletromecânicos simples, como relés ou eletrônica. |
Sistemas eletrônicos complexos, bem como sistemas programáveis com todas as arquiteturas. | Sistemas eletrônicos complexos, bem como sistemas programáveis com as arquiteturas previstas. |
As demandas foram concebidas especificamente para sistemas de controle elétricos. Mesmo assim, o âmbito definido e a metodologia podem ser aplicados em outras tecnologias. | Diretamente aplicável para tecnologias não eletrônicas, como hidráulica e pneumática. |
EN 62061
Um importante parâmetro para a confiabilidade de funções relevantes para a segurança é o nível de integridade de segurança (SIL). Para determinar o SIL necessário, são avaliados diferentes critérios:
EN ISO 13849-1
Para determinar o PL necessário, têm de ser avaliados diferentes critérios: a dimensão do dano, a frequência e o período de permanência, bem como possibilidades para a prevenção do perigo.
Parâmetros de risco
Nota: nos casos em que a probabilidade de ocorrência pode ser classificada de reduzida, o PLr pode ser reduzido em um nível.
EN 62061 e EN ISO 13849-1
Na especificação da demanda funcional, se trata de descrever detalhadamente as respectivas funções de segurança. Para o conseguir, é necessário determinar as interfaces decisivas com outras funções de controle e as respostas aos erros. Por fim, você tem ainda de determinar o nível de integridade de segurança (SIL) ou o nível de desempenho (PL).
EN 62061
O parâmetro de tecnologia de segurança para sistemas parciais resulta dos seguintes valores:
Relação entre os conceitos PL e SIL
EN ISO 13849-1
O nível de desempenho (PL) das peças de controladores relevantes para a segurança (SRP/CS) é determinado mediante a avaliação dos seguintes parâmetros:
EN 62061 | EN ISO 13849-1 |
---|---|
Falhas no hardware possibilitam a ocorrência de outras falhas perigosas da SRCF (função de controle relacionada com segurança). Esta probabilidade tem de ser menor ou igual ao limite de falha que foi definido na especificação (passo 2). O SIL (nível de integridade de segurança) alcançado pelo SRECS (sistema de controle elétrico relevante para a segurança) é menor ou igual ao SILCL (limite de demanda SIL) mais baixo de qualquer sistema parcial envolvido na execução da função de segurança. |
Nas diferentes funções de segurança, é necessário que o PL (nível de desempenho) das SRP/CS (peças de controladores relevantes para a segurança) correspondentes seja igual ao "PL requerido". Os níveis de desempenho das diferentes peças de controladores relevantes para a segurança, que são parte de uma função de segurança, têm de ser superiores ou iguais ao nível de desempenho requerido dessa função. |
EN 62061 e EN ISO 13849-1
Por fim, toda a função de controle relacionada com segurança de uma aplicação tem de ser avaliada relativamente a sua adequabilidade na aplicação. Esta adequabilidade pode ser determinada através de uma análise ou de um teste, por exemplo, mediante simulação de certos tipos de erro.
Fonte:
Com base na ZVEI – Segurança de máquinas: explicações sobre a aplicação das normas EN 62061 e EN ISO 13849-1 (2.ª edição).
Condições técnicas de acesso ao mercado para produtos elétricos essenciais
Europa | EUA | China | Brasil | |
---|---|---|---|---|
Certificação obrigatória com marca | (-) | (+) | + | (+) |
(Quase) monopólio do órgão de certificação | - | (+) | + | - |
Inspeção à fábrica obrigatória (com inspeções subsequentes) | (-) | (+) | + | (+) |
Possibilidade de direitos de proteção nas normas | (-) | + | - | (-) |
Normas nacionais específicas em vez de normas internacionais | (-) | + | (+) | (+) |
Não reconhecimento dos resultados de auditoria | - | (+) | (+) | (-) |
"Lista negra" pública | (-) | (+) | (+) | (-) |
Legenda: + se aplica / (+) se aplica geralmente / (-) geralmente não se aplica / - não se aplica
Fonte: ZVEI
Segurança funcional – Normas e diretrizes
Existem várias instituições internacionais responsáveis pelas diretrizes de segurança e normas:
New Approach
Resultados do trabalho das três instituições europeias de normas (CEN, CENELEC e ETSI) em conjunto com a Comissão Europeia e a EFTA.
The European Committee for Standardization
Informações sobre normas, aplicações e desenvolvimentos europeus.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Normas para o ambiente de engenharia eletrotécnico.
International Organization for Standardization
Normas internacionais para negócios, governo e sociedade.
International Electrotechnical Commission
Normas internacionais e avaliação de conformidade para todas as tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas.
EUR-Lex
O acesso à legislação da UE.
"$pageName" em