O novo Regulamento Máquinas Segurança de máquinas no Espaço Econômico Europeu.
Saiba mais sobre o novo Regulamento Máquinas 2023/1230 da UE em nosso White Paper gratuito:
- O que é o novo Regulamento Máquinas?
- Quem é afetado?
- Quais são as alterações iminentes?
- Dicas práticas: o que já pode ser feito agora?
A transformação digital, o aumento do surgimento de novas tecnologias, as formas colaborativas de trabalho entre pessoas e máquinas e os efeitos daí resultantes sobre as normas de segurança foram os principais impulsionadores da revisão da diretriz de máquinas 2006/42/CE. O resultado desse desenvolvimento é o novo regulamento de máquinas da UE.
O que muda? A diretriz de máquinas evolui para novo regulamento de máquinas
São afetados os fabricantes, revendedores e operadores de máquinas correspondentes no mercado europeu. As empresas devem se informar com antecedência sobre as alterações no novo regulamento de máquinas 2023/1230 em comparação com a diretriz de máquinas 2006/42/CE. É obrigatório que os novos requisitos sejam implementados até a entrada em vigor da nova regulamentação a partir de 20 de janeiro de 2027.
As novidades também afetam as normas harmonizadas. Até a entrada em vigor do novo regulamento de máquinas, é necessário efetuar uma revisão formal e de conteúdo de todas as normas listadas na diretriz de máquinas 2006/42/CE.
Dicas práticas:
No whitepaper, você encontra mais dicas práticas e úteis, bem como recomendações de ação, para se preparar com sucesso para as alterações iminentes na segurança de máquinas.