Acoplamento setorial

Com o acoplamento setorial, os fluxos de energia podem ser interligados além das fronteiras do setor e vistos de forma holística. O objetivo é disponibilizar energia suficiente em todos os lugares – na hora certa e no lugar certo.
Duas pessoas com roupas de proteção e um plano de construção

Fornecimento de energia com máxima eficiência

No acoplamento setorial, a geração, distribuição, armazenamento e consumo de energia são considerados como um sistema completo. Para este fim, os setores individuais trocam energia entre si para que ela esteja disponível na forma certa onde for necessária. A aquisição e avaliação de dados de consumo e geração de energia permitem um controle ideal do fluxo de energia.

Isto significa que os setores devem ser interligados tanto na tecnologia de potência como também em termos de comunicação. Aqui, protocolos de comunicação padronizados dentro de diferentes redes permitem a comunicação necessária, livre dos limites do sistema. O princípio do acoplamento setorial funciona tanto em pequena escala, p. ex., dentro de uma empresa, como também entre empresas. A Phoenix Contact disponibiliza produtos, soluções e serviços para a eletrificação, comunicação e automação dos setores de energia, indústria, infraestrutura e mobilidade.

Vantagens

  • Fornecimento de energia sustentável
  • Produção eficiente em termos de recursos
  • Otimização holística para proteção climática
  • Armazenamento de energia renovável gerada
  • Fluxos consistentes de dados e informações
  • Tudo se encaixa – para um mundo sustentável

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."
Vista externa da E-Mobility GmbH em Schieder

Os edifícios podem fazer ainda mais Acoplamento de energia solar, produção, acumuladores de bateria e eletromobilidade

Hoje em dia, os edifícios oferecem muito mais do que apenas um teto sobre nossa cabeça – eles são o local para o acoplamento setorial. O edifício inteligente combina de forma inteligente energia solar, tecnologia de comando, produção, acumuladores de bateria e pontos de carregamento. A Phoenix Contact desenvolve as soluções certas para isso e conecta estações de recarga à instalação fotovoltaica, ventilação e iluminação com o gerenciamento de energia ou a produção com o acumulador de bateria. Tudo isso funciona de forma bidirecional. Dessa forma, os veículos elétricos também se tornam acumuladores de energia temporários e alimentam o edifício. Isso é sustentável e inteligente ao mesmo tempo.

Infraestrutura da produção em Schieder

Produções com mais controle prévio Acoplamento de acumuladores de bateria, controle de produção e mercado de energia

O segredo está na mistura – e também na quantidade. Se eu criar uma ligação entre o edifício e a produção, poderei harmonizar muito bem a oferta e a demanda. Qual é o requisito de energia por trás de uma ordem de produção? Vale a pena pensar agora no dia depois de amanhã e encher o acumulador de bateria no momento certo? Eu uso minha própria instalação fotovoltaica para isso ou compro eletricidade da rede pública quando o kWh está barato?

É a interligação e, acima de tudo, a digitalização que têm as respostas certas para essas perguntas. O trabalho vale a pena. Os setores acoplados são sustentáveis e econômicos ao mesmo tempo.

Instalações da fábrica

Manter a energia no processo Limitar perdas com acumuladores, redes de máquinas e menos conversões

Vamos deixar a energia onde ela deve estar – no processo de produção. Utilizamos o acoplamento setorial para evitar perdas de forma eficaz. Cada quilowatt-hora que não precisa ser gerado economiza dinheiro e é bom para o clima global.

Isso pode ser alcançado, por exemplo, com uma combinação de edifício, acumulador de bateria e máquinas de produção. Essencialmente, esse acoplamento consiste em usar a fonte de energia certa no lugar certo e na hora certa. E se também acoplarmos essa rede a um acumulador de bateria e usarmos corrente contínua, nada será perdido por meio da conversão constante e do desperdício de energia de frenagem. Esse é o nosso caminho para a All Electric Society.

Pessoa com tablet em frente a um sistema de transporte autônomo

Acumuladores cheios com a logística Uso de FTFs como acumuladores móveis para gerenciamento de carga

Estamos acostumados com sistemas de transporte autônomo que realizam tarefas de intralogística em fábricas de forma totalmente autônoma. Os chamados FTF (veículos de transporte autônomo) encontram o caminho por conta própria e recarregam suas baterias de forma independente no fim do turno.

Com o que devemos nos acostumar agora: os FTFs podem fazer muito mais do que só intralogística. Seu acumulador de energia tem grande potencial para o gerenciamento temporário de picos de carga para toda a fábrica. Nossa ideia é ver cada acumulador de energia usado como um fornecedor, ou seja, como uma fonte para a rede de energia de setores acoplados. Isso nos leva mais longe no caminho rumo a uma All Electric Society.

Cruzeiro no mar

Navio e porto com muito potencial Hidrogênio para aplicações móveis de energia e Power-to-X

No oceano: extensões infinitas; e uma vez no porto, de repente, tudo fica apertado – especialmente para navios de cruzeiro. A resistência aos gigantes brancos está crescendo. Os moradores de cidades portuárias famosas estão literalmente fartos das emissões dos geradores de energia movidos a diesel. Eles são necessários para manter as operações dos cruzeiros funcionando quando o motor principal está parado no cais.

Mas há outra maneira: quando a tecnologia de processos, a eletrólise e o transporte são combinados, o resultado são as células de combustível. O hidrogênio renovável é então usado como fonte de eletricidade a bordo. As células de combustível não produzem gás de escape – o que torna o setor de cruzeiros um pouco mais limpo.

Foto aérea de uma cidade

Infraestrutura: seu uso com energia renovável Instalações fotovoltaicas e eletrólise acopladas a geradores de energia móveis

Todos nós os conhecemos: geradores a diesel fedorentos que fornecem eletricidade em canteiros de obras ou em áreas externas. Os geradores de emergência também continuam funcionando com gasolina ou outros combustíveis fósseis. Qual será a sustentabilidade do mundo se, em vez disso, usarmos células de combustível móveis e gerarmos o hidrogênio para elas usando a energia excedente de parques solares ou eólicos?

O acoplamento de instalações fotovoltaicas com eletrólise a partir da tecnologia de processos torna a infraestrutura mais sustentável. E esse acoplamento setorial já está deixando de ser só um sonho e se tornando uma realidade tangível. Por exemplo, as células de combustível transportáveis estão substituindo cada vez mais o diesel para o fornecimento de energia de emergência na operação da rede de empresas ferroviárias.

Plataforma offshore

O hidrogênio torna a energia renovável sustentável Instalações fotovoltaicas, tecnologia de processos e transporte acoplados para uma logística sustentável

O que fazer com a energia do vento e do sol quando ela não é necessária? E como os navios e aviões podem se tornar verdadeiramente regenerativos para viagens de longa distância?

A solução: utilizar o excedente de energia eólica e solar para a eletrólise da água e, em seguida, usar o hidrogênio produzido no processo para sintetizar e-fuels valiosos. O acoplamento setorial de sistemas fotovoltaicos ou aerogeradores, tecnologia de processos e transporte oferece um potencial de desenvolvimento voltado para o futuro, especialmente em regiões com muito vento ou sol. Convertemos a energia do sol e do vento em energia química e, assim, a tornamos durável. Isso abre caminho para rotas logísticas limpas aéreas ou marítimas.