Isso é um pouco maior do que um campo de futebol. O All Electric Society Pavillon, como foco central do parque, permite transmitir o significado da All Electric Society na Phoenix Contact e como o acoplamento setorial contribui para um fluxo ideal da energia renovável.
Bem-vindo ao All Electric Society Park
Experimentar, descobrir e explorar o futuro:
Qual é o grau de confiabilidade das fontes de energia renováveis? Onde vamos buscar energia quando o sol não brilha e o vento não sopra? Porque existem diferentes formas de carregar um veículo elétrico? E como é que a eletricidade verde chega ao automóvel, a um edifício ou à produção?
As respostas a essas e outras questões interessantes podem ser encontradas em nosso All Electric Society Park: descubra conosco, ao vivo em Blomberg, como a energia é gerada, armazenada e distribuída, e como o consumo de energia é otimizado – e como todas essas áreas estão interligadas.
Planeje sua visita
- Horário de funcionamento All Electric Society Pavillon e Cubes: de segunda a domingo, das 7:00 às 21:00.
- O local do All Electric Society Park é de acesso livre e pode ser visitado a qualquer momento.
- Entrada: a visita é gratuita.
- Grupo-alvo: o parque é adequado para todas as faixas etárias. A explicação das aplicações foi concebida especialmente para ajudar crianças e visitantes não especializados a compreender os temas relacionados com a All Electric Society.
- Endereço: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg
Visão geral do All Electric Society Park
O All Electric Society Park foi concebido para que você possa descobrir por si mesmo. Para isso, estão disponíveis diferentes fontes de informação.
Você encontrará o seguinte nos monitores dos cubos de vidro e no pavilhão:
- Visão geral do All Electric Society Park com todos os fluxos de energia e de dados e janelas de informações na vista "PARK".
- Vídeos explicativos adequados à temática do cubo na vista "CUBE".
- A vista "EXPERTS" fornece informações técnicas mais detalhadas.
Se trata de monitores táteis, permitindo a você escolher o que deseja ver. Nos cubos de vidro estão incorporadas interações adequadas à temática correspondente. Com esses elementos lúdicos, você pode experimentar por si mesmo tudo o que a tecnologia da All Electric Society pode fazer.
Em todo o parque se encontram códigos QR em vários objetos. Eles podem ser escaneados com um smartphone para obter informações adicionais sobre o objeto.
O melhor lugar para começar sua visita é o All Electric Society Pavillon. Você pode escolher livremente as outras estações.
O que é a All Electric Society?
Na All Electric Society só é utilizada energia elétrica gerada de forma renovável. Mas uma ação sustentável não se resume a uma renúncia automática. O objetivo é otimizar o uso dos recursos existentes e torná-los igualmente disponíveis para todos no mundo.
Isso é possível graças ao acoplamento setorial: a interligação de todas as áreas relevantes da vida e do trabalho, como a mobilidade, a energia, as infraestruturas e a indústria, para formar um sistema. Nesse sistema, a energia é distribuída conforme a demanda e de forma automática. Assim, ela estará sempre disponível onde for necessário.
Uma grande ideia para o futuro, apresentada de forma compacta
Ela garante o funcionamento de um aerogerador a uma altura elevada: a nacele. Normalmente, essa área sensível só é acessível a especialistas, mas, em nosso parque, você tem a oportunidade de ver de perto e também de entrar na casa das máquinas.
No local, cubos de vidro interativos vão permitir que os visitantes experimentem as áreas temáticas da All Electric Society de forma lúdica. Todos os cubos estão interligados de forma inteligente. Isso permite saber sempre quanta energia está disponível e onde é necessária.
Cerca de 550 módulos solares no All Electric Society Park garantem o fornecimento de todo o parque com energia renovável. Além de módulos no telhado ou de módulos solares integrados em janelas, existem 26 m² de pavimentação solar para pedestres, integrada às passarelas.
Conecte tudo no All Electric Society Park. A eletricidade flui por cabos com um comprimento total de 7 km. Os outros 12 km de cabo são necessários para a conexão de dados.
All Electric Society Park - Making Of
FAQs
Sim. O acesso também é possível com cadeiras de rodas, carrinhos de bebê etc.
Não. No All Electric Society Park, os princípios para um mundo sustentável e digno são explicadas para explicar as soluções técnicas sem se as pessoas não têm conhecimentos prévios.
Sim, estão disponíveis pontos de carregamento AC tipo 2 com 22 kW (32 A/400 V) mediante o pagamento de uma taxa. Esses pontos de carregamento oferecem a opção de carregamento ad-hoc por meio de um Giro Card, bem como carregamento por meio de uma tarifa de roaming contratada.
Você deve reservar de 60 a 90 minutos para sua visita, para que possa ver tudo com calma. É claro que isso varia de acordo com seu interesse por cada tópico.
Os banheiros estão localizados no porão do All Electric Society Pavillon. O acesso é feito pela escada externa na lateral do edifício.
Usuários de cadeira de rodas devem tocar a campainha na porta da escada no andar térreo do pavilhão. Em seguida, damos acesso ao elevador.