Tecnologias inovadoras para centrais elétricas

Confie nas soluções inteligentes e confiáveis para processos eficientes em sua central elétrica.
Usina hidrelétrica com eclusas e barragem
Engenheiro em frente a instalações na central elétrica

Futuro energético desafiador

A mudança em nosso panorama de produção de energia com o constante crescimento de produtores e acumuladores descentralizados nos coloca perante a tarefa conjunta de assegurar um fornecimento de energia seguro e, ao mesmo tempo, limpo. As centrais elétricas convencionais estão sendo cada vez mais substituídas por fontes de energia renovável. O motivo para isso são as alterações climáticas e outros temas de sustentabilidade ecológica. No entanto, muitos tipos de centrais elétricas ainda não são completamente imprescindíveis para nosso panorama de produção de energia. A rede necessária de diferentes tecnologias para central elétrica precisa de processos eficientes e confiáveis.

Tecnologias de centrais elétricas Nossos produtos podem ser usados em vários tipos de centrais elétricas.

Usina de gás natural iluminada ao anoitecer
As usinas de gás são flexíveis e rapidamente reguláveis, o que as torna um complemento ideal para as energias renováveis. No futuro, elas serão alimentadas por hidrogênio verde, mas a demanda por gás natural importado continuará alta até 2030.
Central elétrica de carvão na neblina com o sol em segundo plano
As centrais elétricas de carvão revolucionaram a produção de energia desde o século XIX. Elas estão enfrentando desafios devido ao surgimento de energias renováveis e à crescente conscientização ambiental. Por isso, no futuro se prevê um declínio na utilização do carvão.
Usina hidrelétrica com barragem ao pôr do sol
As usinas hidrelétricas usam a energia da água há 3500 anos. Atualmente, elas são a pedra angular da energia renovável, mesmo que as tecnologias aí instaladas sejam convencionais. Mesmo assim, as mudanças climáticas, secas e chuvas fortes ameaçam sua confiabilidade.
Usina nuclear junto a um rio
As usinas nucleares têm fornecido energia de baixo carbono desde a década de 1950, mas apresentam riscos, como acidentes e resíduos nucleares. Muitos países estão planejam eliminar as usinas nucleares, mas as utilizam como uma reserva de emergência. Novos reatores e a fusão nuclear podem moldar o futuro.
Usina elétrica a óleo junto a rio ao pôr do sol
As usinas elétricas a óleo produzem eletricidade por meio da combustão de petróleo. Sendo antigamente a principal fonte, hoje são frequentemente centrais elétricas de reserva. Nos países produtores de petróleo, elas continuam a atender à carga básica. Energias e tecnologias alternativas e sustentáveis, como as células de combustível, determinarão seu futuro.

Uma rede elétrica estável necessita de soluções que reajam de forma inteligente e que, mesmo sob condições adversas, funcionem de modo confiável. Com várias décadas de experiência e tecnologias inovadoras asseguramos a máxima disponibilidade da sua instalação – hoje e amanhã.

Matthias Schröder - Phoenix Contact, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder, especialista em produção de energia em centrais elétricas

Suas vantagens Com nossas soluções

Luz de sinalização verde em uma instalação
Cabeamento de réguas de bornes no quadro de comando
Distribuição de energia na central elétrica por meio de condutores de fibra óptica e conectores
Captura portátil de códigos de barras portátil para a identificação em centrais elétricas
Luz de sinalização verde em uma instalação

A disponibilidade do sistema como importante valor característico determina a eficiência de sua central elétrica. Valores baixos podem ser causados por paradas não planejadas ou outras causas e ter um impacto negativo em seus custos.

Garanta a alta disponibilidade sistemática da sua instalação e evite falhas não planejadas: os sistemas de teste, as fontes de alimentação, os sistemas de controle remoto e controle da Phoenix Contact cumprem os mais altos padrões de qualidade, garantindo assim uma ótima disponibilidade do sistema.

Cabeamento de réguas de bornes no quadro de comando

O objetivo de cada central elétrica é a otimização de processos: processos sem problemas, melhoria da qualidade e economia de custos são as consequências positivas que impulsionamos com você.

Garantimos o planejamento, configuração e instalação fáceis de conexões elétricas. Planeje e configure as réguas de bornes de forma rápida e conveniente. Beneficie-se de nossas soluções para o cabeamento simples e seguro. Assim, você otimiza e reduz seus processos.

Distribuição de energia na central elétrica por meio de condutores de fibra óptica e conectores

Os setores e indústrias interligados e digitalizados vão se tornar cada vez mais importantes no futuro. Uma troca ideal de dados e informações dentro e fora de sua central elétrica só pode ocorrer assim.

Tecnologias inteligentes novas, baseadas em uma experiência de desenvolvimento de vários anos, garantem a transmissão e o processamento rápido e confiável de seus dados. Em um mercado de energia em constante alteração, você tem dados relevantes de sua instalação sob controle de modo confiável, em qualquer lugar e a qualquer momento.

Captura portátil de códigos de barras portátil para a identificação em centrais elétricas

Com a enorme quantidade de cabos, condutores e outros componentes eletrônicos e elétricos, também em centrais elétricas é muitas vezes difícil manter o controle. Por isso, é essencial uma identificação correta e compreensível.

Uma identificação correta ajuda a evitar erros de operação: garanta um funcionamento sem problemas graças a uma instalação e manutenção simples. Nossos sistemas de identificação cumprem todas as exigências e são especialmente adequados para a manutenção de centrais elétricas.

Contato

Seu contato Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Terei muito gosto em apoiar você no caminho rumo à rede elétrica digital do futuro.