Painéis de distribuição de sinais compactos na usina hidrelétrica reversível da Schluchseewerk Com suas cinco usinas hidrelétricas reversíveis, a Schluchseewerk AG é uma das empresas mais importantes na área de usinas hidrelétricas do Alto Reno. Durante o processo de modernização dos sistemas de dispositivos de chaveamento também deveria, entre outras coisas, ser otimizado o manuseio do sistema de painéis de distribuição. Para isso, a escolha recaiu sobre o sistema de painéis de distribuição PTRV da Phoenix Contact.

Foto do interior da usina hidrelétrica reversível de Waldshut
Usina hidrelétrica

Perfil do cliente

Fundada em 1928 e atualmente com sede em Laufenburg, a Schluchseewerk AG está entre os maiores operadores de usinas hidrelétricas da Europa. Em conjunto, as cinco usinas hidrelétricas reversíveis produzem 1862 MW de potência. A porcentagem regenerativa de influxos naturais alcança anualmente os 400 milhões de quilowatts/hora.

Aplicação

A partir de Kühmoos, localizada em um ponto alto do Hotzenwald, são controlados os grupos de máquinas das cinco usinas hidrelétricas reversíveis, bem como gerenciados todos os tanques e espaços de armazenamento do Reno. Aqui está situado o sistema de dispositivos de chaveamento de 220/380 kV de 1966/67, através do qual a corrente das centrais elétricas de Säckingen e Wehr é fornecida para a rede europeia interconectada.

Após cerca de 20 anos em funcionamento, a taxa de erros da tecnologia de comando em Kühmoos começou a aumentar. Além do mais, estava ficando cada vez mais difícil conseguir peças de reposição para os componentes que falhavam. Por isso se tornou necessário instalar uma nova tecnologia de comando. O responsável pela eletrotécnica dessa medida foi Dietmar Kastner, diretor do departamento de eletrotécnica do setor de gerenciamento de ativos. A partir do seu escritório na administração central em Laufenburg são planejadas e coordenadas as medidas de construção e renovação.

O objetivo da medida de modernização foi contornar o dilema das peças de reposição e atualizar as instalações com as tecnologias mais recentes.

Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG, Diretor do departamento de eletrotécnica do setor de gerenciamento de ativos
Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG
Sistema de painéis de distribuição PTRV no quadro de comando

Solução

Até agora, a conexão dos sinais ao painel de distribuição de sinais era extremamente dispendiosa devido à tecnologia TERMI-POINT®. Sem uma ferramenta especial, que só funcionava com ar comprimido, não era possível fazer a conexão. Se a conexão de ar comprimido faltasse, primeiro era necessário providenciar um compressor.

Além do mais, devido ao formato e ao peso da ferramenta especial, o manuseio no local se tornava difícil e demorado. Em consequência disso, estava havendo cada vez mais contatos encurvados e, por isso, curtos-circuitos entre os pontos de conexão.

Após o exame de vários sistemas de painéis de distribuição pelos técnicos, a Schluchseewerk AG se decidiu pelos conectores de triagem PTRV da Phoenix Contact. Em comparação com as alternativas, o formato compacto do sistema se destacou. Além do mais, ele oferece outras vantagens: graças aos insertos coloridos, o usuário consegue adaptar as identificações aos seus processos operacionais ou reproduzir as normas para as cores dos condutores, DIN VDE 0815, IEC EN 69100, no sistema de painéis de distribuição. Os bornes estão equipados com uma abertura de teste de 2,3 mm, para que as pontas de medição padrão possam ser utilizadas para o teste.

Montagem do sistema de painéis de distribuição PTRV

O formato compacto do sistema PTRV permitiu reduzir o espaço necessário no quadro de comando em cerca de 35 % comparativamente à solução anterior. A medida não produz uma economia dos quadros de comando, mas a Schluchseewerk AG fica com uma reserva de espaço significativamente maior para futuras expansões. Graças à moderna tecnologia de conexão push-in dos bornes, foi reduzido consideravelmente o tempo necessário para a montagem no local. Graças à estrutura do sistema ficam excluídos erros como contatos encurvados ou curto-circuito entre os contatos. A segurança do pessoal no local aumentou graças à proteção contra toque dos bornes. Agora também é possível conectar sinais com um potencial de até 250 V – o que anteriormente não era possível por motivos de segurança.

Contato
Painel de distribuição de sinais PTRV 8

Descubra ainda mais painéis de distribuição de sinais

Os conectores de triagem compactos PTRV se destinam à triagem clara de sinais no campo da automação. O cabeamento de um grande número de condutores é simplificado através de níveis configuráveis individualmente por cores. Junto com o cabeamento frontal, você evita assim erros na conexão.