Redes separadas DC

Redes separadas DC na indústria

A tecnologia de corrente contínua orientada para o futuro da Phoenix Contact permite a alimentação, o armazenamento e a distribuição de energia sustentável e regenerativa. Descubra nossas soluções de corrente contínua para redes separadas DC seguras.
Pessoas em um galpão de produção com representação esquemática de uma rede separada DC
Pessoa em um galpão de produção de automóveis

Corrente contínua – o sistema de energia industrial do futuro Da produção, passando pelo acúmulo, até a alimentação

Atualmente, muitos dispositivos finais já são alimentados com corrente contínua (DC, Direct Current). As estações de carga e os acionamentos elétricos na indústria também funcionam com corrente contínua.
As fontes de energia renováveis, como a eólica e a solar, também geram corrente contínua. Em uma rede AC tradicional (Alternating Current, corrente alternada), isso resulta em muitas conversões AC-DC desnecessárias, que consomem energia.
Em uma rede separada DC, a corrente contínua é alimentada diretamente, armazenada e utilizada pelos consumidores, como máquinas, motores ou esteiras transportadoras, sem ser convertida em AC. Isso permite minimizar perdas de conversão. Além disso, é possível, p. ex., manter a energia de frenagem na rede e reduzir os picos de carga. Isso aumenta significativamente a eficiência energética e reduz a potência de alimentação em até 80 %.

Vantagens de uma rede separada DC

  • Aumento da eficiência energética graças à recuperação de energia, redução das perdas de conversão e uso de energias renováveis e acumuladores de energia
  • Otimização de recursos por meio de um consumo de cobre até 55 % inferior, custos de dispositivos reduzidos e menor necessidade de espaço
  • Prevenção de paradas de produção devido a falhas na rede de alimentação
  • Base para o controle inteligente dos fluxos de energia

Resumo da rede separada DC na indústria

Mapa interativo de imagens: Rede separada DC na indústria com as estações: solar, eólica, acumulador de bateria, Power-to-X, produção e escritório
Energia solar
As instalações fotovoltaicas são importantes produtores de energia renovável. Elas produzem corrente contínua e, portanto, podem ser integradas de forma eficiente em uma rede separada DC, sem a necessidade de conversão para AC. Teremos todo o prazer em assessorar você nos temas de gerenciamento de alimentação, aplicações fotovoltaicas e proteção contra surto para instalações fotovoltaicas em telhado.
Saber mais
Energia solar
Energia eólica
A energia dos aerogeradores pode ser alimentada do circuito intermediário DC em uma rede separada DC por meio de um conversor DC/DC. O acoplamento por meio de uma rede de corrente alternada não é mais necessário. Encontre aqui nossas soluções relacionadas a aerogeradores, monitoramento de estado modular e medição de descargas atmosféricas.
Saber mais
Energia eólica
Infraestrutura de carregamento
A conexão bidirecional de estações de carga de veículos elétricos em uma rede separada DC permite que as baterias dos veículos sejam carregadas de forma eficiente e também usadas como acumulador de energia de curto prazo. Na qualidade de fabricante de tecnologia de carregamento de corrente contínua, a Phoenix Contact fornece componentes para o desenvolvimento e a construção de estações de carga DC para veículos elétricos.
Saber mais
Infraestrutura de carregamento
Power-to-X
Os excedentes de energia de sistemas de energia solar e aerogeradores podem ser utilizados de forma eficiente por meio da eletrólise para produzir combustíveis (Power-to-Fuel), hidrogênio e metano (Power-to-Gas), amônia e metanol (Power-to-Liquid) ou outros produtos químicos. Estas substâncias, por outro lado, são utilizadas para produzir energia elétrica e assumem assim a função de um acumulador de energia. Os acumuladores de energia garantem a estabilidade das redes separadas DC. A eletrólise também se baseia em corrente contínua, o que torna sensível a integração dos sistemas Power-to-X em uma rede separada DC. Informe-se agora sobre componentes para o monitoramento, automação e digitalização da eletrólise.
Saber mais
Power-to-X
Escritório e iluminação
Muitos dispositivos de comunicação de escritório, como PCs e monitores, bem como a tecnologia de iluminação LED, exigem uma tensão contínua internamente. Para conectar esses consumidores a uma rede de corrente alternada, são necessárias unidades de fonte de alimentação com retificadores e circuitos intermediários DC. No entanto, se esses consumidores forem integrados em uma rede separada DC, uma parte considerável do circuito de entrada das unidades de fonte de alimentação poderá ser economizada. Isso economiza componentes, peso e volume.
Saber mais
Escritório e iluminação
Robôs e esteiras transportadoras
Os motores de corrente contínua são usados como acionamentos para redes separadas DC. No entanto, os motores trifásicos usados anteriormente também podem ser integrados com eficiência em uma rede separada DC graças ao circuito intermediário DC nos conversores de frequência. Dessa forma, os picos de carga podem ser reduzidos, especialmente com robôs potentes e esteiras transportadoras. Além disso, a energia de frenagem pode ser recuperada de forma eficiente em uma rede separada DC por meio da recuperação.
Saber mais
Robôs e esteiras transportadoras
Sistemas de acumuladores de energia
Os acumuladores de bateria são usados em redes separadas DC para dar suporte à rede. A energia excedente pode ser armazenada e disponibilizada quando necessária. A integração de acumuladores de energia também reduz os picos de carga, p. ex., ao dar partida em grandes máquinas, e alivia a carga sobre a rede de alimentação pública. A conexão é ainda mais eficiente com sistemas de acumuladores de bateria com acoplamento DC.
Saber mais
Sistemas de acumuladores de energia
Conexão à rede de corrente alternada
Uma conexão bidirecional com a rede de corrente alternada permite a alimentação da rede de corrente alternada para a rede separada DC e a realimentação da energia excedente da rede separada DC para a rede de alimentação pública.
Conexão à rede de corrente alternada
Gerenciamento de rede
O gerenciamento eficiente da rede permite o controle inteligente dos fluxos de energia. Os gargalos podem ser identificados e evitados por meio da análise de dados. Isso ajuda a otimizar o uso da energia disponível.
Gerenciamento de rede
Logotipo da ODCA

Confiamos nas redes separadas DC A Phoenix Contact é um parceiro competente para a utilização de redes separadas DC na indústria

Como membro fundador e da diretoria da ODCA, estamos ativamente envolvidos no desenvolvimento de redes separadas DC. O foco aqui está em um fornecimento de energia eficiente, seguro e robusto para a indústria no contexto da revolução energética e do aumento do uso de energias renováveis. A Phoenix Contact está trabalhando em soluções para redes separadas DC industriais na automação industrial, em centros de dados e em edifícios.

Redes separadas DC na aplicação: projetos e soluções

Vista exterior da All Electric Society Factory em Blomberg
Rede separada DC na produção da BMW na unidade de Dingolfing
Figura esquemática de uma rede separada DC em um centro de dados
Pessoa carregando um veículo em uma estação de carga DC em frente à All Electric Society Factory
Acumulador de bateria com acoplamento DC em frente à All Electric Society Factory
Vista exterior da All Electric Society Factory em Blomberg

A All Electric Society Factory em Blomberg tem sua própria rede separada DC industrial e explora totalmente o potencial das formas renováveis de energia. O edifício serve de modelo para um fornecimento de energia sustentável e eficiente na indústria.
Uma rede separada DC de 650 V conecta sistemas fotovoltaicos, acumuladores de bateria e consumidores diretamente entre si, reduz as perdas de conversão e permite o gerenciamento eficiente de energia com alta estabilidade da rede.

Mais sobre a All Electric Society Factory
Rede separada DC na produção da BMW na unidade de Dingolfing

As redes separadas DC aumentam a eficiência energética na produção, uma vez que eliminam as perdas de conversão e permitem a integração direta de energias renováveis. Exemplos práticos, como os da indústria automotiva, mostram o potencial. Os componentes modulares garantem uma operação segura e flexível. Além disso, a recuperação e a redução do uso de materiais permitem ganhos adicionais de eficiência – um passo importante para uma indústria sustentável.

Mais sobre corrente contínua na produção
Figura esquemática de uma rede separada DC em um centro de dados

Os centros de processamento de dados são grandes consumidores de energia e estão sob pressão devido ao aumento da demanda de energia, altas emissões de CO₂ e custos crescentes. Com as redes separadas DC, a Phoenix Contact oferece uma solução inovadora para aumentar a eficiência, a sustentabilidade e a segurança de alimentação. Menos perdas de conversão, melhor integração de energias renováveis e emissões reduzidas de CO₂ são apenas algumas das vantagens. Descubra como nossos componentes de DC preparam o caminho para centros de dados verdes.

Mais sobre redes separadas DC em centros de dados
Pessoa carregando um veículo em uma estação de carga DC em frente à All Electric Society Factory

As redes separadas DC formam a base para uma infraestrutura de carregamento eficiente, uma vez que reduzem as perdas de conversão e permitem o carregamento bidirecional. Assim, as baterias dos veículos são integradas ao gerenciamento de energia como acumuladores de energia. As redes separadas DC industriais conectam de forma consistente produtores de energia, acumuladores e infraestrutura de carregamento e aumentam assim a eficiência e a segurança de alimentação.
Isso cria uma infraestrutura de carregamento escalável e preparada para o futuro para a indústria e o comércio.

Mais sobre redes separadas DC para a infraestrutura de carregamento
Acumulador de bateria com acoplamento DC em frente à All Electric Society Factory

Os acumuladores de bateria com acoplamento DC aumentam a eficiência das redes separadas DC, uma vez que operam com perdas de conversão significativamente menores. Eles estabilizam a rede, permitem o uso flexível de energias renováveis e reduzem os custos de energia.
O exemplo da All Electric Society Factory mostra uma solução escalável e sustentável com baterias reutilizadas e gerenciamento inteligente de energia.

Mais sobre sistemas de acumuladores de bateria com acoplamento DC

Nossas áreas de competência na rede separada DC

Saiba mais sobre as soluções ideais para as diversas áreas de instalação.

FAQ: tecnologia de corrente contínua

Colaboradores ao lado de um sistema de energia solar
Vista de cima para um galpão de produção de automóveis
Pessoa com tablet onde são exibidos dados de energia
Estação de transformador
Um colaborador trabalhando em um quadro de comando
Colaboradores ao lado de um sistema de energia solar

O setor industrial está buscando soluções adequadas para implementar metas climáticas. O aumento dos custos de energia, a escassez de recursos e a crescente demanda por energia representam novos desafios para a indústria. Uma abordagem de solução é a mudança de uma rede de corrente alternada para uma rede separada DC. Produção de energia renovável, armazenamento de energia e recuperação de energia são conceitos, sendo implementados em uma rede separada DC. Isto reduz os consumos de energia e os picos de carga (controle de picos de corrente). Isso alivia e estabiliza a rede de alimentação. O projeto de redes separadas DC na indústria é uma abordagem para a produção industrial sustentável.

Vista de cima para um galpão de produção de automóveis

Em uma rede separada baseada em corrente contínua, a energia elétrica é produzida pela integração eficiente de energias renováveis produzidas de forma neutra em termos de CO₂. Em uma rede separada DC, esta energia é utilizada diretamente pelos consumidores elétricos, sem transformação adicional de DC para AC. Isso economiza perdas de conversão e reduz o consumo de energia. Além disso, é possível utilizar toda a energia de frenagem dos processos de elevação, que, de outra forma, seria perdida na forma de calor. Em vez disso, a energia da frenagem é realimentada como energia elétrica na rede separada DC. Os acumuladores de energia acumulam os excedentes de corrente DC para utilização posterior.
Uma combinação de produção de energia sustentável, recuperação de energia e acumulador de energia garante maior sustentabilidade e, assim, uma maior eficiência energética na fábrica.

Pessoa com tablet onde são exibidos dados de energia

Além de economizar no consumo de energia, a utilização de uma rede separada DC também resulta em potenciais na área da economia de material e espaço.
Dispensando as conversões DC-AC, as perdas de energia podem ser reduzidas em aprox. 6 a 8 %. Como complemento, a utilização de um acumulador de energia adequado resulta em uma redução da potência de alimentação da rede pública. Dependendo da aplicação, a utilização completa da energia de frenagem também permite economizar 15 a 20 % mais energia. Esses fatores aumentam significativamente a eficiência energética das redes separadas DC em comparação com as redes de corrente alternada.
Os potenciais de economia de material e espaço também são consideráveis. As redes separadas DC permitem economizar até 40 % em cobre e material de isolamento, com a mesma potência. Isto é significativo em tempos de escassez de recursos. Além disso, o formato dos dispositivos de corrente contínua é significativamente menor do que em dispositivos AC. O consumo mais reduzido de material economiza mais espaço.

Estação de transformador

A transformação de corrente contínua em corrente alternada ou de tensão contínua em tensão alternada envolve perdas, uma vez que é necessária energia para a transformação. Isto aumenta o consumo de energia e prejudica a eficiência energética. Além disso, são necessários conversores DC-AC, que exigem espaço correspondente na aplicação e podem ser economizados se a transformação for suprimida.
A utilização direta de corrente contínua para consumidores substitui as transformações anteriores DC-AC-DC. Isso aumenta a eficiência energética. Outras economias são possíveis por meio da utilização da energia de frenagem e do acúmulo direto da corrente contínua.

Um colaborador trabalhando em um quadro de comando

Em aplicações de corrente contínua, um arco voltaico pode causar danos em contatos e partes da caixa e, na pior das hipóteses, também representa um perigo para os usuários. Esta circunstância requer uma nova abordagem no desenvolvimento de componentes. A Phoenix Contact desenvolveu diferentes tecnologias para conectores DC em projetos de pesquisa. Com as tecnologias de extinção em conectores, agora foi encontrada uma abordagem inovadora que protege os componentes e os operadores dos perigos de um arco voltaico.

Contato

Teremos o maior prazer em ajudar você desde o planejamento até a implementação de sua rede separada DC.

Tobias Lüke, Application Expert DC Technology na Phoenix Contact
Tobias Lüke
Application Expert DC Technology na Phoenix Contact
A sustentabilidade começa logo com a utilização correta da tecnologia DC.