Setor de mineração

Nós somos o seu parceiro para a mineração inteligente.
Máquinas operatrizes no setor de mineração

As demandas na indústria de mineração são elevadas: uma alta disponibilidade da instalação e qualidade de processo são extremamente importantes. Ao mesmo tempo, a pressão financeira obriga porém as empresas de mineração a encontrar formas novas e eficientes de explorar uma mina de modo econômico. Aqui, a digitalização oferece a possibilidade de garantir uma produtividade mais alta e um funcionamento sem problemas na área da mineração inteligente.

A Phoenix Contact está do seu lado com uma experiência de longa data em tecnologia de conexão e automação. Nosso vasto portfólio de produtos se comprovou durante décadas em todo o mundo mesmo nas condições mais exigentes, preenchendo as altas demandas do setor de mineração.

Nossos produtos para as suas demandas na indústria de mineração

Descubra produtos inovadores que asseguram não só a máxima disponibilidade da instalação, eficiência e segurança, como também um posterior processamento seguro e confiável dos seus dados. Assim você fica preparado já hoje para as demandas do futuro na área da mineração inteligente.

Caminhão na mineração a céu aberto

Aplicação de um sistema sem fio para o monitoramento eficiente de níveis de água na mineração a céu aberto

Uma mina na América do Sul instala um sistema sem fio da Phoenix Contact para o controle e monitoramento remotos do nível de água na mina e assegura condições de trabalho seguras para seus colaboradores.

Processos de excelência desde o desenvolvimento até ao fornecimento

Os produtos inovadores e os processos de fabricação altamente automatizados requerem o mais alto nível de qualidade de produtos e processos desenvolvidos de forma sistemática. Os respectivos processos garantem essa qualidade desde o desenvolvimento até a produção em série.

Grupo de pessoas discutindo em frente a um quadro

Estratégia de zero erros

Estratégia de zero erros

O nosso objetivo contínuo são processos de produção eficientes, sem falhas e interferências, e sem produtos defeituosos e retoques. Para alcançar esse objetivo, iniciamos o planejamento antecipado de qualidade logo no desenvolvimento de produtos e processos. Na produção em série, a garantia operativa de qualidade monitora processos e organizações, ao passo que a engenharia da qualidade do fornecedor integra os fornecedores de forma ativa. Isso permite garantirmos produtos perfeitos que satisfazem as demandas de mercado e as especificações.

Colaborador no local de trabalho

Planejamento antecipado de qualidade

Planejamento antecipado de qualidade

As demandas de produção de nossos clientes são transpostas de forma sistemática e com métodos modernos logo desde o início de um projeto de desenvolvimento. Após a análise de risco, concebemos e qualificamos um conceito de teste correspondente com base no plano de controlo de produção. A qualificação dos processos e produtos ocorre em conformidade com as normas e os procedimentos usuais na indústria.

Teste de qualidade na fabricação

Garantia operativa de qualidade

Garantia operativa de qualidade

Monitoramos, questionamos e otimizamos continuamente os nossos processos de fabricação. Aqui, é importante aplicarmos a experiência e os conhecimentos dos nossos colaboradores de forma a podermos motivar toda a empresa para melhorar continuamente. Círculo de controle de qualidade, metodologia 8D, auditorias de processos, assim como a utilização de métodos estatísticos para a avaliação de processos e solução de problemas servem para conciliar de forma permanente os aspectos de qualidade, custos e prazos.

Teste de qualidade de fornecedores

Engenharia da qualidade do fornecedor

Engenharia da qualidade do fornecedor

A integração atempada de fornecedores e prestadores de serviços garante de forma confiável a qualidade de nossos produtos e processos, assim como a nossa capacidade de fornecer. Entre as tarefas da engenharia da qualidade do fornecedor (Supplier Quality Engineering; SQE) estão programas de qualificação, bem como o processamento de reclamações e a participação na produção em cooperação com os nossos fornecedores. Estando integrada em uma rede estreita dedos departamentos de compras, produção e desenvolvimento de produtos e processos, de forma geral, a SQE contribui para o nosso alto padrão de qualidade.