Informações úteis
19.02.2024

Redes separadas DC: o futuro da eficiência energética e do acoplamento setorial A eletromobilidade, os sistemas de energia solar e os acumuladores de bateria estão revolucionando o setor.

Dr. Christian Helmig (à esquerda) e Dr. Martin Wetter (à direita)

Resumo

As redes separadas DC desempenham um papel decisivo no futuro da eficiência energética e do acoplamento setorial na indústria. Este artigo destaca a importância da eletromobilidade, dos sistemas de energia solar e dos acumuladores de bateria para a revitalização da corrente contínua em aplicações industriais. Serão examinados os desenvolvimentos da Phoenix Contact e o trabalho dedicado do Dr. Martin Wetter e do Dr. Christian Helmig, que são movidos por um fascínio pela corrente contínua desde a época da universidade. O artigo também discute os desafios e as oportunidades oferecidos pelas redes separadas DC no setor.

O início de uma revolução elétrica

O retorno da corrente contínua à indústria está intimamente ligado à eletromobilidade, aos sistemas de energia solar e aos acumuladores de bateria. Essas tecnologias desempenham um papel decisivo na eficiência energética e no uso sustentável de recursos limitados. Elas servem como a "corrente sanguínea de energia" para o acoplamento setorial. Na Phoenix Contact, o Dr. Martin Wetter e o Dr. Christian Helmig estão conduzindo o desenvolvimento de produtos e soluções nessa área como especialistas excepcionais.

Uma paixão por corrente contínua

"O fascínio do Dr. Martin Wetter e do Dr. Christian Helmig pela corrente contínua começou durante a faculdade. As palestras experimentais no laboratório de alta tensão despertaram seu interesse por essa tecnologia. Esse entusiasmo permanece até hoje. Martin Wetter chegou a concluir seu doutorado no departamento ao qual o laboratório pertencia, onde também conheceu Christian Helmig. A paixão que compartilhavam pela corrente contínua finalmente os uniu novamente em 2023, quando ambos trabalharam em projetos de corrente contínua em diferentes unidades de negócios da Phoenix Contact.

"No fim do curso básico, houve uma aula experimental no laboratório de alta tensão. Decidi então que queria continuar trabalhando com essas máquinas mais tarde", conta Dr. Martin Wetter sobre seu início. Seu colega Christian Helmig acrescenta: "Eu estava ansioso pela palestra com semanas de antecedência. Nós fizemos de tudo na gaiola de alta tensão."

Os desafios e progressos

Ambos os especialistas concordam que ainda há desafios que precisam ser superados. Ainda são necessários produtos e componentes do sistema para completar a tecnologia de corrente contínua. Embora muitos componentes já estejam "DC ready", áreas como o gerenciamento da rede precisam ser aprimoradas. É necessária uma regulação ativa para o gerenciamento de carga e, embora a aprovação da série ainda esteja pendente, o trabalho já está em andamento nos algoritmos de controle.

Parceria para definir padrões

A Phoenix Contact se vê não apenas como um fabricante de hardware para redes separadas DC, mas também como um parceiro para o projeto. A estreita cooperação em projetos de pesquisa abrangentes, inclusive com concorrentes, é a prova do compromisso da empresa com o avanço da tecnologia de corrente contínua no setor. Esse compromisso faz parte de um objetivo maior, que é o de garantir a liderança tecnológica da Alemanha no mercado global de automação. As empresas estabelecem padrões em todo o mundo, enfatizam os dois especialistas.

Temos um compromisso conjunto com a liderança tecnológica da Alemanha no mercado global de automação. Essas são as empresas que definem os padrões globais.

Christian Helmig e Martin Wetter

O futuro da tecnologia de corrente contínua

Embora ainda existam alguns obstáculos no caminho para o uso generalizado das redes de corrente contínua, o futuro é promissor. Os escritórios de planejamento e os consultores desempenham um papel crucial, pois atualmente há apenas alguns especialistas que podem prestar aconselhamento sobre corrente contínua. A Phoenix Contact tem como objetivo não apenas fabricar hardware para redes separadas DC, mas também atuar como parceira de projeto para compartilhar a experiência em lidar com redes separadas DC e promover a aceitação dessa tecnologia futura. O Dr. Martin Wetter também faz parte da diretoria da Open Direct Current Alliance, que está comprometida com o estabelecimento abrangente da tecnologia de corrente contínua com foco na conservação de recursos e na neutralidade de CO₂.

Quanto mais se fala sobre isso, mais as pessoas se conscientizam e mais investem nessa tecnologia do futuro. A tecnologia de corrente contínua é uma peça importante do quebra-cabeça da revolução energética.

Martin Wetter

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:
Webinar gratuito sob demanda
Redes elétricas DC: do conceito à realidade

Todos estão falando sobre o tema de corrente contínua. Mas como a tecnologia funciona na prática? Qual é o potencial de economia? Que obstáculos existem e como podem ser superados? Tobias Lüke, especialista da Phoenix Contact, explica os princípios e descreve a implementação usando exemplos específicos.

Fazer login agora
Tobias Lüke, especialista em corrente contínua da Phoenix Contact

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."

Outros artigos