Toda a força do vento contra o crime cibernético A Phoenix Contact protege os aerogeradores e outros geradores de energia renovável contra o crime cibernético com soluções de segurança eficazes.
Resumo
Quando o fornecimento de energia é atacado, não precisa haver logo um blecaute completo – até mesmo aerogeradores remotos estão agora conectados em rede, o que os torna um alvo lucrativo para os hackers. É nesse ponto que Hauke Kästing, como membro da equipe de serviços da Phoenix Contact Security, se vê como um parceiro nessa luta para fabricantes de instalações, investidores e operadores de aerogeradores: juntos, é importante encontrar as maneiras certas de proteger os aerogeradores contra o crime cibernético.
Com o mGuard, a Phoenix Contact tem um roteador com um firewall integrado em seu programa. No entanto, a tecnologia por si só não oferece proteção suficiente. Por isso, os serviços da Phoenix Contact consistem principalmente em apoiar os clientes com uma análise de segurança abrangente de 360°. E, principalmente para as instalações existentes, é importante esclarecer quais opções de atualização estão disponíveis para instalações antigas e como a automação existente pode ser atualizada da forma mais eficaz possível. Todo o processo é independente do fabricante.
Especialista em segurança industrial: Hauke Kästing
Trilhões em danos devido a ataques cibernéticos
As perdas econômicas globais causadas pelo crime cibernético são enormes – mais de um trilhão de dólares americanos somente em 2020, conforme revelado no estudo "The Hidden Costs of Cybercrime" (Os custos ocultos do crime cibernético) da McAfee, uma das empresas líderes em proteção. Embora o negócio de hackers tenha se concentrado inicialmente na TI tradicional de escritório, o campo de atividade agora está se expandindo cada vez mais para incluir a automação.
A ilha da felicidade não existe mais. Hauke Kästing junta-se à Phoenix Contact para proteger aerogeradores e outros geradores de energia renovável contra o crime cibernético com soluções de segurança eficazes. Kästing é, portanto, uma das pessoas da Phoenix Contact que tornam as ações sustentáveis seguras. Proteção contra ataques criminosos. Quando jovem, Kästing mudou-se para Hohe Asch em Extertal – a colina que, a 371 metros acima do nível do mar, está predestinada para a coleta de energia eólica. Em 1998, o primeiro aerogerador comunitário entrou em operação aqui em Lipper Bergland com um grande espírito pioneiro. Com uma altura de mastro de 77 metros, o aerogerador construído pela Nordex é um anão em comparação com os aerogeradores. A potência de 600 kW daquela época se compara aos 3,5 MW atuais. Duas novas turbinas Enercon estão em operação acima de Blomberg desde 2020.
Gerar e proteger a eletricidade valiosa
Naquela época, Hauke Kästing ainda era fascinado pela energia eólica em geral, mas hoje o técnico de rádio e televisão se concentra em tornar os aerogeradores seguros. Hoje, a segurança na geração de energia renovável não pode mais ser reduzida à segurança operacional localizada. Kästing é especialista em segurança de tecnologia da informação no Competence Center Services da Phoenix Contact. O aumento da interligação em rede de instalações e a conexão comunicativa de parques eólicos inteiros trouxeram consigo uma nova ameaça: o crime cibernético.
Quando o vento sopra, a energia flui – sem carvão, gás ou petróleo. Os aerogeradores são um ativo real para a revolução energética – além de serem uma ótima maneira de ganhar dinheiro. Mas tudo isso só funciona se os moinhos estiverem girando. Com o estado atual da tecnologia de automação, o principal objetivo é aumentar a eficiência. Isso funciona, por exemplo, por meio de ajustes totalmente automáticos das pás e da nacele com o auxílio de motores elétricos. Sua tarefa: manter a cabeça do moinho de vento de forma ideal no vento ou removê-la completamente se o vento soprar muito forte. O que aconteceria se pessoas não autorizadas, com intenções criminosas, alterassem os limites de intervenção no sistema de controle sem serem notadas ou desativassem os sistemas de desligamento automático?
Com o mGuard, temos um roteador com um firewall integrado em nosso programa. No entanto, a tecnologia por si só não oferece, de longe, proteção suficiente.
Energia eólica ou moinhos de vento que moem grãos: ambos os casos são importantes para as necessidades básicas das pessoas
De uma solução autônoma a uma instalação em rede
"Os primeiros aerogeradores eram claramente soluções autônomas e, consequentemente, resistentes ao crime cibernético", relembra Hauke Kästing. "Se algo não estava funcionando, alguém tinha que sair." Hoje, por outro lado, as instalações modernas em rede não apenas enviam registros de erros, dados operacionais ou alarmes. Na verdade, eles também abrem a possibilidade de otimizar a operação por meio de acesso remoto. Os hackers agora têm um caminho claro para causar danos ou chantagear as operadoras, instalando ransomware e paralisando as instalações. Ransom é a palavra inglesa para resgate.
É nesse ponto que Hauke Kästing, como membro da equipe de serviços da Phoenix Contact Security, se vê como um parceiro nessa luta para fabricantes de instalações, investidores e operadores. Juntos, precisamos encontrar as maneiras certas de proteger o aerogerador contra o crime cibernético. "Com o mGuard, temos um roteador com um firewall integrado em nosso programa. No entanto, a tecnologia por si só não oferece proteção suficiente", diz o pai de família. Por isso, os serviços da Phoenix Contact consistem principalmente em apoiar os clientes com uma análise de segurança abrangente de 360°. E, principalmente para as instalações existentes, é importante esclarecer quais opções de atualização estão disponíveis para instalações antigas e como a automação existente pode ser atualizada da forma mais eficaz possível. Todo o processo é independente do fabricante.
Investir em segurança contra o crime cibernético
Para Hauke Kästing, as pessoas na cadeia de valor são igualmente importantes. "Qual é a utilidade do melhor firewall se a equipe de serviço pegar um vírus ao fazer o download de uma atualização de firmware em um hotel, por exemplo, e depois instalar o arquivo infectado diretamente no sistema por trás do firewall no dia seguinte?" Se você realmente leva a segurança a sério, também precisa confiar em seus colaboradores e deixá-los assumir a responsabilidade. De acordo com Kästing, os ataques de hackers são sempre bem preparados e planejados com bastante antecedência. E com um olhar ansioso sobre a guerra na Ucrânia, o esforço para obter mais autonomia energética e a expansão das "energias renováveis": a segurança está se tornando cada vez mais importante. "O interesse está crescendo visivelmente e temos notado um aumento maciço nas consultas desde o outono de 2021. O assunto está lentamente entrando na cabeça das pessoas. A situação de ameaça existe – por mais triste que isso seja."
Portanto, vale a pena investir em segurança contra o crime cibernético. Para o homem do pequeno vilarejo de Eschenbruch, em Lippe, no entanto, há também uma paixão pessoal por trás disso, que tem suas raízes em sua própria infância. Agora com 50 anos, Kästing vem de uma família que se dedicava à agricultura. "Meu irmão assumiu o controle do negócio", diz ele, fazendo uma comparação entre a energia eólica e os moinhos de vento que moem grãos. "Em ambos os casos, estamos falando de um suprimento básico para as pessoas – com alimentos ou energia elétrica."
Entre em contato com nossos especialistas
Outros artigos
Redes separadas DC para o acoplamento setorial
A eletromobilidade, os sistemas de energia solar e os acumuladores de bateria estão revolucionando o setor.
Acumuladores de energia conectam setores
A importância da tecnologia de conexão inovadora para a operação segura dos acumuladores de energia e para a realização da All Electric Society.
O que é recuperação de energia?
A recuperação de energia envolve tornar novamente utilizável a energia que normalmente é perdida como calor residual, atrito ou energia cinética.