20.02.2024

Água limpa para o Lago Constança Solução inovadora para água limpa no Lago Constança e monitoramento eficiente da bomba.

Estação de tratamento de esgoto de Constança

Resumo

A Phoenix Contact está ajudando a cidade de Constança a manter o Lago Constança limpo, usando uma solução inovadora chamada "PumpMonitor". Esse produto permite a operação econômica e sustentável da infraestrutura de água na estação central de tratamento de esgoto, especialmente as bombas.

A empresa de gerenciamento de resíduos da cidade de Constança opera a maior estação central de tratamento de esgoto municipal da região do Lago Constança. A área de captação abrange várias cidades e municípios, incluindo Kreuzlingen, na Suíça.

26 estações de bombeamento em quase 300 quilômetros

Para transportar as águas residuais até a estação de tratamento de esgoto, é preciso superar grandes distâncias e diferenças de altura na rede de esgotos de quase 300 km de extensão. Há 26 estações de bombeamento no total, das quais a estação de bombeamento de entrada da estação de tratamento de esgoto é especialmente crítica. A disponibilidade constante das bombas é essencial e, ao mesmo tempo, elas devem ser operadas de forma eficiente em termos de energia.

Válvulas e tubulações na estação central de tratamento de esgoto da cidade de Constança

26 estações de bombeamento estão em operação na estação central de tratamento de esgoto da empresa de gerenciamento de resíduos da cidade de Constança

O estado das bombas sob controle

É aqui que a Phoenix Contact entra em jogo. A empresa desenvolveu o "PumpMonitor", uma solução inovadora para monitorar a condição e a eficiência das bombas. O sistema analisa indicadores mecânicos, hidráulicos e elétricos para fornecer informações sobre a condição de cada uma das bombas. Ele também determina o consumo de potência ideal em relação à quantidade de água residual bombeada e exibe os resultados na forma de um semáforo. Com o PumpMonitor, os operadores podem monitorar a condição das bombas em tempo real e desenvolver estratégias de manutenção eficientes.

Um semáforo para água limpa

O uso do PumpMonitor permite que os colaboradores da empresa de eliminação de resíduos planejem e executem o trabalho de manutenção de forma mais direcionada. Isso evita paradas desnecessárias e torna a manutenção mais eficiente. Ao mesmo tempo, a operação das bombas se torna mais eficiente em termos de energia, o que não apenas economiza custos, mas também protege o meio ambiente.

Os desafios, como a diminuição do lençol freático, o aumento da carga de poluição, microplástico e o aumento da ocorrência de intempéries, aumentam as demandas. As soluções de Smart Water da Phoenix Contact são sinônimo de um novo nível de transparência, eficiência e preservação da preciosa água.

Equipe de Industry Management Water and Wastewater

O nível de limpeza do Lago Constança é de grande importância. Com o inovador "PumpMonitor", a Phoenix Contact está ajudando a garantir que o lago continue sendo um destino de férias dos sonhos. Essa tecnologia mostra como a combinação de experiência em engenharia e tecnologia moderna pode ajudar a resolver problemas ambientais e obter benefícios econômicos ao mesmo tempo.

Autor: Pia Schlegel

E-mail:

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."

Outros artigos