直流电网的切换、测量和监测 了解直流配电的优势。在此情况下,可靠切换、精确测量和持续监测能源流至关重要。了解有关此类关键功能的更多信息。

直流电网的切换、测量和监测

在进行直流电网切换、测量和监测时,需考虑哪些因素?

直流电 (DC) 与交流电 (AC) 的主要区别在于电荷流经电网的方式。在直流电中,电荷持续向一个方向流动,而交流电则是电荷周期性改变流动方向。

直流电网切换时,电流并不会像交流电网那样过零。由此会产生难以熄灭的电弧,这一特性使得直流电切换更为危险。得益于恒定的电压和电流,直流电网的测量较为简便。在交流电网中,由于电压和电流随正弦波形变化,因此需测量均方根值。
直流电网监测系统也必须针对恒定电压和电流。某些类型的交流电网故障,如相位故障,不会出现在直流电网中。

直流电网切换 无弧切换

作为DC INDUSTRY2项目的一部分,菲尼克斯电气携手其他工业界和研究领域成员,深入研究直流电网。在此背景下,对直流电网的切换提出了以下要求。

电气隔离图标
过电流和短路保护图标
过电压和欠压保护图标
预充电电池图标
带有闪电图标的接地故障保护
电气隔离图标

针对采用半导体开关的设备,该设计无法完全确保电路的可靠隔离。因此,设备通过机电元件实现全方位电气隔离,原理类似电流接触器或继电器。

过电流和短路保护图标

在出现过电流或短路时,保护器的主要功能是及时、安全地关断系统。就直流负载而言,过电流或短路情况下的安全关断与交流负载同样重要。因此,可靠关断是确保系统稳定和安全的关键。

过电压和欠压保护图标

如果电压过高,电涌保护系统可有效规避负载受损风险。
欠压保护系统确保在电压足够高的情况下接通负载。

预充电电池图标

在切换瞬间,开关设备输出端的未充电电容负载(如中间电路)会瞬时处于短路状态。为规避此类电流峰值,电容将预充电,直至设备输出端与电容的电压一致。

带有闪电图标的接地故障保护

接地故障可能会对人员和系统造成损害。此类危险必须予以考虑。短路保护功能可在设备故障时关断系统,而接地故障保护功能则防范设备与接地之间的故障。

两人手持笔记本电脑,站在生产车间正在讨论能源数据

直流电网测量 符合校准法规的精度

直流电网的一大优势在于电能反馈能力。但该应用需要进行精确测量。在用于财务结算时,交流 (AC) 和直流 (DC) 电能表均需符合校准法规。在直流电网中,直流测量是提高精度和减少转换损耗的理想选择。相较于交流电网,直流测量无需考虑相移,因此操作更为简便。

配备机器人的生产厂房

直流电网监测 比交流电网更简便的闭环控制

测量是电网监控的先决条件。通过监测可确保系统不会超出限值。例如,直流电网的电压必须低于650 V。在出现偏离设定值的情况时,监测系统必须作出响应并采取应对措施。另一方面,通过监测亦可实施调节,或在紧急情况下关断系统。相较于交流电网,直流电网的监测更为简单,因为“仅”需保持电压恒定。菲尼克斯电气全电气社会工厂就是其中一个例子。在大楼的监测和闭环控制中,有源馈电变流器 (AIC) 发挥着重要作用。如果电网电压下降,AIC将利用电池储能系统或交流电网的电力来供电。如果电网电压上升,则存储电力或馈入公共电网。

安装在控制柜的CONTACTRON ELR HDC直流断路器

创新直流断路器 用于切换大功率直流负载的CONTACTRON ELR HDC

在直流电网中,发电机、储能系统和负载的集成带来了特殊挑战,如无弧切换。需确保每条直流支路均安全切换。菲尼克斯电气率先推出多功能直流断路器CONTACTRON ELR HDC,满足直流电网应用要求。

打造安全直流电网的产品和解决方案


正在研究新开发产品的人员

研发 凭借创新实力和面向未来的安全脱颖而出

直流电网在工业界的应用仅处于起步阶段。因此,客户目前仍面临着技术障碍和标准缺失等挑战。为应对这一状况和推动直流电网发展,菲尼克斯电气多年来一直参与直流电相关的国际研究项目和委员会,如ODCA、Shift2DC以及HybSchaDC,并大量投资自主产品的研发。

联系方式

开发直流电网,携手共塑更为可持续的未来

菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
菲尼克斯电气很乐意就直流电网的构建提供支持,并为您提供产品和解决方案方面的建议。