Giardinello的智能街道照明 市政府通过使用需求导向型街道照明,节省高达80%的能源。

Giardinello的智能街道照明

客户概况


Giardinello古香古色的街道照明

西西里Giardinello

与大多数家庭一样,地方政府也在努力减少各种能源消耗,节省成本。该举措的最终目的是减轻纳税人负担。这也是西西里小镇Giardinello(约2,300人口)考虑为其公共基础设施采用智能解决方案的原因之一。

挑战


采用LoRaWAN控制设备的路灯

更高效的街道照明

除公共建筑、供水与垃圾处理系统外,街道照明也是该市镇的耗能大户之一。因此,Giardinello近期已转为使用LED照明技术。在此基础上,市政府将实施一种更为先进和数字化的公共街道照明管理解决方案。改造旨在打造应用灵活的照明方案,实现进一步节能。此外,方案还应能够显示每盏路灯的状态。改造方案的另一准则是使用面向未来的成熟技术,以便市政府在未来项目中保持独立性。由于照明也涉及安全问题,因此应用必须采用相应设计和保护。不同类型的灯具(先进/旧有)均将带来相应挑战。

解决方案


采用LoRaWAN控制设备的先进Giardinello路灯
采用LoRaWAN网关的Giardinello路灯
grovez.io物联网平台图标
智能照明服务软件屏幕
采用LoRaWAN控制设备的先进Giardinello路灯

在考虑了所有要求和先决条件之后,负责人选择了相对较新的LoRaWAN标准作为通信技术。为此,路灯需配备一个控制设备,即灯具控制单元 (LCU)。现代化灯具均使用带Zhaga接口的LCU。如果没有可用的基座,则使用可直接安装在开关电子设备壳体内的LoRaWAN通用型控制单元。这两种型号的产品均使用Dali-2协议进行数据传输。通过这种方式,除了简单的开关命令,控制单元还可与LED驱动器交换其他运行数据和诊断数据。

采用LoRaWAN网关的Giardinello路灯

各控制设备可与处理路由的中央组件进行通信。为了确保高质量的照明并覆盖所有相连路灯,Giardinello使用了三个LoRaWAN网关。LCU将其数据发送到合适位置上的网关,该网关是现场侧与互联网或采用集成调制解调器的网络服务器之间的连接设备。

grovez.io物联网平台图标

除了上述硬件组件外,西西里市政府还采用了grovez.io物联网平台作为新解决方案。作为软件即服务(SaaS)服务的一部分,供应商提供自有服务器以供软件使用。目前,街道照明运营商采用SaaS智能照明服务,而非传统的控制室控制系统。为了实现这一目标,具有访问授权的员工通过Web服务器登录系统。随后员工即可远程手动控制街道照明。先进LED技术搭配使用基于LoRaWAN的控制技术,即可对每盏路灯进行控制和诊断。如果发生故障,用户将通过警报管理系统自动收到通知。

智能照明服务软件屏幕

可使用智能照明服务照明管理软件设置不同的调光级别。这将直接影响能耗和路灯使用寿命。路灯可划分成组并彼此互联,以便管理整个区域。尽管城镇某些区域的路灯会在夜间调低亮度以节省能源和成本,但出于安全考虑,其他地区灯具仍保持100%亮度。

优势

  • 按需提供照明,节省能源成本可达80%
  • 使用智能照明服务,降低IT成本
  • 采用双重AES加密等功能,实现安全数据传输
  • 可集成更多传感器,例如交通和环境领域传感器

联系方式

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
城市基础设施全球行业经理
我非常乐意就实现智慧城市高效照明方面为您提供支持。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。

总结


Giardinello街道

奠定其他智能应用基础的LoRaWAN基础设施

圆满完成项目后,Giardinello镇的负责人正考虑实施下一个项目。初步想法是集成车辆交通传感器,未来或许可以作为基于交通的自适应照明控制的信号基础。此外,还可基于LoRaWAN传感器建立环境监控系统。

无论Giardinello朝哪个方向继续发展,该市镇的智能化程度已远高于诸多大城市。

Fabian Pasimeni, 全球行业管理部城市基础设施 | 智慧城市经理
全球城市基础设施行业管理部经理