实用信息
2024-11-21(年-月-日)

什么是电转气? 电转气(PtG/P2G)技术通过提高电网稳定性、提升可再生能源效率,推动能源转型。

位于风力发电机和太阳能电池板前的电转气(氢气)系统

简介

电转气技术通过电解将可再生能源转化为氢气,既可以直接使用,也可以通过与二氧化碳反应转化为甲烷。该技术能够实现可再生能源的储存、将其馈入天然气管网、稳定电网,并通过在不同行业中的广泛应用,助力行业耦合。

电解示意图

电转气是如何运作的?

该过程基于电解,这是一种电化学过程,可通过电流将水分解为单独的分子。通过这个过程,可以产生清洁的氢气,这种气体是一种用途广泛的能源。使用电转气(PtG)技术,氢气可以在后续流骤中进一步转化为甲烷,例如与通过碳捕获技术捕获的二氧化碳相结合。

这一过程被称为甲烷化。得到的合成气体既可以注入现有天然气管网,也可用于各种工业应用。

电转气的应用场合

储能是电转气技术的主要应用之一。与将能量储存于电池不同,电转气技术可将电能以氢气或甲烷的形式储存起来。合成甲烷可用于供热和发电。同时,气态燃料可在现有工业基础设施中直接使用,因此可替代化石燃料。

生产的氢气还可用于多个行业,从钢铁生产到化工流程。它还可用于交通领域——例如,为燃料电池汽车加氢,从而实现无排放运行。

风力发电机中的维护人员

电转气技术推动了能源转型

电转气技术将可再生能源整合至现有能源系统,从而确保全年能源供应的稳定性。同时,它实现了电力、气体和移动能源之间的无缝连接。这有助于增强电网稳定性,例如减少对太阳能发电站和风电场的输出限制。

此外,依托该技术生产的气体可以替代化石燃料,从而助力向零排放型的经济转型。电转气(PtG)技术实现了供电领域的互联互通,推动了技术创新,从而提高了发电和用电的效率。

电转气的优势

电转气技术将未使用的能源转化为可用的气态燃料,以便在需要时使用,从而避免了能源浪费。通过甲烷化过程捕获二氧化碳并将其转化为甲烷,有助于减少温室气体排放。生成的氢气和甲烷可应用于多个领域,例如工业、交通运输和供热。因此该项技术促进了行业耦合。此外,现有的天然气管网可用于储存和运输这些气体, 从而避免了新建基础设施的巨额投入。

摘要

电转气(PtG/P2G)技术支持可持续且面向未来的能源供应。该技术以气候中和型燃料替代化石燃料,推动向零排放经济的转型,从而显著减少温室气体排放。在全球应对气候变化和推广可再生能源的背景下,电转气有助于实现可持续供电,助力向零排放经济转型,是“全电气社会”的关键组成部分。

作者: Phoenix Contact

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子