全电气社会园区——行业耦合如何运作 可通过电池储能系统和能源管理实现灵活性。
简介
工业公司正越来越多地使用可再生能源来降低成本和实现可持续发展目标。发电量的不稳定性在此构成一个挑战。需要一个有效的能源管理系统来储存剩余能源,并在峰值负载期间使用。否则,能源成本将会上升。
菲尼克斯电气全电气社会园区就是一个很好的示例,它通过中央大型电池储能系统实现了灵活性和效率。该储能系统可补偿电力峰值,并实现太阳能的可持续利用。
位于德国布隆伯格的菲尼克斯电气全电气社会园区的电池储能系统
充分发挥潜力
工业公司越来越多地转向可再生能源,以降低成本并实现可持续发展目标。但请注意:使用公司自有的光伏系统发电,可持续性必然会得以改善。然而,可再生能源发电的不稳定性通常与连续工业过程的需求背道而驰。利用绿色清洁能源实现可持续发展、气候中立和高效生产的梦想有可能破灭。
若无有效的能源管理系统,多余能源就无法以整体优化的方式储存,也无法在峰值负载期间有效利用。这可能导致能源成本上升。当公司自身发电不足时,就不得不从电网购买昂贵的电力。如果储能模块系统的灵活性未以整体优化的方式加以利用,则降低成本和提高效率的潜力往往会被忽视,或仅能得到部分利用。
看看菲尼克斯电气位于德国布隆伯格的全电气社会园区就能明白:全电气社会园区最重要的目标是自行生产大量电力并尽可能保持独立。而且这些发电应为环保型。要实现这些目标,高度优化同时又非常灵活的能源系统必不可少。
没有电池储能系统就无法实现这一点
大型中央电池储能系统是实现所需灵活性的隐形支柱。与Windtree色彩缤纷的设计和现代半透明访客中心别致的玻璃幕墙相比,它并不引人注目。但是没有它,其他一切均不可能实现。毕竟,全电气社会园区的能源流动因此而变得灵活自如。
菲尼克斯电气的工程硕士 Holger Krings是全电气社会园区的能源系统的规划者,并为其使用设计了电池储能系统。“在实际应用中,许多现场能源系统均可为剩余太阳提高灵活的使用方案。但这些系统往往不够完善。当楼宇操作不够灵活时,电池储能系统通常是最佳解决方案。"
目前,全电气社会园区的电量为1.2 MWh。中央大型电池储能系统安装在一个储能容器内,包括78 个电池模块和一个中央转换器。根据需要,该系统可提供高达1 MVA的电力。这非常有助于补偿邻近电动汽车充电区的大功率充电造成的电力峰值。
另一个容量为225 kVA的小型电池储能系统就位于充电区内,作为储能系统的补充,为电力增压。反之,储能系统则可用光伏系统产生的剩余能源充电,以备不时之需。总之,两个储能系统的总容量高达1.5 MWh。这不仅可提高可再生能源发电的可持续利用率,还可极大扩展高效能源管理的范围。
电池储能系统组件类别多样、种类广泛
负载管理的优势
利用动态电价
电价优惠时,电池储能系统可利用电网的电力充电。电价较高时,便可使用这些电能。这与可持续发展的目标无必然联系,但在经济上却意义重大。如果差价足够大,那么仅购买电池系统可能就相当值得了。
减少峰值负载(调峰)
为避免因峰值负载突然产生的高用电量而造成的高成本,在电网连接点监控用电量是明智之举。这适用于采用登记消耗计量的电网连接,也是工业公司和许多商业公司的常规做法。如此,电池储能系统便可将每个刻钟间隔的电力输出保持在约定的范围内。
__本地损耗峰值的"裕度"功率 __
提供“裕度”功率类似于调峰。主要是补偿本地基础设施容量的不足。同时,还可有助于防止电网连接处出现潜在的高成本电力峰值,即具有调峰效果。这往往是HPC充电桩得以实现的首要原因,因为现有的基础设施通常尺寸不足。
__为公共电网提供控制电源 __
虽然监管要求更高,但参与控制电源市场对于大规模电池储能系统而言也意义重大。另一方面,这基本上排除了同时在内部用于其他目的的可能性。
平滑电力峰值
依托布隆伯格全电气社会园区的电池储能系统,可系统抵消电力峰值。每年可节省约20万欧元。此外,还可在公共电网的转接点与电网运营商商定一个较低的功率限制。多年来,计划外电力峰值的成本已大幅提高。高达200 欧元/千瓦的峰值功率并不少见。例如,如果出现1 MVA的计划外峰值功率,则会收取这一费用。
或者设想一下,当已达到或超过合同规定的功率限制时,访客以50 kW的功率为其电动汽车充电15 分钟。这一操作将花费10,000欧元,但不能合理地将其转嫁给访客。
总之,可以说中央电池储能系统有助于节约成本,使运营更具可持续性。电池存储系统的尺寸必须正确。充电和放电性能取决于容量。在最佳情况下,系统可进行模块化扩展,并能适应未来的能源和电力需求。独立的能源管理系统对于充分利用储能系统的灵活性和优化整个能源系统而言必不可少。