2024-02-23(年-月-日)

储能模块系统串联起各个行业,那么又是什么连接着该系统呢? 创新连接技术对储能模块系统的安全运行和实现全电气社会至关重要。

集装箱式电池储能模块系统

简介

固定式储能模块系统是行业耦合的一个重要环节。此类系统的安全性和可靠性主要取决于所用电气连接技术。该技术将确保实现无干扰的电力和数据传输。

全电气社会的储能模块

减缓气候变化和降低地缘政治依赖性是当下时代的重要主题。采用行业耦合的全电气社会构想提供了解决方案。该方案旨在通过能源和信息技术将社会、楼宇、生产设施、移动出行以及基础设施连接起来。为实现这一目标,全电气社会使用了供应充足且不会产生有害排放物的可再生能源。

风能和太阳能的供应并不稳定。但现代社会无时无刻不在消耗大量能源。要实现稳定的能源供应,就必须存储充足的多余能源(例如使用电池储能模块系统)以便日后需要时再使用。

配备电芯和均衡PCB的电池组

配备电芯和均衡PCB的电池组

架构和运行方式

固定式储能模块系统具备多种容量,可安装到设备壳体、控制柜以及集装箱中。然而此类系统均采用类似的基础模块化架构。电气连接分为三类:电源连接、信号连接和数据连接,其分别用于传输能源流、传输监测和控制用模拟量信号和传输数字量信号。

电池储能模块系统的基础单元为电芯,即实际储能元件。多个电芯组合构成电池组并相互电气连接(电源)。电子电路确保所有电芯均处于均衡的充放状态。这被称为电芯均衡(信号)。温度传感器则用于监测电芯的热特性(信号)。

配有电源控制单元和电池组的电池簇

由一个位于顶部的电源控制单元和多个电池组构成的电池簇

多个电池组联合组成储能柜,并在电源层面上互连。各电池组将相互以及与储能柜控制单元交换信息(数据),后者即为电源控制单元 (PCU)。为连接外部传感器,除电源和数据连接外,电池组和PCU也常配有信号接口。

储能模块系统的模块化架构

在该系统中,多个储能柜在三大层面上互连:电源、信号和数据。最高层级的上级控制器代表系统管理。储能柜的所有电气连接均汇集于此。此处还设有储能模块系统的外部接口。储能系统通过大功率电子设备与电网进行电力交换。系统管理还汇集了来自灭火系统等各类辅助单元的信号。系统管理可与电网运营商和服务供应商进行通信,后两者可使用相应数据连接访问储能系统。

储能模块系统的心血管系统

形象地说,储能模块系统内部的电气连接就是其心血管和神经系统。能源流则代表传送生命能量的循环系统;信号代表感官,例如温度、气体和视觉信号。数据线路则和神经一样,用于交换信息。如果循环系统或神经系统出现问题,人体便会感到不适。对储能模块系统来说也同样如此。电气连接故障将导致系统失效,某些情况下甚至会破坏整个系统。

连接技术故障示例

以电源接线为首的三个示例说明了连接技术的重要性:

  1. 在大多数情况下,电池组的电源连接采用常规螺钉连接。螺钉连接会在恶劣情况下松动。如果在接线伊始或者后续维护中未能正确连接,将会导致接触电阻增加。理想情况下这会表现为热损耗,但严重时过热将造成储能系统起火,使其彻底毁坏。

  2. 典型信号连接是电流传感器电缆与印刷电路板之间的连接。此类连接通常直接焊接到自由出线端,存在所谓的冷焊点风险。这会导致出现错误的信号信息,例如电流测量值过低。随之而来就是过高的充电和放电电流,进而造成严重的电池过早老化。

  3. 数据连接通常使用尾缆等插拔式电缆实现。如果对严格尺寸公差和高品质接触面等接口质量指标掉以轻心,数据传输过程中将可能出现故障。这会导致系统故障甚至是失效,严重时将损坏硬件。

适用于储能模块系统的连接技术

适用于传输储能模块系统电力、信号和数据的创新连接技术

连接技术选型建议

对任何运营着储能模块系统的有关方而言,上述故障终将导致经济损失。所以如何才能避免出现此类故障?针对电源连接,如果无法确保实现规定的安装条件,那么应选用插拔式连接器。因此这也适用于所有必须在安装和维护过程中实施的电源连接。

在将自由出线端连接到印刷电路板时,创新连接技术是优于焊接的选择。例如快速免剥线连接无需对导线末端进行预处理,并且具备和弹簧连接技术一样的高度便捷性和可靠性。数据连接的要求则取决于环境条件。IP防护级数据连接器由此成为高污染等级或潮湿环境下的理想选择,而工业级数据连接产品则应用于恶劣的机械条件下。

总结

克扣储能模块系统的初期投资最终会在运行过程中付出高昂代价。此外,这类设备和系统常运用于系统相关应用。因此可靠性是实现全电气社会愿景的重要因素。电气连接在此起到了决定性的作用。所以其应得到应有的重视。

作者: Dr. Rüdiger Meyer

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子