实用信息
2024-02-07(年-月-日)

安全绿色能源 Hauke Kästing联手菲尼克斯电气保护风力发电机免受网络犯罪侵害。

手持头盔从下方仰望风力发电机的人员

简介

在当下这个可再生能源重要性逐步提高的时代,风力发电机也日益成为网络犯罪分子的目标。本文重点介绍了菲尼克斯电气IT安全专家Hauke Kästing所面临的挑战和具体工作,其专门从事风力发电机和其他可再生能源发电机的网络攻击防范工作。从提升系统网络化水平到员工参与安全实践的必要性,文章详述了Kästing及其团队如何提高能源变革的安全性。

主文章

可再生能源的重要性不断提高。与此同时,风力发电机也日益成为网络犯罪分子的目标。本文介绍了菲尼克斯电气IT安全专家Hauke Kästing所面临的挑战和具体工作,其专门从事风力发电机和其他可再生能源发电机的网络攻击防范工作。了解Kästing及其团队如何提高能源变革的安全性,措施包括提升系统网络化水平以及将员工纳入安全实践。

风能表现有其代价

风力发电机在能源变革中发挥着关键作用。设备提供了抵御气候变化所需的清洁能源。在提高此类系统效率方面,自动化技术至关重要。然而自动化水平的提高也会带来风险,因为非法人员有可能会干预控制系统。这有可能导致系统关闭甚至是损坏。

技术进步带来全新风险

近年来,风力发电机有了长足进步。从上世纪90年代的小型民用风力发电机一路发展为装机容量达3.5 MW的高性能先进系统。然而这一发展态势也带来了全新挑战,尤其是在安全领域。

风能领域的网络攻击:日益严重的危险

随着日益提高的网络化水平和通信系统集成,风力发电机更易受到网络攻击侵害。Hauke Kästing原先专注于风能,现致力于确保此类系统的安全。网络攻击影响广泛,因此可再生能源发电的IT安全需要全面解决方案。

网络犯罪的威胁切实存在并在持续增加。过去,风力发电机均为独立系统因此能够抵御网络犯罪。如果发电机出现问题,就必须派人到现场处理。当下,先进的联网系统不仅会发送错误日志、运行数据和警报,还支持远程访问以优化运行。黑客可借此破坏系统或通过植入勒索软件敲诈运营商,导致系统瘫痪。

团队合作和全面安全方案

Hauke Kästing与系统制造商、投资方和运营商密切合作,保护风力发电机免遭网络攻击。单一技术解决方案不足以实现完善防护,因此菲尼克斯电气为现有系统推出全面安全分析和升级方案。

IT专家Hauke Kästing

Hauke Kästing,菲尼克斯电气IT安全专家

核心使命:将网络安全作为个人志向

安全问题的重要性日渐凸显。该领域受到的关注显著增加,菲尼克斯电气的相关咨询量自2021年秋季以来出现了大幅上升。关注风力发电机安全不仅是业务需要,也是Hauke Kästing的个人志向所在。作为出身农家的孩子,Hauke Kästing深知风力发电机对人们基础生活供电的重要性,因此尤为关注可再生能源的安全性和成功应用。

作者: Thorsten Sienk

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子