实用信息
2024-08-14(年-月-日)

Power-to-X (PtX/P2X) 能源转型技术:依托Power-to-X技术,可使太阳能和风能转换为可储存和可运输能源。

Power-to-X:氢气容器、太阳能电池板和风力发电机

什么是Power-to-X?

在实现气候中和的道路上,能够实现太阳能发电和风电储存的解决方案必不可少。其中一种方法是将波动性电能转化为化学能。其基础是氢元素。氢可通过电解水产生。当利用可再生能源将水分解为氧和氢元素时,我们就可称之为绿色氢能。

Power-to-X技术本质上以氢为基础,但超越了纯粹的电解,最主要的是直接使用氢气。为加速能源转型和整个工业领域的去碳化,P2X为氢元素的确切用途提供了解决方案。

不同能源形式之间的区别

狭义上讲,Power-to-X指的是将能源转换成另一种形式。在此,可对不同形式的能源进行区分。重要代表即电转气、电转热和电转液。

电转气(PtG/P2G)

电解制氢是最常见的一种电转气技术

电转气(PtG/P2G)

电转气主要是指将电能转化为气体能源的过程。因此,电转气是Power-to-X技术之一,主要涉及电解制氢。

电转热(PtH/P2H)

另一个代表应用领域是电转热。该理念考虑借助如热泵或电锅炉,将电能转化为热能。然而,这一理念与电加热系统截然不同。与之相反,电转热旨在将可再生能源中多余的能源转换为可储存能源。

电转液(PtL/P2L)

电转液涉及的工艺基本上可合并称为“合成燃料”。其中包括甲醇和氨等。其基本原理是利用可再生氢气以及二氧化碳或氮气合成易于使用和运输的燃料。研究表明,分子式为NH₃的氨可作为绿色燃料发挥至关重要的作用。与液氢和甲醇等其他能源相比,氨的生产成本相对较低。然而,毒性高仍然是一个问题。

预期用途之间的区别

还可根据预期用途进一步区分,但这种区分确实存在一些模糊性。

电转氨,即合成氨,属于电转液和合成燃料领域。最终,这种预期用途旨在将可再生电能转化为化学能源,使其可储存和运输。其他重要术语包括电转化学能源、电转燃料和电转合成气。

Power-to-X技术不止于电解制氢

“电转气是一种转换可再生能源的整体方法。因此,我们已远远超越单纯的化学能储存。”菲尼克斯电气过程行业VMM副总裁Matthias Füller解释道。

这种转换需要自动化、电气化和网络化的系统性解决方案。有关基于标准化技术的此类系统结构,以及菲尼克斯电气Power-to-X系统已应用领域的更多信息,请参阅以下链接。

作者: Thorsten Sienk

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子