可持续发展与绿色航运

面向当下与未来的解决方案

航运业的未来在于可持续发展。
菲尼克斯 电气将以专业合作伙伴的身份为客户提供支持,助力满足创新驱动技术的海事要求,促进可再生燃料的使用,打造其他可持续发展解决方案。

我们推出可靠的高性能绿色航运解决方案,适用于恶劣环境。解决方案已经过各类相关造船认证的检测认定。

立即联系我们
浮有船舶的海湾俯视图

赋能全电气社会,助力打造可持续航运业

为打造更加绿色环保的未来世界,菲尼克斯电气早已致力于通过“赋能全电气社会”来实现这一愿景。我们的全球海事行业管理部也对推动可再生能源发电这一能源转型做出了突出贡献。依托生态电池管理等绿色航运解决方案,即可打造电动船舶驱动系统,实现船舱电驱动的自动化。此外,具备防爆设计的海事认证组件还可用于打造采用高爆性环保燃料(如绿色氢和合成甲醇)的驱动系统。要实施相应自动化解决方案,防爆1区和2区的配套自动化产品必须具备海事认证。

带有联网线路的世界地图——“全电气社会”愿景

面向未来的航行

优势

  • 采用新技术和先进控制技术,排放量可减少 20%,节约成本
  • 拥有多年传统船舶自动化经验,是实现绿色航运的可靠合作伙伴
  • 依托安全、智能数据领先一步
  • IT安全符合IEC 62443标准,防止未经授权的访问
海边手持风筝的孩子

挖掘充裕风能潜力

航运新风向 利用风能自然推进船舶,减少20%的排放

为减少排放,船舶需使用替代动力源。几个世纪前,风力驱动的船只便已横渡大洋。风力也在改变海运公司的未来。

船帆作为常规船舶推进动力的补充,可减少高达20%的燃油消耗。 而这需要全新技术与可靠的自动化技术。PLCnext生态系统支持自动采集和评估气象数据、航速以及航线。船帆通过按钮即可在船桥上安全展开。

新型PLCnext安全控制器结构紧凑且经济实惠,有效保障了人员和设备安全。

船帆管理解决方案 但工作原理是什么?

交互式图像映射:船帆管理解决方案
采用PLCnext Technology的船帆自动化解决方案
数字孪生技术助力提高拉力和节省成本
桥接盒
船帆通过按钮即可在船桥上便捷展开
场景管理
通过数字计算场景优化船帆位置
减少排放
优化性能,节省成本
以城市为背景的哥本哈根河上客运渡轮

智能电池管理随时掌控电量状况

电动渡轮的智能电池管理 水上电动交通

从港口拖船到渡轮,对能源自给型无排放船舶的需求日益增长。电动交通是关键所在。但如何充分利用全电动解决方案来降低成本和排放呢?

水上应用对储能模块系统提出了特殊要求,确保实现冗余驱动和船舶供电。运行时必须考虑到主电源波动、干扰信号以及船舶推进和发电机产生的持续振动,同时完成自动补偿。电池管理在其中发挥了重要作用。解决方案的复杂度因客户要求和船舶类型而异。

菲尼克斯电气将提供合适的监控、安全和通信组件,以实现可靠的冗余驱动和船舶供电。

带有氢燃料电池标记的未来集装箱船

氢燃料电池助力驶向航运未来

燃料电池自动化 附能零排放航运

燃料电池可直接在船上产生电力,实现低排放、低噪音和低振动。因此,燃料电池自动化是可持续型航运的发展路径之一。该设计十分重要,原因在于越来越多的沿海和港口地区受到严格的环境法规约束。

无论是想用燃料电池改装海事应用,还是计划建造新船只,菲尼克斯电气均可帮助客户部署可扩展的可持续型海事氢燃料电池系统。我们将负责应用的数字化、自动化改造和监控。
通过运用各类协议轻松连接到船舶控制系统。PLCnext Technology则为用户提供了简单开放的编程环境。符合IEC 62443标准的网络安全措施确保数据安全。

菲尼克斯电气是“欧洲清洁氢能联盟”(ECH2A) 的一员。 除氢气的生产、运输和分配外,该联盟还专注于工业和交通应用。因此,菲尼克斯电气是研发与部署可持续型可扩展海事氢燃料电池系统的可靠合作伙伴。

合作
欧洲清洁氢能联盟 (ECH2A)

欧盟于2020年7月设立了欧洲氢能项目ECH2A平台。平台旨在促进欧洲氢经济的发展和扩大。

ECH2A联盟云集商界、政界和民间社会的利益相关方,以加快欧洲氢经济的发展,助力达成有关发电、运输和分配的协议。联盟成员达800多个,包括欧洲工业公司、能源生产商、投资者、非政府组织、协会和研究机构,以及市政当局、城市和各政府部门。

了解有关欧洲清洁氢能联盟的更多信息
带有欧盟旗帜的氢分子
风能发电站、太阳能发电站和电解工厂

Power-to-X行业的电气化、网络化和自动化解决方案。

Power-to-X 依托Power-to-X技术,打造全电气社会

菲尼克斯电气的数字化解决方案和创新产品兼顾开放性与安全性,助力实现高能效的资源节约型生产。我们可助您实现Power-to-X过程的自动化、电气化和数字化。

菲尼克斯电气解决方案早已广泛应用于传统过程行业。了解我司的哪些应用也符合氢能行业要求。

产品

凭借多年行业经验,菲尼克斯电气打造卓越的行业解决方案。

技术

了解有关实现未来可持续发展的可靠开放式技术的更多信息。

设有风力发电机的光伏发电场以及联网通信技术标志
带有手部图样的网络安全图标
生产线中的功能安全
防爆保护标志
设有风力发电机的光伏发电场以及联网通信技术标志

5G、APL、TSN和OPC UA等新技术共同构成了未来通信技术的基本框架。因为这是确保各个数据点能安全、简单且快速联网的唯一方法。

我们积极参与到所有关键的标准化委员会中。这些委员会旨在为自动化领域开发一个全新的跨制造商通信标准。

有关通信和传输技术的更多信息
带有手部图样的网络安全图标

为满足严苛的IT安全要求,仅在关键基础设施某个位置安装防火墙是远远不够的。客户需制定防护目标,才能尽可能降低各类网络安全风险。此类防护目标基于既定的IEC 62443标准“工业自动化解决方案的IT安全”。

作为获认证的ICS安全服务供应商,菲尼克斯电气将提供可持续支持。整体解决方案还包括以安全性为重点的产品开发。

有关工业安全的更多信息
生产线中的功能安全

风险管理不仅对环保和人身安全至关重要, 对系统维护而言也必不可少,进而可保障投资安全。除安全完整性等级 (SIL) 外,性能等级 (PL) 在自动化安全系统的应用中也起到了重要作用。诸如SafetyBridge技术等分布式解决方案支持灵活配置,现已用于各类SIL3应用场合中。此类解决方案可轻松集成至控制器。

菲尼克斯电气安全控制器适用于复杂应用,可集成至Profisafe和Profinet网络。由此便可摆脱制造商的限制,实现安全关断、安全燃气探测和其他功能安全功能。此外,我们的组件还具备电涌保护功能。摄像头负责监视分布式基础设施和安全。我们还为客户提供全面的培训课程。

有关功能安全的更多信息
防爆保护标志

Power-to-X应用涉及可燃气体的制备、运输和存储,安全问题至关重要。若气体泄漏而无人察觉,便会形成易爆或有毒气体氛围。在此情况下,必须使用相应的传感器和气体警报装置来警告人员。此外,厂内运输时也不允许经过这类区域。为控制运输,我们将通过合适的传输技术将运输照明系统连接到气体探测器上。

菲尼克斯电气为用户提供多种适用于潜在爆炸区域的产品和解决方案。产品种类齐全,从固定式连接器、插拔式连接器、防爆接线端子、防爆信号隔离变送器、测量变送器到电涌保护器和I/O系统一应俱全。

有关防爆保护的更多信息
竭诚为您服务
携手并进成就宜居未来

我们将竭诚为您提供项目相关建议。无论是想要加强现有系统的可持续性,还是与我们携手实施(试点)项目,菲尼克斯电气均可通过长期经验和丰富服务提供支持。

联系我们
通过PC机咨询海上系统相关事宜;两位男子在产品前讨论采用PLCnext Store的项目