车载网络安全 船舶及其网络的日益数字化为海洋行业提供了巨大的附加值,但这也增加了遭受网络攻击的风险。借助菲尼克斯电气的产品,我们可以保护海上作业免受未经授权的访问。

键盘上的骷髅

挑战


船舶数字化

以安全可靠的方式,探索实现数字化的可能性

智能监控解决方案或不受位置限制的远程维护方案为航运公司或系统制造商等所有利益相关者提供了灵活性,节省了时间。然而,与海洋环境的通信渠道日益增多,这也增加了遭受第三方未经授权访问的风险。无论是粗略的安全方案、使用过时的软件,还是缺乏专业知识,都存在可能产生深远影响的漏洞。例如,这些漏洞包括使用勒索软件和数据滥用对系统进行操纵,或完全关闭船舶并失去对船舶的控制。

通过使用创新产品、个性化解决方案和可扩展服务,助力海上安全无故障作业,并符合法律要求(例如国际船级社协会制定的要求)。例如,国际船级社协会发布了UR E26“船舶网络韧性”和UR E27“船载系统与设备网络韧性”两项标准,这两项标准已于2024年1月1日正式生效。

我们可以共同努力,为各种应用探索正确的解决方案。

对海事部门等关键基础设施提供全方位保护对于人类和环境至关重要。为了实现无危险的海上作业,必须全面考虑所有相关的利益相关方并防止遭受网络攻击。

Lutz Jänicke博士 - Phoenix Contact, Corporate Product & Solution Security Officer,
Lutz Jänicke博士

解决方案


网络安全周期的安全方案

全方位车载设备安全

菲尼克斯电气凭借全方位的安全方案,为您的海上作业提供全面安全所需的所有模块。您可以充分利用您需要的任何咨询服务——从评估当前情况和根据IEC 62443-2-4创建自定义安全方案,一直到实施安全维护。此外,您还可以选择各种培训课程,菲尼克斯电气的认证安全专家会在课程中为您提供有关安全处理的宝贵专业知识。无论是船东、造船厂还是系统集成商,所有利益相关者都可以获得包括安全的产品和解决方案在内的适当的服务范围。

快速且经济高效地开发防护方案

船舶网络安全蓝图

为了减少开发过程中的工作量,根据IEC 62443和该标准中描述的纵深防御策略,在通用应用的基础上,为海事行业开发了具有相应安全措施的安全方案。基于多年的专业知识,菲尼克斯电气制定了一个通用蓝图,考虑了船上和岸上的所有系统,并通过协调措施,实现相关系统、更高级别的船舶自动化与维护人员之间的安全通信。

手持显示有mGuard Secure Cloud仪表板的平板电脑

智能、安全远程维护

为了能够进行预测性维护,从而在早期阶段发现和解决可能的漏洞,全球范围内对远程访问的需求正在不断增加。因此,可以最大限度地减少潜在的停机时间,提高海上作业的效率。

为了让服务提供商有权访问需要维修的设备,mGuard Secure Cloud支持从任何位置进行安全连接。通过高度安全的VPN隧道,在人员与系统之间建立连接,任何数据都不会被篡改或丢失。基于云的远程维护解决方案的另一个优势是,云中不存储任何客户数据。

联系人

Niklas Lecker
Niklas Lecker
垂直市场管理部门商务拓展经理——过程行业
我非常乐意就打造安全的航运运营助您一臂之力。

产品


两个控制器:AXC F SPLC 1000和AXC F 2152

安全产品在海事部门的使用

此外,航运系统的保护还通过采用“安全设计”产品来实现, 而这一切始于一个安全的开发流程。PLCnext Control是首个根据IEC 62443-4-1标准开发的工业控制器。除了网络安全,功能安全也发挥着日益重要的作用。SPLC 1000可靠左并列安装的安全控制器完全满足这两个要求。在实践中,设备和更新管理服务可确保产品始终得到新发布更新的保护,以消除潜在的安全漏洞。

控制器提供相应的功能来关闭未使用的通信接口和其他安全措施。此外,mGuard通过智能防火墙帮助保护系统,并通过VPN建立加密的通信通道。FL MGUARD 4302安全路由器已获得海事认证(DNV认证),因此符合船舶运营的最新安全标准。
最后,使用该解决方案能可以最大限度地减少对海洋系统的潜在攻击点,确保海上作业的安全,从而为系统集成和运营商提供附加值。