Gestão inteligente do meio ambiente Com a IoT ambiental inteligente, pode monitorizar, analisar e otimizar os dados ambientais e o estado dos seus sistemas.

Árvore com linhas digitais para a gestão inteligente do meio ambiente

Desafio


Folhas verdes na Natureza

Conhecer o estado do ambiente e da natureza

A gestão sustentável do meio ambiente está a tornar-se cada vez mais importante nas cidades e municípios, a fim de enfrentar proativamente as questões atuais, como as alterações climáticas com condições meteorológicas difíceis ou a poluição por partículas. As medidas como uma gestão eficiente de parques e espaços verdes ou uma adoção orientada de áreas de compensação visam a proteção ambiental e o aumento da qualidade de vida em cidades.

Os sensores podem ser utilizados para recolher e monitorizar dados sobre as condições ambientais, como a qualidade do ar, a temperatura, a humidade e o ruído. Os dados em tempo real são utilizados para identificar os problemas ambientais, definir medidas adequadas e aplicá-las.

Solução


Software Ecrã Monitorização ambiental

IoT ambiental

A Phoenix Contact desenvolveu um sistema de monitorização ambiental inteligente para uma maior transparência de dados em questões ambientais. A IoT ambiental inteligente utiliza tecnologia de sensores adequada para registar dados ambientais, que são depois transferidos para plataformas de dados urbanas através de uma rede de comunicações.

Todos os tipos de sensores com diferentes interfaces podem ser ligados ao sistema IoT ambiental. Os nossos sistemas de controlo, baseados no ecossistema aberto PLCnext Technology, podem controlar os sensores e detetar erros de medição.

As informações ambientais visualizadas fornecem aos planeadores urbanos e paisagísticos importantes auxiliares de tomada de decisões e fornecem a base de dados para avisos de condições meteorológicas adversas. Os custos dos serviços e processos são também significativamente reduzidos através de medidas baseadas nas necessidades.

Aplicações para a monitorização do ambiente

Parque Verde
Vista para um lago
Zona urbana inundada
Parque Verde

As cidades verdes do futuro caracterizam-se por espaços verdes animados e um clima agradável. Com soluções de rega inteligentes, todas as plantas, árvores e relva são regadas conforme necessário e de forma a poupar recursos.

O sistema inteligente de controlo da rega utiliza dados de sensores atuais sobre a humidade do solo, a temperatura do solo e a condutividade. Para além dos dados ambientais locais, os dados de previsão meteorológica e os dados históricos são incluídos nos cálculos. Os dados permitem a melhor previsão possível da rega dos espaços verdes, bem como poupanças adicionais no consumo de água e nos custos de mão de obra.

A utilização de LoRaWAN e de serviços na cloud proporciona-lhe uma elevada disponibilidade e transparência dos dados e uma fácil integração na sua rede.

Mais informações sobre sensores de humidade do solo
Vista para um lago

A melhoria da qualidade da água é uma responsabilidade essencial para o ambiente. É necessário um controlo e uma avaliação regulares da qualidade da água, especialmente durante os períodos quentes do ano, quando há um risco acrescido de crescimento de algas. Indicadores importantes para a monitorização da qualidade da água fornecem dados de sensores através da medição da turbidez e do teor de oxigénio.

A nossa solução IoT ambiental monitoriza estes dados ambientais em tempo real. Para além de acionar um alarme se um valor limite for ultrapassado, o sistema também pode iniciar processos de automatização, como a aeração artificial da água.

Zona urbana inundada

Fenómenos locais de precipitação intensa provocam graves danos causados pelas inundações em todo o mundo. As previsões e os alertas precoces de inundações são vitais para que se possam tomar medidas de proteção em tempo útil.

O Serviço de Monitorização Ambiental disponível na nossa plataforma de IoT integra vários dados de sensores via LoRaWAN. Para além da visualização da intensidade da chuva ou dos níveis de água, os dados podem ser utilizados para um sistema de alerta precoce de inundações.

Vantagens

  • Adoção de medidas eficazes para a proteção sustentável do ambiente
  • Reação a situações perigosas, como condições meteorológicas adversas e inundações
  • Sensibilização para problemas ambientais graças a conhecimentos transparentes das questões ambientais
  • Redução dos custos relacionados com serviços e processos graças à otimização de acordo com as necessidades

Contacto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei todo o gosto em apoiá-lo no seu caminho para uma Smart City.

Gestão inteligente do meio ambiente com a Smart City Box

Com a Smart City Box, é possível ligar facilmente os dados da cidade - desde o sensor até ao controlador. A transparência dos dados ajuda a derivar medidas de otimização orientadas para habitats eficientes e sustentáveis. A caixa universalmente implementável é simplesmente ligada à sua infraestrutura existente.

Todas as aplicações baseiam-se na aquisição em tempo real de dados de sensores e na transmissão de dados sem fios. Graças à arquitetura de sistema aberto, a caixa pode ser facilmente integrada tanto nos centros de dados municipais como em muitas outras plataformas IoT.

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.