Deteção de anomalias na unidade de prensagem da Changan Automobile Se a deteção de anomalias for usada em unidades de prensagem, os problemas podem ser detetados atempadamente e podem ser iniciadas medidas de manutenção proativas. Isto contribui para minimizar os tempos de paragem e a garantir a qualidade do produto.

Prensa numa fábrica de automóveis

Perfil do cliente


Changan Automobile

A Changan Automobile Co, Ltd. é um fabricante chinês de automóveis com sede em Jiangbei, Chongqing. A Changan Automobile é um dos quatro maiores grupos de automóveis chineses, com 40 anos de experiência na produção de automóveis. A empresa possui doze unidades de produção e 22 fábricas em todo o mundo.

Desafio


Situação de aconselhamento na produção automóvel

Produção eficiente e com poupança de recursos

Os grupos de automóveis estão sujeitos a uma pressão competitiva global considerável, razão pela qual estão sempre à procura de formas de produzir mais eficientemente. Ao mesmo tempo, a indústria automóvel é vista como um impulsionador da inovação com função de modelo para outras indústrias. Por esta razão, é confrontada com grandes expetativas sociopolíticas em relação à configuração de fábricas Net Zero no espírito da All Electric Society. O processo de produção de um automóvel começa com a prensagem das partes da carroçaria. Para o efeito, as placas de metal são prensadas em moldes especiais para produzir as várias peças de um veículo. Em etapas adicionais, as peças são transformadas num automóvel pronto a conduzir. O processo de prensagem revela-se, portanto, uma etapa decisiva e de elevado consumo de energia na cadeia de valor de um fabricante de automóveis. Por um lado, o processo estabelece a base para a qualidade do produto final; por outro lado, as falhas e os atrasos têm consequências de grande alcance para todo o fluxo de produção e, por conseguinte, para os custos de produção do veículo.

Solução


MLnext no ecrã de um laptop

Transformação de fábricas existentes em instalações de produção totalmente digitalizadas com aprendizagem automática

Dada a importância do processo de prensagem, a Changan Automobile, um dos quatro maiores fabricantes de automóveis da China, procurou uma solução para a deteção de anomalias nos motores elétricos das suas unidades de prensagem. Com Digital Factory now, a Phoenix Contact tem uma oferta abrangente de produtos, soluções, conceitos e serviços para a digitalização de fábricas Brownfield e Greenfield, que podem ser usados para configurar instalações de produção digitalizadas competitivas e com poupança de recursos. No centro do portfólio está o MLnext, que consiste nas soluções de software MLnext Creation e MLnext Execution. O MLnext permite o uso simples e eficaz da aprendizagem automática (ML) na fábrica digital. Ao usar a deteção de anomalias, a Changan pode agora identificar atempadamente potenciais problemas com os motores e tomar medidas proativas para minimizar os tempos de paragem e garantir a qualidade do produto.

Topologia para a normalização de dados com a estrutura de IIoT do nível OT até ao nível IT

Registo central de todos os dados de motores e armazenamento numa base de dados

A primeira e mais importante etapa de qualquer projeto de aprendizagem automática é a criação de uma base de dados. Na Changan Automobile, os dados de duas linhas de produção, cada uma com quatro prensas e motores elétricos instalados, foram registados para cada unidade de prensagem. É aqui que entra em jogo outro produto do portfólio Digital Factory now: a estrutura de IIoT. Isto implica uma interface escalável, aberta e flexível entre a OT (Operational Technology, nível de produção) e a IT (tecnologia da informação). Os dados dos vários sensores instalados no mundo heterogéneo da OT podem ser recolhidos através de conectores In para protocolos de transmissão, como PROFINET, MQTT e Modbus. Em seguida, podem ser armazenados, com conectores Out, de forma persistente numa base de dados, p. ex., MySQL ou InfluxDB, ou na cloud, como Proficloud.io, AWS ou Azure. Desta forma, os dados estão disponíveis de forma semelhante em todos os níveis e em qualquer altura.

Para registar os parâmetros elétricos de um motor, a Changan usa um equipamento de medição de energia da família de produtos EMpro da Phoenix Contact. Uma interface Modbus/TCP é usada para registar e transmitir, entre outros, o consumo de energia e a potência do motor. Além disso, um sensor combinado mede a temperatura e a vibração, e comunica os valores via PROFINET IO-Link. Assim, a estrutura de IIoT, que é executada num Edge PC da série EPC 1522, é capaz de recolher centralmente os dados de todos os motores e arquivá-los numa base de dados. A primeira base de dados estava disponível ao fim de um mês.

Interface MLnext Creation

A interface do MLnext Creation é intuitiva e organizada, pelo que a aprendizagem automática pode ser implementada mesmo sem conhecimentos de programação ou especializados

Treino simples de um modelo de ML sem conhecimentos de programação

Esta base de dados foi usada para gerar um modelo inicial de ML. A ferramenta de software MLnext Creation oferece uma interface de utilizador intuitiva que pode ser usada para treinar um modelo de ML sem conhecimentos de programação ou estatística. Aqui, o utilizador é guiado passo a passo pelo processo. No projeto da Changan, os dados registados foram importados para o MLnext Creation e foi selecionada a aplicação "Deteção de anomalias". Por fim, foi feita uma seleção da complexidade da pesquisa de hiperparâmetros. Esta determina quantos modelos diferentes são treinados e comparados entre si até se encontrar o modelo ideal. Neste caso, são decisivos o tempo e a capacidade de computação disponíveis. Todas as outras etapas ocorrem em segundo plano, p. ex., o pré-processamento dos dados.

O modelo criado pelo MLnext Creation é uma rede neural sob a forma de um autoencoder. O objetivo é comprimir os dados de entrada e reduzi-los às características mais importantes para os reconstruir a partir desta representação comprimida. No contexto da deteção de anomalias, o autoencoder é treinado com os dados operacionais normais dos motores. Se agora, após o treino, for encontrada uma anomalia nos dados de entrada, esta não pode ser totalmente reconstruída pelo autoencoder. Assim, ocorrem desvios consideráveis entre os dados de entrada e os dados restaurados, o que permite identificar as anomalias.

Painel MLnext Execution

O software de visualização Grafana permite criar painéis específicos para grupos-alvo que fornecem uma vista geral das informações mais importantes

Configuração de painéis personalizáveis específicos para grupos-alvo

Na etapa seguinte, o modelo treinado é aplicado no ambiente de produção. O MLnext Execution oferece um pipeline totalmente configurável que abrange todo o processo, desde a aquisição de dados, o pré-processamento e a inferência com o modelo até o armazenamento dos eventos. A vantagem do MLnext Execution é que também não são necessários conhecimentos de programação, uma vez que tudo pode ser definido num ficheiro de configuração. No projeto da Changan, o MLnext Execution é executado no mesmo Edge PC EPC 1522 que executa a estrutura de IIoT. Isto permite uma integração perfeita na infraestrutura existente. Os dados registados pelos motores são carregados a partir da base de dados quase em tempo real e passam pelo mesmo pré-processamento que é usado no treino do modelo. Em seguida, o modelo analisa os dados para detetar anomalias e arquiva o resultado, isto é, o período de tempo e o causador, de novo na base de dados.

A ferramenta Grafana intuitiva é usada para visualizar os dados e os resultados do modelo. O Grafana permite criar painéis específicos para grupos-alvo que fornecem uma vista geral dos dados operacionais dos motores e das anomalias detetadas. Além disso, o Grafana também permite que a Changan faça mais tarde alterações próprias nos painéis. Também podem ser configurados alarmes para as anomalias identificadas, alertando os técnicos de manutenção sobre potenciais problemas.

Vantagens

  • Redução dos tempos de paragem e facilitação da manutenção graças à análise de dados
  • O MLnext permite usar a aprendizagem automática sem conhecimentos prévios especiais, o que simplifica a acessibilidade e a aplicação na produção
  • Adaptabilidade: as soluções podem ser aplicadas de forma flexível a diferentes aplicações com dados de séries temporais, de modo a poderem ser utilizadas em diferentes ambientes de produção

Contacto


Fotografia de grupo da equipa de especialistas da fábrica digital
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Teremos todo o gosto em apoiá-lo no caminho para uma fábrica eficiente, sustentável e segura.

Produtos


Homem com tablet à frente de quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Então entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.

Conclusão


Ícone Aumento de produtividade

O uso do MLnext para a deteção de anomalias nas unidades de prensagem da Changan Automobile mostra como os potenciais problemas podem ser detetados atempadamente, minimizando os tempos de paragem e aumentando a competitividade. O processo iterativo de aprendizagem automática também oferece a opção de melhorar continuamente o modelo através da análise das anomalias detetadas e, assim, aumentando a precisão da deteção de anomalias.