The smarter E Europe: molda a transição energética com soluções técnicas
Para atingir os objectivos climáticos, as emissões de CO2 têm que ser minimizadas nos próximos anos. A Phoenix Contact está a enfrentar este desafio com a visão futura da All Electric Society. Descreve um mundo em que está sempre disponível energia elétrica suficiente e acessível a partir de recursos renováveis. Para atingir este objetivo, a empresa oferece soluções técnicas, produtos e serviços.
Os interessados podem obter mais informações sobre o amplo portfólio na feira The smarter E Europe, de 7 a 9 de maio de 2025. O stand está localizado no pavilhão B5, stand 110, no centro de exposições de Munique.
As soluções de monitorização, controlo e software para instalações fotovoltaicas serão o ponto central da apresentação na feira. Entre outras coisas, estarão em exposição a gestão da entrada de energia com controladores do sistema de produção de energia, monitorização de energia assim como caixas de ligação de dispositivos para instalações em telhados e em unidades de campo aberto. Isto é complementado por réguas de borne, conectores, fontes de alimentação, dispositivos de proteção contra sobretensões e ferramentas adequados. A apresentação da feira centrar-se-á também no tema da E-mobility. Os visitantes desta área podem participar numa estreia de produto exclusiva no stand da Phoenix Contact, no dia 7 de maio de 2025, às 11h00, intitulada "Megawattladen mit CCS-Ladekabeln" (Carregamento Megawatt com cabos de carregamento CCS). Além disso, serão apresentados novos desenvolvimentos de produtos para o carregamento rápido de veículos elétricos e veículos comerciais elétricos e para a criação de uma infraestrutura de carregamento potente e em rede. O vasto portfólio de tecnologia de carregamento Charx foi especialmente desenvolvido para aplicações exigentes de E-mobility. Com tomadas e cabos de carga, controladores e eletrónica de potência DC e distribuidor, abrange todo o processo de carregamento.
Devido ao acoplamento dos vários setores e intervenientes - como as redes de energia, os edifícios, os produtores locais, as estações de carga e os veículos elétricos - a transmissão dos dados relevantes é de grande importância. As comunicações têm de ser sempre concebidas de modo a serem à prova de acesso. A Phoenix Contact tem estado ativa no domínio da cibersegurança há muitos anos. No The smarter E Europe, os especialistas apresentarão soluções adequadas para proteção contra ataques informáticos. Isto inclui um router de segurança certificado e confirmado pela TÜV Rheinland em conformidade com a norma IEC 62443-4-2. Os visitantes interessados na feira podem ver a interação dos componentes e sistemas expostos no contexto do acoplamento sectorial ao vivo no All Electric Society Park em Blomberg.