A Phoenix Contact E-Mobility continua a expandir na China
A Phoenix Contact está a expandir as suas capacidades de produção de E-mobility com uma nova fábrica em Lishui, na China. Depois da sede chinesa e de outro local de produção em Nanjing, esta é a terceira fábrica do grupo Phoenix Contact na China.
O novo local na zona de desenvolvimento de Lishui centrar-se-á na produção de componentes para o desenvolvimento de infraestruturas de carregamento para a E-mobility e de interfaces de carga para veículos elétricos. Este facto é um sinal especial para toda a região: Lishui está a concentrar-se nas indústrias de motores alternativos.
No novo local de produção de produção em Lishui, a Phoenix Contact E-Mobility irá desenvolve e fabricar vários cabos de carregamento para veículos elétricos, que serão fornecidos aos fabricantes chineses de automóveis e de infraestruturas de carregamento. A empresa tem como base a abordagem Local-for-local Sourcing, na qual os mercados de compra, produção e venda se encontram próximos uns dos outros. Nos últimos anos, o distrito de Lishui desenvolveu-se fortemente no setor da E-mobility. Cinco empresas de veículos elétricos e mais de 200 empresas de componentes essenciais da indústria já se instalaram na região.
A primeira pedra da nova fábrica da Phoenix Contact foi lançada numa cerimónia no final de junho de 2023. Gu Jiandang, Gerente da Phoenix Contact China, sublinhou a importância da nova fábrica em Lishui no seu discurso: "A Phoenix Contact China entrou ativamente no mercado chinês de veículos elétricos em 2010. Com a nova fábrica em Lishui, estamos num novo ponto de partida. Vamos trabalhar em estreita colaboração com a região para continuar a fabricar produtos de alta qualidade para a indústria e concluir os projetos para os nossos clientes, ta como planeado. Juntamente com a região de Lishui, convidamos outros parceiros industriais a estabelecerem-se no local de produção de Lishui e criar em conjunto um futuro para a nova indústria automóvel."
Arno Kiefer, Director Strategy & China Coordination da Phoenix Contact E-Mobility, também sublinha a importância do novo local: "O desenvolvimento acelerado da indústria da E-mobility na China exige uma terceira localização chinesa. Continuamos assim a colaboração bem-sucedida entre as equipas chinesa e alemã."
O novo edifício ocupa uma área total de cerca de 26.000 m² num terreno com pouco menos de 20.000 m². Dos quais 20.000 m² são área de produção e de armazenamento, estando 6000 m² reservados a escritórios. A mão de obra aumentará para mais de 200 trabalhadores até ao início da produção, no primeiro trimestre de 2025. O objetivo é atingir uma capacidade de produção anual de várias centenas de milhares de cabos de carregamento AC e DC a partir do arranque da produção no segundo semestre de 2025. Além disso, serão produzidas anualmente centenas de milhares de tomadas de carregamento de veículos para o mercado chinês.
O tema da E-mobility está numa trajetória de crescimento não só na China. Na sede da Phoenix Contact E-Mobility em Schieder-Schwalenberg, Alemanha, foi criado em 2023 um novo espaço de escritórios para cerca de 160 colaboradores com 2300 m². Os desenvolvimentos no mercado norte-americano também estão a progredir de forma dinâmica. Neste mercado, a Phoenix Contact está a expandir as suas atividades no âmbito da E-mobility e a concentrar-se também no Local-for-local Sourcing. Ao expandir as suas estruturas de vendas, a empresa está a reforçar os seus segmentos de produtos no mercado norte-americano.