Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Proteção contra surto – Tecnologia A Phoenix Contact é uma das empresas pioneiras no desenvolvimento de dispositivos de proteção contra surtos. As várias décadas de experiência e a pesquisa fundamental intensa formam a base de nossa competência tecnológica.

Relâmpagos sobre uma cidade

Além do desenvolvimento e da produção de dispositivos de proteção contra surtos, a experiência na investigação fundamental também nos ajuda a desenvolver sistemas de medição em caso de queda de raios. Nas seguintes áreas você pode encontrar princípios sobre a proteção contra raios e sobretensão e também informações sobre nosso sistema de medição de descargas atmosféricas.

Nossa competência

Todo o processo de fabricação se baseia em excelentes conhecimentos especializados.

Dois homens com produtos de proteção contra sobretensão da Phoenix Contact
Homem no desenvolvimento de produtos para a proteção contra sobretensão
Homem operando o configurador de proteção contra sobretensão no PC
Colaborador da Phoenix Contact no laboratório de teste de proteção contra sobretensão
Construção de ferramentas, moldagem por injeção e processamento de metais
Produção de proteção contra sobretensão da Phoenix Contact
Dois homens com produtos de proteção contra sobretensão da Phoenix Contact

Interdependências físicas e conhecimentos eletrotécnicos fundamentados na área de proteção contra sobretensão para produtos de alta qualidade.

Homem no desenvolvimento de produtos para a proteção contra sobretensão

Soluções ideais para cada aplicação.

Homem operando o configurador de proteção contra sobretensão no PC

Produtos fáceis de instalar para um manuseio simples.

Colaborador da Phoenix Contact no laboratório de teste de proteção contra sobretensão

Produtos testados para a máxima segurança.

Construção de ferramentas, moldagem por injeção e processamento de metais

Precisão máxima do produto.

Produção de proteção contra sobretensão da Phoenix Contact

Máxima qualidade dos produtos através de teste final exaustivo.

Um exemplo de inovação: o desenvolvimento do spark gap
O desenvolvimento do spark gap YouTube

Um exemplo de inovação: o desenvolvimento do spark gap

Spark gaps são os componentes mais potentes entre os dispositivos de proteção contra surtos. São capazes de derivar correntes muito altas de forma segura. O desenvolvimento abrange spark gaps abertos, de descarga e encapsulados. Porém, persistiu sempre um problema. A alta corrente subsequente de rede.

A Phoenix Contact lançou em 2015 o primeiro spark gap no mercado, funcionando de forma tão perfeita que já não ocorrem correntes subsequentes de rede. Este novo spark gap é extremamente potente e, graças à ausência de correntes subsequentes de rede, também é muito duradouro.

White Paper
Tecnologia de centelhador disparado em carbono

Descubra nossa inovadora tecnologia de centelhador disparado em carbono. Descubra como essa tecnologia oferece proteção ideal contra descargas atmosféricas e sobretensões e pode ser usada com flexibilidade em suas aplicações.

Baixar o White Paper
White Paper Tecnologia de centelhador disparado em carbono

Áreas de aplicação

Especialista em proteção contra sobretensão com o FLT-SEC-HYBRID

Proteção contra sobretensão em grandes distribuições principais de energia

Proteção contra sobretensão em grandes distribuições principais de energia

Entretanto, a proteção contra sobretensão faz parte do padrão na alimentação do edifício. Isto é fácil de implementar em edifícios residenciais, uma vez que na maioria dos casos a proteção do dispositivo de proteção contra surtos é eliminada devido ao tamanho do fusível de entrada.
Algo diferente acontece em grandes distribuições principais de energia. São raros fusíveis de entrada inferiores a 315 A – e assim é necessário um fusível de entrada para o dispositivo de proteção contra surtos. Este fusível de entrada necessita de espaço, dinheiro e precioso comprimento de cabo. Mas neste caso, o espaço e os custos são o menor dos problemas. O comprimento de cabo se torna rapidamente um fator crítico. Se informe aqui sobre as bases técnicas e nossa solução.

 Instalação fotovoltaica em um telhado

Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas

Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas

Além da preocupação ambiental, o objetivo declarado da instalação de uma instalação fotovoltaica é a independência do fornecedor de energia.
Um investimento em uma instalação fotovoltaica tem um horizonte de 20 anos. É um longo tempo, em que pode acontecer muita coisa. Como todos os dispositivos elétricos, também as instalações fotovoltaicas são sensíveis a sobretensões: inversores, módulos fotovoltaicos, acumuladores de bateria e condutores são componentes que podem sofrer danos. Assim, uma proteção eficaz contra sobretensões aumenta a segurança operacional da instalação e oferece segurança para o proprietário. Em cada página, vamos mostrar a você que essa proteção não é complicada ou dispendiosa.

Mastro de telecomunicações em frente a uma cidade

Infraestrutura altamente disponível

Proteção contra sobretensão para infraestrutura altamente disponível

A digitalização progressiva estabelece demandas cada vez maiores para a disponibilidade de instalações e serviços atuais. Como exemplo, referimos o padrão de rede móvel 5G. A automação interligada deve ser operada de forma permanente e sem erros. Uma falha da ligação ou uma interrupção pode resultar em falhas e também causar altos custos subsequentes no processo de produção. Ainda maiores são os perigos relativos a uma falha de rede em aplicações futuras como, p. ex., veículos interligados e a condução autônoma.

Mão segurando logotipo com NFPA 79

Proteção contra sobretensão conforme NFPA 79

A NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) exige o uso de dispositivo de proteção contra surtos (SPDs) em máquinas com circuitos de segurança para o mercado norte-americano.

É o Estado Federal em que a máquina é operada que decide sobre a edição válida. Assim, na América do Norte são válidas diferentes edições. Por esse motivo, é apropriado considerar sempre a edição mais recente.

Saiba aqui quais são os requisitos obrigatórios para máquinas elétricas resultantes da NFPA 79 para a utilização em SPDs.

Proteção contra sobretensão para edifícios residenciais

Proteção contra sobretensão para edifícios residenciais

Proteção contra sobretensão para edifícios residenciais

Também em edifícios residenciais privados, a proteção contra sobretensões começa na alimentação do edifício. Dependendo das condições ambientais, você deve observar alguns pontos na seleção dos dispositivos de proteção adequados. Esses pontos e as bases para a seleção de dispositivos de proteção adequados para edifícios residenciais podem ser encontrados nesta seção.

Proteção contra sobretensão para edifícios industriais

Proteção contra sobretensão para edifícios industriais

Proteção contra sobretensão para edifícios industriais

A seleção de dispositivos de proteção contra surtos adequados para instalações industriais se diferencia da proteção contra sobretensão para edifícios residenciais. Tensões mais altas, outras condições ambientais e a proteção de cabos de dados e sinais requerem produtos mais potentes. Aqui você encontra uma seleção de proteção contra sobretensão para edifícios industriais, bem como mais informações.

Curva senoidal com peças de puzzle da proteção contra sobretensão e da fonte de alimentação

A equipe imbatível de proteção contra sobretensão PLT-SEC e da fonte de alimentação QUINT POWER

Componentes compatíveis entre si para alta disponibilidade da instalação

Uma longa vida útil operacional e alta disponibilidade de instalações industriais são a base das empresas fabricantes. A digitalização progressiva e o crescimento contínuo do grau de automação estabelecem requisitos cada vez maiores para cada componente individual. Para conseguir uma proteção útil e uma longa vida útil operacional dos equipamentos finais e, assim, também ser possível produzir de forma eficiente em termos de custos, são cruciais componentes bem ajustados entre si.

A proteção contra sobretensão PLT-SEC e as fontes de alimentação QUINT POWER formam uma equipe imbatível. Os componentes estão perfeitamente adaptados entre si e, assim, contribuem para uma disponibilidade do sistema ainda maior.

Figura com câmera em frente a uma instalação

Proteção contra sobretensão para sistemas de monitoramento por vídeo

Proteção contra sobretensão para sistemas de monitoramento por vídeo

Quer seja na tecnologia de comando de tráfego, em controles de acesso ou no monitoramento de áreas sensíveis da instalação, os sistemas de monitoramento por vídeo se tornaram indispensáveis. Saiba aqui como pode proteger seus sistemas de câmeras contra danos devido a raios e sobretensões.

Laboratório de impulso e alta corrente da Phoenix Contact

Laboratório de impulso e alta corrente

Laboratório de impulso e alta corrente

Eficaz, competente e certificado
Em uma área de 1300 m², a Phoenix Contact opera um laboratório moderno, eficiente e certificado, orientado para o teste de dispositivos de proteção contra surtos. Aqui é possível reproduzir, entre outros, fenômenos de interferência idênticos aos que ocorrem durante descargas atmosféricas, operações de comutação ou descargas eletrostáticas.