Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

A equipe imbatível – para uma alta disponibilidade do sistema

A proteção contra surto e as fontes de alimentação se complementam perfeitamente quando se trata de uma alta disponibilidade do sistema. Fique sabendo mais sobre isso nesta página Web ou em nosso E-Paper.
Proteção contra surto e fonte de alimentação como peças de puzzle em um fundo escuro

Cada instalação precisa de componentes com boa compatibilidade entre si. Só assim pode ser garantida uma alta disponibilidade da instalação, mesmo com cargas de compatibilidade eletromagnética elevadas. A Phoenix Contact tem uma equipe imbatível que evita falhas de produção indesejadas e dispendiosas.

Imagem do produto Fonte de alimentação QUINT POWER

Fonte de alimentação QUINT POWER da quarta geração

Fonte de alimentação como cerne de cada instalação industrial

Atualmente já não é possível pensar em controle e monitoramento de uma instalação elétrica sem uma fonte de alimentação de 24 V. Mesmo os dispositivos de automação simples utilizam as vantagens dessa alimentação. Assim, para manter o controle sobre a instalação é muito importante uma alimentação estável com 24 V.

Foto do produto Proteção contra sobretensão PLUGTRAB PLT-SEC

Proteção contra sobretensão tipo 3 PLUGTRAB PLT-SEC com tecnologia de conexão push-in

A proteção contra sobretensão aumenta adicionalmente a disponibilidade do sistema

Avaliando pela elevada influência na disponibilidade do sistema, a fonte de alimentação de 24 V está entre as peças da instalação elétrica que necessitam de uma proteção especial. Por isso, uma proteção contra sobretensão tipo 3 para proteção direta da fonte de alimentação é um investimento útil na disponibilidade do sistema. Para garantir a melhor proteção, é necessário utilizar componentes de proteção contra sobretensão e de fonte de alimentação ajustados entre si.

Proteção contra sobretensão tipo 3 PLT-SEC e fonte de alimentação QUINT POWER como peças de puzzle

Uma equipe imbatível de proteção contra sobretensão PLT-SEC e fonte de alimentação QUINT POWER

Uma equipe imbatível

A combinação perfeitamente adaptada de proteção contra sobretensão monofásica PLUGTRAB-PLT-SEC da segunda geração e das fontes de alimentação QUINT POWER da quarta geração oferece a máxima proteção de sua instalação mesmo em condições ambientais extremas.

Suas vantagens

  • Proteção da fonte de alimentação contra sobretensão até dez vezes superior
  • Expectativa de vida útil operacional da fonte de alimentação duas vezes superior
  • Segurança de planejamento elevada graças ao compromisso de garantia de 5 anos

Capacidade de carga superior

Distribuição de corrente simétrica em caso de sobretensão

Capacidade de condução de corrente

A utilização de componentes de proteção contra sobretensão adaptados permite uma distribuição de corrente simétrica em caso de ocorrência de uma sobretensão.

Proteção até dez vezes superior:

Graças à utilização do dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 PLUGTRAB PLT-SEC da segunda geração, a fonte de alimentação QUINT POWER da quarta geração é dez vezes mais resistente a correntes de surto do que sem esta proteção.

Expectativa de vida útil operacional duas vezes superior:

A comparação com produtos não compatíveis entre si mostra: nossa combinação de proteção contra sobretensão PLT-SEC da segunda geração e fonte de alimentação QUINT POWER da quarta geração duplica a expectativa de vida útil operacional da fonte de alimentação.

Informações adicionais

Sujeitamos os componentes a testes. Aqui pode baixar os resultados dos testes de coordenação.

Estamos convencidos com a nossa equipe
Compromisso de garantia

Se apesar da utilização desta combinação ainda ocorrer um dano na sua fonte de alimentação QUINT POWER da quarta geração, esta será substituída gratuitamente nos primeiros cinco anos após a compra.

Carregar as condições de garantia
Proteção contra sobretensão PLT-SEC e fonte de alimentação QUINT POWER
Fonte de alimentação QUINT POWER

Fontes de alimentação QUINT POWER

Membro de nossa equipe: fonte de alimentação QUINT POWER

  • SFB Technology
  • Boost estático e dinâmico
  • Monitoramento funcional preventivo
  • Soluções individuais a partir de 1 unidade
Proteção contra sobretensão PLT-SEC

Proteção contra sobretensão PLT-SEC

Membro de nossa equipe: proteção contra sobretensão PLT-SEC

  • Proteção para dispositivos finais
  • Certificação internacional
  • Indicação de estado e contato de sinalização remota
  • Plugável e testável

A equipe imbatível para uma alta disponibilidade da instalação

Uma equipe perfeita: homem protege outro homem trepando em uma parede de escalada
Proteção contra sobretensão PLT-SEC e fonte de alimentação QUINT POWER YouTube