We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Spark gaps
Os spark gaps são o coração de nossos dispositivos de proteção contra raios tipo 1. Eles permitem, em uma fração de segundo, descarregar para a terra as altas energias e correntes de surto criadas em descargas atmosféricas. Para oferecer a você a melhor proteção possível para sua instalação, nossa equipe de desenvolvimento trabalha constantemente em soluções novas e ainda melhores.
Robustez e resistência em perfeito equilíbrio
Descubra aqui em detalhe a tecnologia de nosso novo spark gap disparado em multicarbono e dê uma olhada na história de nossos spark gaps.
Sem envelhecimento, mesmo em caso de múltiplas cargas de impulso
Desempenho especialmente alto em apenas 1 HP de largura por polo
Absorção de energia mais de duas vezes maior do que o exigido pela norma
Tempo de resposta rápido e baixa tensão residual, proteção muito boa da instalação elétrica
Sem disparo do fusível de entrada em eventos de sobretensão pequenos ou grandes
O desenvolvimento do spark gap disparado em multicarbono fez meu coração de engenheiro bater mais rápido. Estou satisfeito por podermos estabelecer um novo marco com esta tecnologia para sua disponibilidade do sistema.
Dr. Gernot Finis, diretor da unidade de negócios System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Estrutura do novo spark gap com tecnologia disparada em multicarbono
Tecnologia de centelhador disparado em multicarbono
Robustez e resistência em perfeito equilíbrio
O novo spark gap disparado em multicarbono supera claramente os padrões do mercado. Graças à nova tecnologia, todas as descargas atmosféricas são controladas de forma semelhante, sem influenciar os dispositivos adjacentes. Mesmo as altas energias de várias sequências de impulso são descarregadas em pouco tempo. O spark gap disparado em multicarbono é sinônimo de uma proteção confiável e duradoura contra descargas atmosféricas e sobretensões de todo o tipo.
O que torna a tecnologia de centelhador disparado em multicarbono tão especial?
O novo spark gap em multicarbono utiliza materiais especialmente robustos. A energia a ser descarregada é distribuída de forma ideal por todo o espaço da montagem. Como resultado, ele não apresenta sinais de envelhecimento, mesmo após múltiplas cargas que excedem os requisitos normativos.
O FLT-MB-T1... é o primeiro dispositivo de proteção contra raios com spark gap disparado em multicarbono. Essa tecnologia permite uma largura de apenas 72 mm. Isso significa que o dispositivo de proteção tem apenas a metade do tamanho do FLT-SEC-P-T1... comparável com valores de desempenho semelhantes. Isso permite uma instalação mais flexível e com economia de espaço.
Construções em locais expostos como, p. ex., instalações de telecomunicações ou aerogeradores são atingidas por raios com muito mais frequência do que outros edifícios. Isso resulta em uma carga energética significativamente maior durante a vida útil. Os dispositivos de proteção contra raios com a nova tecnologia multicarbono conseguem descarregar mais que o dobro de energia que o exigido pela IEC 61643-11 e cumprem, assim, as diretrizes correspondentes.
Após a descarga de um evento de sobretensão, podem ocorrer correntes de curto-circuito na instalação. A nova tecnologia em multicarbono suprime essas correntes de curto-circuito de forma muito rápida e eficiente, de modo que mesmo os fusíveis pequenos não são disparados e sua instalação fica sempre disponível.
O spark gap tem um comportamento de resposta muito rápido e uma baixa curva de tensão residual. Em comparação com dispositivos de proteção contra raios baseados em Varistores (MOV), a carga do dispositivo final é significativamente reduzida e, desse modo, o efeito protetor é intensamente melhorado para toda a instalação.
White Paper
Tecnologia de centelhador disparado em carbono
Descubra nossa inovadora tecnologia de centelhador disparado em carbono. Descubra como essa tecnologia oferece proteção ideal contra descargas atmosféricas e sobretensões e pode ser usada com flexibilidade em suas aplicações.
Saiba nessa animação mais sobre nossos novos spark gaps disparados em multicarbono. Qual é a diferença do modo de funcionamento? Quais são as vantagens básicas? De forma breve e sucinta, a animação dá uma visão geral sobre nossa nova tecnologia de centelhador.
Curvas de tensão residual de diferentes tecnologias em dispositivos de proteção contra raios
Impulso de tensão de surto
Um impulso de tensão de surto é usado para testar a resistência de isolamento de um dispositivo final. Este exemplo mostra o impulso no caso de um dispositivo da categoria de sobretensão II.
Curva de tensão residual de spark gap disparado em multicarbono
A curva mostra a tensão para a qual um dispositivo de proteção contra raios com spark gap disparado em multicarbono limita a sobretensão. A tensão residual fica abaixo da tensão do Varistor logo após poucos µs e é sempre inferior à resistência de isolamento do dispositivo final (impulso de tensão de surto + tensão operacional).
Curva de tensão residual do Varistor
A curva mostra a tensão para a qual um dispositivo de proteção contra raios baseado em Varistores limita a sobretensão. A tensão residual só volta para a tensão operacional após o fim do evento.
Tensão operacional
A área cinza indica a amplitude da tensão operacional em uma rede de alimentação de 230 V.
A evolução de nossos spark gaps
Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3 FLT-MB... com spark gap disparado em multicarbono
Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3
Com spark gap disparado em multicarbono
Os dispositivos de proteção contra raios com spark gap disparado em multicarbono foram desenvolvidos como protetor contra raios e surtos combinado. Além dos requisitos normativos para dispositivos de proteção contra raios tipo 1, eles também cumprem os requisitos para dispositivos de proteção contra surtos tipo 2 e tipo 3.
O baixo nível de proteção de 1,5 kV permite uma utilização universal, mesmo como proteção de dispositivos.