We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Em caso de dúvidas sobre a proteção de instalações de telecomunicação da rede fixa e de telefonia móvel, entre diretamente em contato com o nosso especialista Marcus Denker através do formulário de contato.
"Face às demandas atuais, associadas a temas como a Indústria 4.0 digital e sua produção em tempo real, a telefonia móvel é uma infraestrutura crítica que assume uma especial importância. Assim, é importante continuar a aumentar com novas tecnologias a alta disponibilidade permanente de importantes domínios centrais do sistema, necessitando de uma constante verificação periódica."
No exemplo da Telefónica Deutschland GmbH queremos demonstrar a você a importância da utilização de uma proteção contra sobretensão em diferentes espaços.
A Telefónica Deutschland está se preparando para o futuro e digitalizando suas unidades. A empresa usa a digitalização para monitorar, controlar e automatizar no futuro um número muito maior de parâmetros da instalação do que até agora. Em Berlim tivemos a oportunidade de acompanhar a conversão em diferentes unidades.
Referência: Telefónica Deutschland GmbHYouTube
"Nossa colaboração tem mais de 20 anos e partimos do princípio de que esta parceria vai ser continuada com qualidade. Nos sentimos muito bem acompanhados por nosso parceiro Phoenix Contact na área da proteção contra raios e sobretensão."