We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Manutenção preventiva com proteção contra sobretensão
Em caso de dúvidas sobre a proteção de instalações de telecomunicação da rede fixa e de telefonia móvel, entre diretamente em contato com o nosso especialista Marcus Denker através do formulário de contato.
Manutenção preventiva
Porém, a Telefónica Deutschland GmbH & OHG ainda não se contenta com a proteção contra raios e sobretensão. Para aumentar a disponibilidade do sistema, aqui se está dando um passo mais além com o monitoramento em tempo real dos dispositivos de proteção e da instalação.
O sistema de assistência para proteção contra sobretensão – ImpulseCheck
Entretanto, uma janela de estado já faz parte do padrão dos dispositivos de proteção contra surtos para a área de proteção de redes. Porém, uma indicação simples não permite determinar a carga real de cada modo de proteção. Na pior das hipóteses, a indicação hoje ainda está a verde e passa a vermelho (avaria) no próximo evento de sobretensão. Agora é imprescindível trocar o plugue de proteção, porque já não existe uma proteção e a instalação ser diretamente afetada em caso de uma sobretensão adicional. O ImpulseCheck nos condutores de corrente. Os resultados de medição são transmitidos para a Proficloud da Phoenix Contact, onde podem ser analisados e interpretados. O ImpulseCheck acessa de novo os eventos desde a Proficloud e os pode transmitir para o respectivo equipamento de monitoramento como, p. ex., para a tecnologia de automação de edifícios. Desse modo, em qualquer altura é possível detectar o estado dos dispositivos de proteção contra surtos instalados. São detectados danos prévios e o "State of Health" é visualizado na Nuvem ou no dispositivo através de um sinal amarelo. Neste caso, amarelo significa que foi alcançada a capacidade de descarga prescrita pela norma do dispositivo de proteção contra surtos. O dispositivo de proteção ainda está operacional, embora seja recomendada a sua troca.
Além do monitoramento dos dispositivos de proteção, o ImpulseCheck também permite controlar a instalação. As interferências eletromagnéticas, medidas através de sensores nos condutores de corrente, permitem tirar conclusões sobre o estado da instalação.
ImpulseCheck com sensores nos condutores de corrente
Qual é a vantagem para a Telefónica?
A proteção contra sobretensão está instalada em todas as unidades da Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG. Adicionalmente, nas áreas sensíveis e necessárias para a operação confiável, os dispositivos de proteção contra surtos são monitorados com ImpulseCheck. Os dados coletados de todos os ImpulseCheck instalados são enviados via Modbus/TCP para a tecnologia de automação de edifícios (GLT) no centro de dados.
O ImpulseCheck também pode ser acoplado a nossos sistemas existentes e, assim, podemos adquirir dados em toda a tecnologia e os avaliar e monitorar a longo prazo. Adicionalmente, na abordagem baseada na Nuvem beneficiamos dos aperfeiçoamentos que a Phoenix Contact introduz nesta área.
Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Por um lado, o sistema de assistência detecta a carga dos dispositivos de proteção e permite assim um planejamento ainda melhor de ações de serviço. Por outro lado, é possível visualizar anomalias na instalação e as eliminar, antes de ocorrer uma falha.
Investimento no futuro
Independentemente do tema de 'área de aplicação do ImpulseCheck no âmbito da alta disponibilidade', ainda existe um outro projeto em uma unidade clássica de telefonia móvel. Com a utilização do ImpulseCheck, em uma torre de comunicação de telefonia móvel com 60 m de altura esperamos recolher mais dados sobre o tema de descargas atmosféricas. Com que frequência isso ocorre? Como é a distribuição de corrente no sistema? Esse também foi o motivo para utilizar o ImpulseCheck não somente na área da alta disponibilidade, mas também em um ambiente clássico de telefonia móvel.
Torre de comunicação de telefonia móvel da Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG
Devido a sua altura e à estrutura metálica, as torres de comunicação de telefonia móvel são especialmente vulneráveis a interferências atmosféricas como, p. ex., descargas atmosféricas. Por este motivo, de modo a assegurar a operação, em unidades selecionadas de telefonia móvel, além da proteção da alimentação, também são conectados componentes das torres de transmissão aos sensores do ImpulseCheck.
O objetivo destas medições é obter conhecimentos sobre a distribuição de descargas atmosféricas nas torres de comunicação de telefonia móvel. Os dados obtidos servem de base para criar conceitos de proteção ainda melhores para instalações de telefonia móvel.