Na Europa, a diretriz de máquinas forma a base. Ela define os requisitos de segurança básicos que são especificados por meio de normas harmonizadas. Seu uso é voluntário, mas oferece vantagens legais. A certificação oficial não é necessária, a marcação CE e uma declaração de conformidade do fabricante são suficientes. Um organismo notificado deve estar envolvido apenas no caso de produtos de risco. Os novos requisitos do Regulamento Máquinas 2023/1230 devem ser implementados até 27 de janeiro de 2027.
Segurança de máquinas A segurança de máquinas é um elemento central na construção de máquinas moderna. Ela protege as pessoas, garante os processos de produção e atende aos requisitos legais. A Phoenix Contact lhe oferece soluções integradas para segurança funcional: em conformidade com as normas, escalonáveis e preparadas para o futuro.
Visão geral dos produtos
Para aplicações de segurança funcional na construção de máquinas, a Phoenix Contact oferece uma grande seleção de produtos com certificação SIL.
Saiba mais sobre histórias de sucesso e exemplos de aplicação
Com décadas de experiência, produtos inovadores e uma rede global, a Phoenix Contact é o seu parceiro confiável para segurança de máquinas na construção de máquinas. Nós o apoiamos desde a análise de risco e a seleção de componentes adequados até à colocação em funcionamento e a validação de suas funções de segurança.
Por que a segurança de máquinas é crucial
Em um ambiente industrial cada vez mais automatizado, a proteção confiável de máquinas e sistemas é essencial. Nossas soluções para segurança de máquinas o ajudam a cumprir os requisitos legais, como a diretriz de máquinas, EN ISO 13849-1 e EN 62061 e, ao mesmo tempo, aumentam sua produtividade.
- Proteção de pessoas e para a máquina
- Cumprimento das normas legais
- Minimização dos tempos de inatividade
- Aumento da disponibilidade do sistema
Segurança normalizada: utilizável em todo o mundo
A Phoenix Contact ajuda você na implementação de normas de segurança internacionais. Nossos produtos e soluções podem ser usados em todo o mundo e atendem a todos os requisitos relevantes para a exportação de suas máquinas.
Normas suportadas:
Os requisitos de segurança de máquinas variam muito a nível internacional. Esse é um fator decisivo para os construtores de máquinas com foco global.
Nos EUA, aplicam-se as normas OSHA, que são voltadas principalmente para os operadores, mas também impõem requisitos indiretos aos fabricantes. As normas ANSI e UL não são juridicamente vinculativas, mas muitas vezes são exigidas contratualmente. Não há monitoramento do mercado, mas uma marca de certificação de um NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) é necessária para a colocação em funcionamento.
A China adotou muitas normas internacionais, mas elas nem sempre estão atualizadas. Uma certificação CCC só é obrigatória para determinados componentes. A segurança de máquinas é influenciada principalmente por controles alfandegários e normas regionais.
O Japão transpôs normas internacionais, como a ISO 13849-1 e a IEC 62061, para as normas JIS nacionais. Para os construtores de máquinas europeus, isso significa que não há obstáculos técnicos adicionais na exportação.
FAQ
Perguntas frequentes sobre segurança de máquinas
1. O que é segurança de máquinas na construção de máquinas?
A segurança de máquinas abrange todas as medidas técnicas e organizacionais que servem para evitar ou minimizar os riscos causados pelas máquinas. Pessoas, máquinas e processos devem ser protegidos para evitar danos em conformidade com os requisitos legais, como a diretriz de máquinas.
2. Qual é a diferença entre segurança funcional e segurança de máquinas geral?
Segurança de máquinas é o termo genérico para todas as medidas de proteção. A segurança funcional refere-se especificamente às funções de controle relacionadas com a segurança, por exemplo, o desligamento seguro de um motor no caso de uma parada de emergência.
3. Como faço para integrar a segurança de máquinas em minha construção?
Realize uma avaliação de risco logo na fase de construção. Com base nessa análise, as funções de segurança adequadas são definidas e implementadas com componentes certificados. Ferramentas como o SISTEMA ou o Pascal ajudam na validação.
4. Como posso comprovar a eficácia de minhas medidas de segurança?
A validação de acordo com a EN ISO 13849-2 ou EN 62061 comprova a eficácia. Isso envolve verificar se as funções de segurança implementadas cumprem os requisitos. A documentação, os protocolos de teste e, se aplicável, a certificação da TÜV fazem parte da comprovação.