Chave de porta de proteção

Monitoramento inteligente de porta de proteção Conexão em série segura de várias chaves de porta de proteção

Os dispositivos de proteção necessários em máquinas são sempre que não for possível reduzir os perigos para um nível aceitável através de medidas de construção. Se for necessário intervir no processo de fabricação, são instalados protetores separadores como, p. ex., portas, coberturas ou tampas de proteção. Quando os colaboradores abrem a porta de proteção para fins de operação ou serviço, é necessário desligar as funções móveis e potencialmente perigosas. Para monitorar a posição da porta de proteção, é utilizada uma unidade de travamento, composta por interruptores seguros e componentes de monitoramento.

Interruptor de segurança sem contato PSRswitch

Monitoramento de protetores separadores

Uma prática comum na criação de sistemas de tecnologia de segurança é a conexão em série lógica de vários interruptores de segurança, sendo a avaliação de segurança assumida por um único relé de segurança ou um PLC de segurança. Quando se trata de uma conexão em série lógica de dispositivos de travamento com contatos mecânicos redundantes, é possível não ser detectado um erro isolado. Deste modo, é previsível que várias portas de segurança sejam abertas ao mesmo tempo ou, na eliminação de falhas, em uma determinada ordem. Com este procedimento, não é possível detectar o erro isolado de um contato de comutação, que, em determinadas circunstâncias, pode resultar em um encadeamento de vários erros e em um evento perigoso. Por isso, em uma conexão em série deve ser considerada a máxima cobertura de diagnóstico DC conforme DIN EN ISO 13849-1.

Conexão em série de interruptores de porta de proteção

Conexão em série lógica com segurança constante

O PSRswitch é um interruptor de segurança eletrônico com codificação RFID e sem contato com formato compacto. Graças à inteligência integrada em conjunto com um dispositivo de avaliação compatível, mesmo em uma conexão em série é garantida a proteção contra manipulação e a segurança. A conexão em série lógica com segurança constante é realizada através de duas entradas e saídas seguras. As saídas podem ser ligadas diretamente às entradas do próximo interruptor na cadeia. Eventuais erros no interruptor ou no cabeamento (erros stuck-at) são imediatamente detectados e exibidos aos usuários para a rápida localização e eliminação. Em resposta à crescente pressão sobre os custos no cabeamento de campo, uma conexão M12 de 8 polos diretamente no dispositivo permite um conceito de cabeamento SAC consistente desde o sensor, passando pelos distribuidores, até os módulos I/O seguros. Para simplificar o cabeamento pode ser executado um circuito de partida (botão Reset) diretamente no interruptor, permitindo dispensar longos caminhos de cabeamento até o quadro de comando.

Interruptor de segurança PSRswitch sem contato com tecnologia de transponder RFID

Alta segurança contra manipulação

Há muito que a tecnologia de transponder RFID já faz parte da tecnologia de sensores segura, assegurando a este nível a troca codificada de dados entre sensores e atuadores. Por este motivo, os dispositivos PSRswitch, com três sensores diferentes e um atuador universal, permitem implementar dois níveis de codificação da DIN EN ISO 14119. Os sensores Unicode e Fixcode, com um alto nível de codificação, se distinguem por, depois de ter sido programado o primeiro atuador, não ser possível programar outros atuadores no sensor Fixcode. O sensor Multicode tem um nível de codificação mais baixo e aceita qualquer atuador. Os switches deste tipo devem ser selecionados e instalados de modo que não possam ser contornados de uma forma previsível. Para este fim, eles podem ser montados, p. ex., fora do alcance dos usuários ou em uma posição oculta.

Sistema de chave de segurança inteligente com IO-Link

Diagnóstico inteligente através de IO-Link

A fim de garantir uma alta disponibilidade durante a operação, o diagnóstico do estado de comutação dos sensores nas portas tem demonstrado ser útil. Com um cabeamento convencional, muitas vezes é complexo ou mesmo impossível implementar este tipo de abordagem. As informações se limitam sobretudo a simples estados operacionais como, p. ex., "porta aberta" ou "porta fechada". Perante este contexto, o PSRswitch oferece um conceito de diagnóstico contínuo, transferido para o controlador através de relés de segurança compatíveis com a função integrada de gateway IO-Link. Cada sensor monitora constantemente os estados operacionais e as entradas e saídas seguras. Se for aberta uma porta ou detectado um erro de cabeamento, as saídas de segurança são desligadas imediatamente e os dados de diagnóstico são transmitidos para o relé de segurança através de um fio paralelo. O relé de segurança, simultaneamente configurado como dispositivo IO-Link, encaminha os dados de processo para indicação para um mestre IO-Link ou como mensagem de aviso para a tela da máquina.

Contato