Tratamento de águas residuais Tratamento de águas residuais com eficiência energética e economia de recursos com soluções de automação integradas – para novas construções e estações de tratamento de esgoto existentes.

Foto aérea de uma estação de tratamento de esgoto
Equipe de especialistas junto ao tanque de clarificação

Soluções de automação para o gerenciamento sustentável de águas residuais

A eliminação de águas residuais presta uma importante contribuição para a proteção de nosso habitat, porque a poluição da água representa um risco para as pessoas e a natureza. O tratamento eficiente e a repetida reutilização de águas residuais permitem uma utilização sustentável dos recursos e também traz muitas vantagens econômicas.

Como fornecedor de soluções orientado para o futuro para a indústria de águas residuais, damos muita importância à utilização responsável do recurso natural que é a água. Para tratar águas residuais de forma sustentável são necessárias estações de tratamento de esgoto especialmente eficientes, satisfazendo todos os requisitos da legislação dos recursos hídricos. Juntamente com você desenvolvemos soluções de automação para o gerenciamento sustentável de águas residuais. Nossa equipe de especialistas ajuda você com sua tecnologia de instalação – quer se trate de uma construção nova ou da otimização de instalações de tratamento de águas residuais existentes.

Mapa de imagem interativo: Unidades no tratamento de águas residuais
Regulação de caudal
Garanta um caudal para a estação de tratamento de esgoto adequado com as soluções de controle para estruturas de admissão, sistemas de descarga de água da chuva e estações de bombeamento.
Mais sobre a regulação de caudal
Regulação de caudal
Pré-limpeza mecânica
A Phoenix Contact oferece soluções de controle, módulos de entrada e saída intrinsecamente seguros, soluções de comunicação, bem como bibliotecas de software em conformidade com os altos requisitos do nível da pré-limpeza.
Mais sobre a pré-limpeza mecânica
Pré-limpeza mecânica
Limpeza biológica
A regulação exata de variáveis do processo é essencial para o processo de limpeza otimizado de águas residuais. A Phoenix Contact desenvolve bibliotecas de software especiais para o controle e monitoramento da tecnologia de águas residuais.
Mais sobre a limpeza biológica
Limpeza biológica
Clarificação
Por meio de uma comunicação de unidades e dispositivos de campo até o nível de controle, uma verificação permanente da qualidade da água é garantida na clarificação. As soluções da Phoenix Contact garantem uma operação sem interrupções.
Mais sobre a clarificação
Clarificação
Tratamento de lamas
Eficiência, transparência e segurança de processo têm a máxima prioridade no processo de secagem de lamas de depuração. O gerenciamento ideal de lamas requer um controle seguro das torres de digestão e das bombas de lamas.
Mais sobre o tratamento de lamas
Tratamento de lamas

Contato

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei muito prazer em ajudar você a tornar suas instalações e processos mais transparentes e eficientes em termos de recursos.

Referências


Torneiras

A EW Wasser GmbH fornece todos os dias cerca de 5,8 milhões de litros de água potável para aproximadamente 45.500 pessoas. Além disso, a eliminação de águas residuais é organizada para 72.000 habitantes, com um total de 894 km de rede de esgotos em operação. Os disjuntores eletrônicos de proteção oferecem proteção segura e confiável contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito. Na EW Wasser GmbH, eles não só trazem mais transparência à instalação, como também protegem o abastecimento de forma confiável e eficaz.

Porque os clientes da indústria de águas residuais escolhem a Phoenix Contact

Um sistema global – esse era o desejo dos colaboradores responsáveis para a modernização da estação de tratamento de esgoto em Constança. Para integrar convenientemente, entre outros, áreas de difícil acesso como pontes de extração móveis, agora é usada tecnologia inovadora, incluindo soluções sem fio.