Connect what matters
1000 aplicações inovadoras. Um parceiro que une
Quando as aplicações criam novas possibilidades, são necessárias conexões inovadoras. Como parceiro de conectividade, levamos energia, sinais e dados ao seu destino de forma segura, eficiente e duradoura. Assim, são criados sistemas especializados que aceleram processos e viabilizam a inovação. Seja na automação, na mobilidade, na infraestrutura ou em soluções digitais: a conectividade não conecta qualquer coisa com qualquer coisa – mas sim o que importa com o que produz um impacto tangível: Connect what matters.
1000 kW para uma alimentação independente Nossa conectividade estabiliza os fluxos de energia da infraestrutura crítica – e o contato se transforma em saúde
As conexões proporcionam segurança quando a energia flui de forma controlada, os sistemas reagem de maneira estável e os processos críticos permanecem confiáveis mesmo em condições exigentes. Assim, é criada a tranquilidade de saber que a eletricidade está sempre disponível quando necessário. Os operadores de aplicações críticas podem garantir o desempenho seguro por meio de infraestruturas robustas, na forma de sistemas de acumuladores de bateria, em todos os locais onde não podemos prescindir delas: Connect what matters.
Economia de energia de até 10 % para uma solução preparada para o futuro Nossa conectividade é a base para redes separadas DC energeticamente eficientes – e o contato se transforma em futuro
A corrente contínua permite utilizar a energia diretamente no local onde ela é produzida. Menos perdas de conversão reduzem os custos operacionais e aumentam a eficiência do sistema. No entanto, o isolamento sob carga pode gerar um arco voltaico perigoso, colocando em risco pessoas e instalações. Nossos conectores para redes separadas DC permitem a conexão segura sob carga. Dessa forma, protegem os operadores, reduzem os tempos de parada e aumentam a disponibilidade do sistema. Connect what matters.
100 % de confiabilidade, que une as pessoas Nossa conectividade garante um fornecimento confiável de energia nos bastidores – e o contato se transforma em proximidade
As conexões unem o que precisa interagir – pessoas, sistemas, aplicações e informações. Elas superam distâncias, possibilitam uma comunicação eficaz em estruturas complexas e criam, de forma precisa, robusta e eficiente, a base para a disponibilidade e a confiança. Quando os serviços digitais unem famílias, equipes e infraestruturas, a conexão elétrica gera uma proximidade palpável. Connect what matters.
500 kW que movem as pessoas Nossa conectividade permite uma alimentação rápida de energia – e o contato se transforma em mobilidade
A eletromobilidade para o dia a dia depende de uma infraestrutura de carregamento confiável – e essa infraestrutura requer uma tecnologia de conexão de alto desempenho para que os processos de carregamento ocorram de forma rápida, conveniente e sem problemas. Nossas soluções de conectividade para High Power Charging atendem exatamente a esses requisitos. E quando a energia flui de forma segura e eficiente para o veículo, o contato se transforma em mobilidade: para os caminhos que temos pela frente. Connect what matters.
15 kWh para 100 % de segurança Nossa conectividade garante o fornecimento de energia em seu lar – e o contato se transforma em confiança
Um lar transmite segurança quando a energia está sempre disponível de forma autônoma. Para oferecer isso, os acumuladores domésticos precisam de tecnologia de conexão que transmita a potência elétrica com segurança, permita um controle inteligente e mantenha o fluxo de energia estável. Assim, a energia elétrica produzida localmente se transforma em tranquilidade, sempre que ela for necessária. Connect what matters.
Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Conexões que fazem a diferença: com bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso, você cria interfaces confiáveis para a eletrônica do futuro. O portfólio da Phoenix Contact conecta sinais, dados e potência de forma segura, eficiente e adequada à aplicação – desde a tecnologia de conexão de dispositivos compacta até a transmissão de corrente de alto desempenho. Assim é criada a conexão adequada para o que realmente importa: sua aplicação.
Conectores e distribuidores
Seja em campo, no dispositivo ou na infraestrutura: o vasto portfólio de conectores da Phoenix Contact oferece soluções confiáveis para aplicações industriais e semi-industriais – desde conectores de encaixe circulares, passando por conectores para dados e para acumuladores de energia, bem como conectores fotovoltaicos, até conectores industriais. Distribuidores complementares, adaptadores, bem como cabos e condutores montáveis e pré-fabricados, garantem soluções de conexão completas exatamente onde são necessárias.
Conectores para a eletromobilidade
Para uma infraestrutura de carregamento de alto desempenho e confiável, é necessária uma tecnologia de conexão que transmita altas correntes com segurança e atenda aos requisitos da eletromobilidade moderna. Com o CHARX connect, a Phoenix Contact oferece um portfólio abrangente de cabos de carga DC e AC, tomadas de carga e tomadas de carga da infraestrutura para uso flexível em aplicações de carregamento residenciais, comerciais e públicas. Assim, são criadas interfaces robustas e preparadas para o futuro para o carregamento de veículos elétricos – eficientes, seguras e adequadas à aplicação.