Central hidroelétrica Zweckverband Seebachgebiet: muito tempo e dinheiro economizados

Ligação sem fio das subestações à central de controle com o sistema sem fio Radioline

Sinalização na central hidroelétrica  

Sinalização na central hidroelétrica

A central hidroelétrica Zweckverband Seebachgebiet utiliza para a comunicação entre as diferentes subestações uma solução sem fio apta para fins industriais.

No âmbito da obtenção de água potável, partes da rede de controle remoto foram agora expandidas com base no novo sistema sem fio Radioline da Phoenix Contact.

Aplicação

A Zweckverband Seebachgebiet injeta água potável a partir das centrais hidroelétricas Osthofen, Bechtheim-West e Mölsheim em uma rede de abastecimento amplamente ramificada de cerca de 500 quilômetros de comprimento. Desde a estação de bombeamento central em Osthofen, o abastecimento de água é realizado através de reservatórios, 21 tanques de água, assim como as estações de bombeamento correspondentes em Bechtheim-West, Gundheim e Dalsheim.

Na sequência da automação contínua da central hidroelétrica, foram estabelecidas as conexões elétricas com todos os tanques de água e estações de bombeamento na área de abastecimento. Sendo que se trata, além de conexões com cabos, também de soluções sem fio que foram já realizadas com os sistemas sem fio da Phoenix Contact.

Agora se pretende ligar estações de bombeamento adicionais e tanques elevados à rede de controle remoto. Estas estações estão situadas entre vinhas e com alguns quilômetros de distância entre si. Por isso, a colocação de cabos teria sido muito dispendiosa e, em parte, mesmo impossível.

Solução

Sistema sem fio Radioline  

Sistema sem fio Radioline com módulos de expansão I/O

Devido às experiências positivas que a Zweckverband Seebachgebiet teve com a solução sem fio da Phoenix Contact, os responsáveis optaram pelo sistema Radioline baseado na tecnologia Trusted Wireless 2.0.

A instalação fácil e a estrutura modular cumpriram os requisitos da aplicação, uma vez que o sistema sem fio pode transmitir tanto sinais I/O como também dados seriais, e pode ser expandido de forma flexível.

Estação redutora de pressão com ligação sem fio  

Na estação redutora de pressão, os sinais de pressão e as mensagens de avaria são transmitidos via rádio

Configuração simples sem software

A estação de bombeamento Bechtheim-West, assim como os tanques elevados Heßloch e Dittelsheim estão localizados no meio de videiras. Aqui têm de ser ultrapassadas distâncias de até 2,5 quilômetros entre cada uma das estruturas via rádio, assim como ser substituída uma conexão defeituosa por cabos. Além disso, foi necessário ligar uma estação de interrupção de pressão situada a cerca de 1,5 quilômetros de Heßloch com a estrutura de Heßloch.

"A configuração dos módulos de rádio, assim como dos respectivos módulos de entrada e saída analógicos e digitais, foi simples", relata Herman-Josef Hofmeister, explicando que o sistema Radioline não necessita de software adicional para a transmissão de sinais I/O. A colocação em funcionamento da ligação sem fio, assim como a atribuição dos módulos de expansão I/O, são realizadas através do ajuste das rodas serrilhadas que se encontram na parte da frente dos equipamentos.

Transposição confiável de distâncias de até cinco quilômetros

Estação de bombeamento em Dalsheim  

A estação de bombeamento em Dalsheim está equipada com vários sistemas sem fio

Além disso, foi necessário estabelecer uma ligação sem fio com aprox. 4,5 quilômetros entre Monsheim e Dalsheim, para que pudessem ser integrados dois tanques elevados novos na rede.

Antenas parabólicas que amplificam o sinal de rádio e direcionam em um sentido específico permitem transpor esta distância considerável. Através do percurso hertziano são enviados dados seriais para acoplar entre si os controladores montados. A estrutura em Dalsheim liga os tanques elevados à central em Osthofen.

Resumo

Hermann-Josef Hofmeister  

Mestre eletricista Hermann-Josef Hofmeister na central hidroelétrica Osthofen

"Através da utilização do sistema sem fio Radioline, a Zweckverband Seebachgebiet conseguiu economizar muito tempo e dinheiro", conclui Hermann-Josef Hofmeister. "A instalação de dois módulos de rádio custa quase tanto como encomendar uma escavadeira, mas os trabalhos de escavação ainda não foram executados."

Devido à boa experiência de muitos anos com a tecnologia Trusted Wireless, a Zweckverband Seebachgebiet usará também no futuro os sistemas sem fio da Phoenix Contact.