工业WLAN 无线LAN作为无线以太网标准。新一代Wi-Fi 6/6E集成到您的应用中,具有诸多优势。

工业WLAN
Wi-Fi 6标志

可靠性和性能:Wi-Fi 6/6E WLAN标准

随着以太网在自动化领域的普及,无线LAN也逐渐成为既定方案,尤其是在运动或移动应用中。因此,近年来系统中的WLAN网络和WLAN设备数量大幅增长。为满足这一增长趋势,需要功能强大、高效和稳健的无线LAN。随着Wi-Fi 6/6E的推出,一种全新WLAN技术也随之问世,并具备这些独特优势。尤其是Wi-Fi 6E,通过利用全新6 GHz频谱,为实时、可靠的通信提供了解决方案。这意味着至多可提供59个额外的免费传输通道。在6 GHz频段,现代Wi-Fi 6技术的各项优势均得以实现。

优势

  • 安全无虞:符合严苛安全标准WPA3
  • 即使网络设备众多,也能确保高效率
  • 数据速率高达2,400 Mbps(160 MHz信道宽度),性能卓越
  • 通过Wi-Fi 6E(取决于特定国家/地区认证),在全新6 GHz频段实现可靠通信
  • 快速可靠漫游,适用于移动应用

IEEE 802.11ax标准

Wi-Fi 6,亦称为IEEE 802.11ax,是无线网络的新标准。其主要特点包括:

  • 更高数据传输速率
  • 改善拥挤环境下的性能
  • 低延迟
  • 提高效率,即系统密度
  • 更优秀的实时特性和性能

因此,Wi-Fi 6可有效利用频谱,提高网络中所有设备的数据吞吐量,同时确保灵活性和可靠性。新标准旨在适应日益数字化的世界,满足对无线连接不断增长的需求。

WLAN标准Wi-Fi 4和6/6E对比

Wi-Fi 6的推出是无线网络发展过程中的一个重要里程碑,与其前身Wi-Fi 4相比有许多改进:

Wi-Fi 4

Wi-Fi 6/6E

IEEE标准 IEEE 802.11n IEEE 802.11ax
安全标准 WPA2 WPA2、WPA3、个人版和企业版
频率范围 2.4和5 GHz 2.4 GHz、5 GHz和6 GHz(取决于特定国家/地区认证和产品型号)
MU-MIMO 仅下载 下载和上传
最大传输速度 300 Mbps (2x2 MIMO, 40 MHz) 2,400 Mbps (2x2 MIMO, 160 MHz)
目标唤醒时间 (TWT)
正交频分多址 (OFDMA)
BSS着色
无线网络

采用6 GHz频谱的WLAN:Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E采用了几乎未占用的全新6 GHz频段,并在这一额外频率范围发挥了Wi-Fi 6的各项优势。具体来说,这意味着信道更宽、干扰更少,因此可提高传输速度和性能。由于上几代Wi-Fi (Wi-Fi 1 - 5) 不支持6 GHz频段,Wi-Fi 6E设备可专享低干扰频率范围,具备低占用率和低延迟,可实现快速即时的数据传输。

Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E的功能

正交频分多址 (OFDMA) 多路访问
BSS着色和空间复用
MIMO技术
指纹网络安全锁
目标唤醒时间
正交频分多址 (OFDMA) 多路访问

OFDMA(正交频分多址)可使接入点有效划分信道,从而通过单个信道同时与多个设备(客户端)通信。这项技术使系统可在较短时间内操作更多用户。由此可显著提高多设备网络的效率,并大幅降低延迟。总体服务质量的提升,能够促进高密度WLAN环境中带宽的有效利用。

BSS着色和空间复用

借助基本服务集(BSS)的空间复用功能,可更有效地使用相邻信道,并减少干扰。BSS是一种通过用颜色编码(或数字)标识来区分同一信道上来自不同WLAN设备信号的技术。多个设备可共用同一信道,而不会相互干扰。

MIMO技术

MU-MIMO(多用户、多输入、多输出)是一种能让接入点同时和多个设备通信而非依次通信的技术。通过在多个设备上分割所有可用空间流,可更高效地处理大型数据包。尤其在高密度环境中,可显著提高网络性能。

指纹网络安全锁

WPA3标准通过增加额外的安全层来改善无限网络安全。为确保开放网络的安全通信,越来越多的Wi-Fi 6设备支持WPA3。

目标唤醒时间

TWT(目标唤醒时间)可使设备定义与接入点通信的特定时间。表示设备在向接入点传输数据之前,一直保持非活跃状态。该功能有助于延长电池供电设备的运行时间或节省电能。

拓扑:移动设备在WLAN网络中自动漫游

移动设备在WLAN网络中自动漫游

漫游 – 在网络中移动

WLAN的一大优势在于移动性。设备可在网络中自由移动,自动连接至信号较佳的接入点。
特别是在工业应用场合中,快速可靠的漫游至关重要。采用菲尼克斯电气WLAN解决方案,不到100 ms即可完成无线蜂窝网络切换。

__优势:__即使在拥有诸多移动设备的大型WLAN网络中,亦可实现不间断通信和卓越性能

应用示例 WLAN可广泛适用于各类工业应用。随着移动应用的增加,传输过程和运行数据的需求也不断增长,因此必须采用无线网络通信。

工厂中的AGV
通过智能设备无线访问机械设备
与移动机械部件之间实现安全可靠的通信
工厂中的AGV

智慧工厂越来越多地使用自动驾驶汽车来优化生产流程。Wi-Fi 6为确保AGV与其他联网设备之间的可靠通信提供了重要无线基础设施。例如,在生产车间内导航由此更加高效。

有关AGV的更多解决方案
通过智能设备无线访问机械设备

在智慧工厂,灵活性变得愈发重要。机器和生产系统必须支持不同地点的灵活使用,以尽可能提高流程效率。机器连接至生产网络后,可通过数字终端设备实现移动操作、设置和维护,从而提供智慧工厂所需的灵活性。Wi-Fi 6可提供持续高速稳定的数据传输速率,以及即使多设备情况下也可实现快速数据传输。

与移动机械部件之间实现安全可靠的通信

工业以太网通过无线通信将移动设备和难以接近的设备连接成网。该网络可实现更简单、经济高效的无线网络开发;可与恶劣工业环境中的移动部件进行通信,维护成本低且无磨损;并可通过SafetyBridge、PROFINET和PROFIsafe实现安全的无线通信。