在欧洲,__机械指令__规定了相关标准。指令规范了协调标准中规定的基本安全要求。尽管标准使用为自愿性质,但确实具有法律优势。制造商提供__CE标志__和__一致性声明__即可,无需官方批准。只有高风险产品才必须有认证机构介入。__欧盟机械法规2023/1230__的新规定必须在2027年1月27日前实施。
机械安全 机械安全是现代机械制造的核心要素。机械安全可保护人员,保障生产流程的安全性,确保符合法律要求。菲尼克斯电气提供功能安全整体解决方案,符合行业标准、灵活扩展且面向未来。
产品概览
针对机械制造业的功能安全应用,菲尼克斯 电气可提供一系列获SIL认证的产品。
了解有关成功案例和应用示例的更多信息
凭借数十年的经验、创新的产品和全球化的网络,菲尼克斯电气是您在机械制造领域确保机械安全的可靠合作伙伴。从风险分析、选择合适组件到调试和验证安全功能,菲尼克斯电气均可提供支持。
机械安全为何至关重要
在自动化程度越来越高的当下工业环境中,为设备和系统提供可靠的保护至关重要。菲尼克斯电气的机械安全解决方案助力满足法律要求,如机械指令EN ISO 13849-1和EN 62061,同时还能提高生产率。
- 保护人员和设备
- 遵守法律标准
- 有效减少停机时间
- 提高系统可用性
符合标准的安全性:全球通用
菲尼克斯电气助力落实国际安全标准。产品和解决方案全球通用,并符合设备出口的各项相关要求。
支持的标准:
各国对机械安全的要求大相径庭。这对于面向全球的设备制造商来说是一个决定性因素。
美国施行__OSHA标准__,主要针对运营商,但也间接对制造商提出了要求。__ANSI和UL标准__并不具有法律约束力,但在合同中有所要求。产品未受市场监督,但调试时需要NRTL(美国国家认可实验室)的测试标志。
中国采用了许多国际标准,但有些标准得不到及时更新。__CCC认证__仅对某些组件是强制性的。机械安全主要受海关管制和地区标准的影响。
日本已将ISO 13849-1和IEC 62061等国际标准转化为国家JIS标准。对于欧洲的机械制造商来说,这意味着在出口时没有额外的技术障碍。
常见问题解答
有关机械安全的常见问题
1.机械制造中的机械安全意味着什么?
机械安全包括各项技术和组织措施,用于避免或尽量减少机械所造成的危害。通过遵守机械指令等法律要求,旨在保护人员、设备和生产流程免受损害。
2.机械的功能安全和一般安全有什么区别?
机械安全是各类保护措施的总称。功能安全特指与安全相关的控制功能,例如在急停时安全关断电机。
3.如何将机械安全融入设计?
在设计阶段就及早实施风险评估。这种分析用于定义合适的安全功能,然后使用经认证组件来实现这些功能。SISTEMA或Pascal等工具可助力实施验证。
4.如何证明安全措施是有效的?
根据EN ISO 13849-2或EN 62061标准进行的验证可证明措施有效性。这包括检查已实施的安全功能是否符合要求。验证包括文档记录、测试报告和任何适用的TÜV认证。