为了确保疫苗如期交付,避免高昂的停机损失和资源浪费,在任何情况下避免系统故障都至关重要。流程透明化和异常检测能够在问题出现前检测并消除诸如材料老化等原因引发的新问题。
高效可持续——棕地的生产系统 凭借全数字化和可靠性,在工程设计和实施过程中可节省60%的时间。
客户概况
印度血清研究所
位于浦那的印度血清研究所是世界上最大疫苗生产商之一。该研究所每年生产约15亿剂疫苗,并销往世界各地。
1966年,赛鲁斯·普纳瓦拉(Cyrus Poonawalla)博士创立了印度血清研究所,旨在生产能够拯救生命的免疫生物制剂。在这之前,此类生物制剂在印度供不应求,进价高昂。
挑战
数字化和提高可持续性
棕地的可持续性和数字化不容忽视。无论是在现有的系统中,还是在新建筑中,都必须优化工厂的能耗,减少碳足迹。在这种情况下,数字化不仅带来了挑战,还提供了机遇,有助于提高效率和保持竞争力。数字化是基于数据实现可持续生产的关键。必须收集和评估数据,尽可能提高能耗和流程的透明度。只有知道资源消耗在哪里,才能运用杠杆原理减少能源消耗及优化流程。
为了获得数据,第一步是收集、储存和可视化300多台机器和流程中的数据,以连接至SCADA系统。如何处理多种不同的通信协议以及如何实现操作技术(OT)与信息技术(IT)的融合都是该项目所面临的挑战。采用Data Collection Box,可从现有系统中获取所需数据,而不会对认证或持续运行带来危害。
解决方案
流程和能耗的完全透明化也是高度可持续性的关键所在,公司现在更加注重通过数据透明化提高资源利用效率,因此可根据可持续发展能力资产负债表进行进一步优化。
这可以确保产品质量一致、生产流程高效,同时节约宝贵资源。
除了数据采集和处理,我们还凭借丰富的网络安全经验和符合IEC 62443标准的认证赢得了顾客青睐。在印度血清研究所,我们已经达到了二级安全级别。这对制药公司来说至关重要,比如可以保护配方以及疫苗生产流程,避免未经授权的访问。
PLCnext Technology的开放性有利于运营技术 (OT) 与信息技术 (IT) 的安全融合,便于多接口操作。现在,我们不仅可以提高生产效率,提升可持续性,还能保护知识产权。
优势
- [x]提高生产率:收集、存储和可视化过程数据
- [x]采用人工智能和机器学习实现优化
- [x]通过数据透明化提高可持续性
- [x]360 网络安全等级符合IEC 62443标准
- [x]采用预组态数据采集箱,可节省60%的工程时间
总结
该项目的一大优势在于PLCnext技术的开放性。这能够实现多接口操作,但该操作在专用系统中是很难实现的。作为一个开放、可扩展的接口,工业物联网框架将不同类型的数据标准化。它能够转换至客户现有的SCADA系统,实现操作技术(OT)与信息技术(IT)的融合。除了数据采集和处理,我们还凭借丰富的网络安全经验和符合IEC 62443标准的认证赢得了顾客青睐。在印度血清研究所,我们已经达到了二级安全级别。