提高关键基础设施的可用性和弹性 凭借安全边缘智能和云冗余,菲尼克斯电气确保关键基础设施的长时间正常运行和高安全性。通过实时监测实现立即行动,进而降低风险,保护过程。确保符合标准,避免停机,提高效率。

客户应用中呈现的HIKAR合作案例

客户概况


HIKAR标志

菲尼克斯电气携手HIKAR Canada,为世界五大工程和环境咨询公司之一部署解决方案。合作重点是客户关键基础设施的数字化转型。北美业务部门借此显著提高了效率、安全性和可扩展性。

我们与菲尼克斯电气的合作基于强有力技术协调和共同责任。由此打造了从边缘到云的可扩展平台,从而获得客户信赖并有信心实施扩展。

Kartik Kapta - Hikar Canada, 首席执行官

挑战


HIKAR开发团队在工程办公室讨论客户的解决方案

采集关键的环境和运行数据

客户运营着众多会产生重要环境和运行数据的远程站点。然而,传统专有系统无法提供多云端、实时环境运行所需的开放性和数据处理能力。
终端客户面临着许多复杂挑战,需要功能强大的创新解决方案。现有棕地环境由多个现场设备组成,这些设备所用协议各异,给集成带来了困难。此外,因站点地理位置分散,数据采集严重依赖人工,导致效率低下,并增加了出错的风险。
由于缺乏安全、标准化的冗余数据记录系统,运行操作十分困难。而将边缘设备无缝实时集成到客户和终端用户的云平台是成功关键所在。为了在关键业务场景中可靠运行,该解决方案还必须满足严苛的网络安全要求,并确保持续正常运行。
可扩展性也是关键要求:通过远程访问部署、运行和维护数十个远程站点的能力,对于实现长期运行效率和成本效益至关重要。

解决方案


客户应用中的控制柜

实现数据收集、验证和安全性的综合生态系统

在PLCnext Technology生态系统的基础上,HIKAR成功交付了SIEN(安全智能边缘节点)解决方案。这是一整套硬件和软件解决方案。方案核心是AXC F 2152,奠定了安全、开放和具有网络弹性的硬件基础。此外,HIKAR的SIEN软件栈提供了强大功能,包括各种现场设备的即插即生产部署,以及具有安全数据冗余的本地历史记录。该解决方案还能实现从边缘到客户云及终端用户云的端到端实时数据传输。解决方案通过加密的MQTT/HTTPS协议确保安全。架构采用零信任网络设计加强,可显著提高安全性。
SIEN解决方案专为关键环境应用而开发,确保高可用性和运行可靠性。由HIKAR发起的联合概念验证确认了解决方案架构的有效性,并展示了PLCnext Technology的性能表现,从而显著提高客户满意度。在试点项目顺利完成后,第1阶段又携手HIKAR部署了65个站点;计划在未来24个月内全面推广到130个站点。
这一综合生态系统可确保现场数据的收集、验证和安全性,并将数据同时传输到多个云端。由此显著提高了数据透明度、安全性和可扩展性。

优势

  • 通过冗余通信、安全边缘控制和不间断数据存储提高可用性
  • 对泵机、风机、传感器和其他关键组件进行资产健康监测
  • 省去了65个以上站点的人工数据采集工作
  • 依托预配置SIEN架构和PLCnext Technology的开放性,工程设计和实施时间缩短了60%
  • 通过优化设备使用和减少能源消耗,提高可持续性
  • 设计完全符合IEC 62443标准,支持具备网络弹性的远程应用
  • 可扩展架构,可在不改变结构的情况下迅速扩展到130多个站点
  • 实时、无缝的多云端集成,确保持续环境透明化和监管合规性

联系方式


数字化工厂专家团队集体照
Your experts for the digital factory
全球数字化工厂行业管理部
我们将竭诚为您提供支持,助力打造高效、可持续的安全工厂。

产品


位于控制柜前手持平板电脑的男子

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手打造理想的解决方案。

总结


通过搭配使用PLCnext Technology的开放式网络安全自动化生态系统与SIEN边缘智能,可大幅简化工程设计,并在多个站点实现一致、可重复的实施操作。

Bernardo Alejandria - Hikar Canada, 首席运营官
HIKAR团队在办公环境中讨论所示应用的架构

通过与HIKAR合作使用PLCnext Technology生态系统,关键基础设施运营商可实现更高的可用性和弹性。集成式SIEN解决方案支持安全边缘智能、云冗余和实时数据流,排除人工操作过程,并确保符合IEC 62443标准。
这一方案不仅确保长时间正常运行和高可靠性,还能实现预测性维护。依托多云端集成和横跨数十个远程站点的可扩展应用,可提高可持续性、网络安全性和效率。这为关键基础设施的数字化转型树立了全新标杆。