打造绿色数据中心的直流电网 随着数字化应用的快速增长和人工智能技术的兴起,数据中心的能源需求也在不断增加。直流电网是一种前瞻性解决方案,可实现高能效、可持续和高成本效益的数据中心供电。

绿色数据中心服务器机房
数据中心

挑战 数据中心不断增长的能源需求

数据中心是数字基础设施中最大的能耗者之一。云服务、物联网、5G和人工智能对算力的需求不断增长,推动了功耗和能源成本的上升,减少碳排放的压力也在同步增加。与此同时,运营商必须确保稳定的电力供应,提高恢复能力,减少对公共电网的依赖,例如可采用本地能源和智能储能解决方案。此外,高效的能源管理对于显著减少停机时间、降低成本和实现可持续目标也至关重要。因此,绿色数据中心需要全新方案实现可持续且经济高效的运行,其中一种方法就是转为使用直流电网。

服务器机房

各委员会已经着手研究在数据中心使用直流电。选择合适的直流兼容组件对运行安全至关重要。为此,菲尼克斯电气推出了采用创新技术的可靠解决方案。相关标准和操作规范正在被迅速制定,日益凸显了该项技术的重要性。通过提高效率、降低损耗和高效集成可再生能源,对直流基础设施的投资将获得长期回报。当下对于直流应用的投资,意味着积极推动未来数据中心电源发展。

直流技术为构建更加环保高效的未来数据中心奠定了基础。采用此类创新方案,确保实现环保的可持续增长。

Tobias Lüke - Phoenix Contact, 直流电网应用专家
菲尼克斯电气直流电网应用专家Tobias Lüke
数据中心服务器机房

解决方案 数据中心的高效电源

依托直流电网在数据中心的应用,可将光伏系统和电池储能系统等能源直接连接到服务器与冷却系统等负载,从而减少转换损耗, 由此可省去大部分常规AC/DC和DC/AC转换点。这样既提高了能效,还可减少发热, 由此带来的节能效果将直接影响运营成本。
此外,直流电网还可提高电网稳定性。发电机、储能系统和负载的直接耦合意味着可有效平衡电压波动,缓冲峰值负载。这不仅能降低公共电网负载,还可提高数据中心的故障安全性能。

数据中心的直流电网应用

结合智能负载管理与可再生能源,直流电网为绿色数据中心打造出稳健、可扩展且经济高效的能量基础设施。该设计是兼顾高效率和高可用性的理想解决方案。开放计算项目+ (OCP) 正致力于制定开放式硬件标准,显著简化了数据中心负载至直流电网的集成。随着接口、机架结构和电源的标准化,OCP系统可无缝集成到直流电网中。从能源输入到负载的端到端直流架构由此应运而生,不仅可降低运行成本,还能提高系统稳定性。

数据中心直流电解决方案

菲尼克斯电气的直流电网解决方案已在全电气社会工厂等项目中得到验证,同样适用于数据中心的直流架构。方案涵盖:用于交直流高压转换的机架安装式电源、提供辅助直流电压的QUINT POWER DIN导轨安装式电源、实现安全切换和保护的CONTACTRON ELR HDC断路器、实现无弧热插拔的ArcZero连接器、用于电能监测的EMpro电能表和智能RTU以及用于公用事业级储能集成的BPC电池连接器。这些组件共同实现了高效、安全和可扩展的直流配电,不仅降低了转换损耗,还简化了可再生能源和电池至数据中心的集成。

数据中心直流电网的优势

  • 减少转换损耗,提高能源效率
  • 有效集成可再生能源和储能系统
  • 减少碳排放和运营成本
  • 配电更高效,减少发热
  • 更加独立于公共电网
免费在线研讨会
直流电网:从概念到现实

直流电网在工厂中的应用早已落地。在本次在线研讨会上,您将从实际示例中了解直流技术如何提高工业领域的可持续性。除了直流电网基础知识外,您还将深入了解这类电网的技术实现方案。

跳转至在线研讨会
全电气社会工厂的直流低压配电系统

数据中心的直流电网产品

持续开发、面向控制柜的紧凑型设计、防范直流电、通信解决方案

联系方式

开发直流电网,携手共塑更为可持续的未来

菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
菲尼克斯电气很乐意就直流电网的构建提供支持,并为您提供产品和解决方案方面的建议。