您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

基尔运河水闸的顺畅运行 基尔-霍尔特瑙港的水闸系统在其现代化改造中采用了全新信号系统。信号灯可耐受恶劣天气条件,保障与电源连接点的安全通信。

德国基尔-霍尔特瑙港 (Kiel-Holtenau) 的水闸系统

基尔-霍尔特瑙港 (Kiel-Holtenau) 水闸系统的现代化改造

客户概况


位于德国基尔市基尔运河处的员工

基尔运河,基尔-霍尔特瑙港 (Kiel-Holtenau)

基尔运河连接了易北 (Elbe) 河口和基尔湾 (Kiel Fjord),往来船舶可少绕路长达460公里。长约100公里的水道贯穿石勒苏益格-荷尔斯泰因 (Schleswig-Holstein),是世界上最为繁忙的人工航道之一。

挑战


装有信号灯的桅杆

恶劣环境条件和必要监控

基尔-霍尔特瑙港的水闸系统在其现代化改造中采用了全新信号系统。信号灯安装在桅杆上,通过红色、绿色和白色信号通知靠近的船舶水闸入口是否畅通无阻。

监控功能所用组件均符合工业标准。信号灯需满足特殊的要求,才能耐受恶劣气候条件, 如强风、海水和阳光直射。

现代工业通信技术可确保控制中心随时了解信号灯状态。维护部门无需设置地址或设备ID即可轻松实施安装作业。这一点对于信号灯的更换和维护特别重要。

解决方案


正在获取移动运行数据的维护人员

轻松安装和系统状态透明

水闸新设的两根桅杆上装有300个LED信号灯,通过这些信号灯,维护人员可以了解水闸状态和诊断信息。该功能是通过工业通信技术实现的。

信号灯通过菲尼克斯电气的预制电缆和M17混合型连接器连接。混合型连接器同时将电源线和数据线连接至信号灯。操作并无插错风险。对于需要更换和维修信号灯的场合,轻松安装尤为重要。电子铭牌通过通信链路即可读取, 控制单元由此可轻松检测出是否连接了正确的信号灯。

信号灯的颜色、尺寸以及发光角度等数据均可传输至控制单元。一旦安装错误或信号灯需要更换时,控制单元报警并防止信号灯自动打开。信号灯分别记录并周期性存储自身以及各个LED的运行时间。

采用LED技术的信号灯系统运行

LED技术助力高能效系统运行

信号灯采用LED技术,可节省能源并提高可用性。由于LED信号灯采用特殊接线,使用寿命长,可有效提高可用性。

一旦其中一个LED发生故障,电流和电压监测系统即可检测出故障并报告给上级系统。根据控制系统发出的指令,其他LED将重新调整以实现同样的照明亮度。

除LED监测外,信号灯内还设有两个散射光传感器,用于检测LED是否发光并记录光照强度。

此外,传感器还能记录信号灯的温度,确保信号灯在任何场合均能安全运行。如果信号灯温度超出允许范围,则光输出降低,甚至关闭信号灯,同时发出通知并报警。如果温度回落,消息确认后将恢复信号灯的正常运行。

优势

  • 信号灯耐海水腐蚀,采用节能LED技术
  • 提供状态和诊断信息,维护更简单
  • 使用预制电缆和连接器,轻松安装

联系方式

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
城市基础设施全球行业经理
我乐于为您提供项目所需支持,助力提高水闸、移动式桥梁和堰闸的交通安全性。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。

总结


更换航道信号灯

顺畅运行和高效过程

水闸可弥补北海与波罗的海之间的高度差,在确保基尔运河的顺畅运行中发挥着核心作用。菲尼克斯电气LED信号灯的运行数据可供随时读取,大大简化了水闸维护工作。

维护人员可获知状态和诊断信息,随时了解信号灯状态。信号灯的另一优势是采用LED技术,可节省能源并提高可用性。