意大利子公司的生物多样性监测、保护和恢复

携手3Bee公司建设生物多样性绿洲。
携手3Bee公司建设生物多样性绿洲

项目目标

意大利子公司携手可持续发展领域先进企业3Bee,共同实施这一项目。项目重点是维护和发展生物多样性绿洲。具体措施包括种植涵盖250棵蜜源树木的蜜源森林,设立5个技术蜂箱,为壁蜂、蝴蝶和瓢虫建立大棚,以及使用物联网传感器监测当地动植物。

重要节点

  • 与3Bee公司合作
  • 采取多种措施
  • 开展培训课程

13 t

250棵蜜源树木的二氧化碳吸收量

208 kg

每年生产的花蜜量

PCB上的蜜蜂

前景长远的项目

菲尼克斯电气意大利子公司以该项目为基础,长期致力于发展生态可持续性和保护生物多样性。作为与3Bee公司合作内容的一部分,子公司承诺到2023年底在其绿洲种植和养护约250棵蜜源树木。这些树木每年可吸收超过13公吨的二氧化碳,并为授粉者生产约208 kg的花蜜。这一切实且可衡量的项目是可持续行动的具体实例。

项目各步骤

第1年 (2023):
营造蜜源森林,促进改善本地和野生授粉者的栖息地与营养状况。种植250棵蜜源树木。

第2年 (2024):
安装5个采用3Bee HiveTech*技术的蜂箱,即装配有生物识别传感器的蜂箱,传感器可提供实用数据以切实有效地测量蜜蜂的健康状况。

*HiveTech是一种物联网系统,通过分析蜂箱的声音、温度、湿度和重量来估算某个区域生态系统的健康状况。

第3年 (2025):
安装小型大棚(塑料大棚),用于安置授粉者(壁蜂、蝴蝶和瓢虫)。这类大棚是授粉者的重要庇护所,授粉者不仅是植物繁衍和生物多样性的必需之物,也是生态系统的生物指标,即环境健康的守卫者。至少一公顷的土地可得到再生。

公司还将组织开展有关生物多样性和授粉者重要性的课程。穿过绿洲的教学步道将向参观者介绍授粉者情况,而教学标识还可提供额外信息。

第4年 (2026):
生态湖泊 (10 m²) —— 即野生动物保护区的建设、管理和数据分析。与传统人工湖或水库不同,生态湖泊旨在改善野生动物的多样性,加强生态系统保护。生态湖泊是关于蜜蜂、授粉昆虫和生物多样性的大型研究项目,为生态系统的健康状况、生态恢复成效以及其作为野生动物栖息地的有效性提供了宝贵信息。

Image for sustainability development goal number 13
气候行动

促进生物多样性发展

我们与3Bee公司一样,坚信生物多样性的重要性,认可所有能够有益于地球,进而维护未来人类生存环境的倡议。构建生物多样性绿洲是我们致力于生态可持续发展的实例之一。

Francesco Lanzani, 总裁兼首席执行官

关注我们

Rossella Zanelli
Rossella Zanelli
品牌传播经理

您也可能对以下内容感兴趣