2024-02-22(年-月-日)

完善风力发电,打击网络犯罪 依托有效的安全解决方案,菲尼克斯电气保护风力发电机和其他可再生能源发电机免受网络犯罪侵害。

位于郊区的风力发电机

简介

电力供应受到攻击时并不会一定导致完全断电,现在偏远地区的风力发电机也已接入网络,因此成为了有利可图的黑客攻击目标。在此方面,作为菲尼克斯电气服务团队一员的Hauke Kästing认为安全问题是与系统制造商、投资方和运营商相互成就的合作伙伴。我们需要携手打造保护风力发电机免受网络犯罪侵害的合适解决方案。

菲尼克斯电气mGuard系列为方案提供了内置防火墙的路由器。但仅靠技术不足以提供完善防护。因此菲尼克斯电气服务主要通过全方位安全分析指导客户。特别是对于现有系统,我们需要明确旧有系统可提供哪些升级选择以及如何尽可能提高现有自动化系统的效率。整个操作均不受制造商限制。

Hauke Kästing站在风力发电机前

工业信息安全专家:Hauke Kästing

网络攻击造成万亿级损失

网络犯罪在全球造成了巨额经济损失,据领先在线保护公司McAfee的研究报告《网络犯罪的隐性成本》称,仅2020年的损失金额就达一万亿美元。初期阶段黑客的作案范围集中在传统办公IT领域,但现在活动领域逐渐扩展到自动化应用。

清净之地已不复存在。Hauke Kästing携手菲尼克斯电气,通过有效的安全解决方案保护风力发电机和其他可再生能源发电机免受网络犯罪侵害。Kästing因此成为了菲尼克斯电气保障可持续行动安全团队的一员。防范网络攻击。Hauke Kästing在孩童时期就到访过位于德国Extertal市的Hohe Asch山,这座平均海拔高度达371米的山丘是理想的风力发电地点。1998年,首个公共风力发电机在利普高地投入运行,这一举措深具开拓精神。发电机由Nordex公司制造,其塔杆高度仅为77 m,与当下设备相比简直是个小不点。当年装机容量为600 kW,与现在的3.5 MW系统形成了鲜明对比。自2020年起,两台较新的Enercon系统在布隆伯格地区投入使用。

生产和保护宝贵电力

当时,Kästing只是单纯着迷关于风能,现在这位训练有素的广播电视技术人员正致力于确保风力发电机的安全。现下,可再生能源发电的安全性已不再局限于局部运行安全。Kästing是菲尼克斯电气竞争力中心服务部门的IT安全专家。发电机网络化水平日益提高,整个风电场也通过通信技术进行连接,由此催生出网络犯罪这类全新威胁。

无需煤炭、天然气或者石油,只要大风吹起即可开始发电。风力发电机是能源变革中的一大亮点,同时也盈利颇丰。但只有发电机还在转动时才能实现上述情况。基于目前的自动化技术水平,厂商的主要目标是提高效率。解决方案是使用电力驱动器全自动调节转子叶片和机舱。驱动器旨在将风力发电机头部调整到理想迎风角度,或在风力过强时彻底避开风向。如果抱有充足犯罪意图的非法人员更改了控制器干预限制或者停用自动停机功能且未被察觉,会发生什么状况?

mGuard系列为方案提供了内置防火墙的路由器。但仅靠技术远不足以提供完善防护。

Hauke Kästing, IT安全专家
矗立在麦田中的风力发电机

风能和研磨谷物的风车都是重要的大众基本必需品

从独立解决方案到联网系统

”初期风力发电机显然是独立解决方案,因此能够抵御网络犯罪,“Hauke Kästing回顾道, ”如果发电机出现问题,就必须派人处理。“ 当下,先进的联网系统不仅会发送错误日志、运行数据和警报, 还支持远程访问以优化运行。黑客可借此破坏系统,甚至植入勒索软件以瘫痪系统,进而敲诈运营商。勒索软件是用于索取赎金的软件。

在此方面,作为菲尼克斯电气服务团队一员的Hauke Kästing认为安全问题是与系统制造商、投资方和运营商相互成就的合作伙伴。我们需要携手打造保护风力发电机免受网络犯罪侵害的合适解决方案。”mGuard系列为方案提供了内置防火墙的路由器。但仅靠技术远不足以提供完善防护。”Hauke Kästing说道。因此菲尼克斯电气服务主要通过全方位安全分析指导客户。特别是对于现有系统,我们需要明确旧有系统可提供哪些升级选择以及如何尽可能提高现有自动化系统的效率。整个操作均不受制造商限制。

投资安全领域,防范网络犯罪

Hauke Kästing认为增值链中的人员也同样重要。“如果维护人员在酒店里下载固件更新时感染了病毒,然后第二天直接将被感染文件保存到防火墙后的系统中,那么再强的防火墙又有什么用呢?” 任何严肃对待安全问题的厂商均必须信任其员工并使其担负起相关责任。据Kästing所说,黑客攻击通常为提前策划并经过周密准备。乌克兰的战争令人担忧,大众希望增强能源自主性且可再生能源份额也在扩张,安全性由此变得愈发重要。“该领域受到的关注显著增加,相关咨询量自2021年秋季以来出现了大幅上升。人们逐渐开始认真看待这个议题。尽管令人遗憾,但威胁已经出现。”

因此投资安全领域以防范网络犯罪是值得的。然而对于来自德国利普地区Eschenbruch村的Hauke Kästing而言,这项工作背后还蕴藏着来自其童年的个人志向。现年50岁的Hauke Kästing出身农家。“我哥哥接过了家业。”他说到,并将风能类比为研磨谷物的风车。“我们在这两种情况下讨论的都是大众基本必需品,食物乃至电能都是。”

作者: Thorsten Sienk

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子