Колебания объемов электроэнергии, вырабатываемой регенеративными системами генерирования электроэнергии, а также расширение зарядной инфраструктуры создают серьезные проблемы для операторов сети. Системы хранения электроэнергии используют и хранят временные излишки энергии. Электроэнергия предоставляется, когда количество потребления увеличивается или количество генерации уменьшается. Поэтому крупные хранилища мощностью в несколько мегаватт-часов необходимы для постоянной стабильности сети, поскольку они компенсируют колебания в электросети и повышают надежность поставок. Крупные хранилища часто проектируются как функциональные контейнеры.
Продуктовые решения для промышленных и крупных хранилищ Наш унифицированный ассортимент продукции обеспечивает надежную работу аккумуляторных накопителей большой емкости для торговли, промышленности и энергосистем.
Крупномасштабные и промышленные системы хранения играют решающую роль в современном энергоснабжении. Они позволяют накапливать большое количество электрической энергии, которое может быть использовано в случае необходимости. Системы хранения способствуют расширению использования возобновляемых источников энергии, таких как ветряная и солнечная энергия, поскольку они компенсируют колебания в выработке электроэнергии и обеспечивают стабильное и надежное энергоснабжение. Использование крупных хранилищ, поддерживающих энергосистемы, и промышленных коммерческих систем хранения позволяет сетям снабжения и компаниям работать более эффективно и сбалансированно. Это приносит как экономические, так и экологические выгоды. Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент решений и экспертные консультации для решения Ваших задач по применению энергоаккумуляторов.
Наш портфель решений для промышленных и крупных хранилищ
Технология подключения для шкафа управления
Как сделать кабельную разводку аккумуляторного накопителя масштабируемой и безопасной?
Силовая электроника
Как надежно заряжать и разряжать аккумуляторы?
Безопасная передача данных
Как установить надежную связь с аккумуляторным накопителем и внутри него?
Управление
Как отслеживать, контролировать и регулировать работу аккумуляторного накопителя?
Технология подключения для батарейных модулей
Как выполнить модульную и эффективную кабельную разводку батарейных модулей?
Вспомогательный источник питания
Как обеспечить надежное питание и защиту системы управления аккумуляторного накопителя?
Новинки изделий для промышленных и крупных хранилищ
Интеллектуальная визуализация данных для аккумуляторных накопителей
В дополнение к аппаратному обеспечению мы предлагаем Вам подходящее цифровое решение для визуализации данных BESS. В считанные секунды Вы получите представление о данных с адаптацией к Вашему аппаратному обеспечению и условиям использования.
Наше промышленное хранилище перед All Electric Society Factory
Интеграция аккумуляторных накопителей в промышленные сети постоянного тока
На нашем предприятии в Бломберге мы создали проект промышленной сети постоянного тока в здании All Electric Society Factory. Аккумуляторный накопитель емкостью 300 кВт-ч интегрирован для выравнивания постоянных потребностей в электроэнергии на производственной линии и в офисах. Это позволяет покрыть пиковые нагрузки и обеспечить стабильность и надежность поставок по всей сети постоянного тока даже в случае перебоев в работе государственной сети.
ЧЗВ: Промышленные и крупные хранилища
В промышленности системы хранения электроэнергии предлагают широкий спектр возможностей для оптимизации производственных процессов. В качестве защиты от блэкаута накопители могут устранять кратковременные перебои в подаче электроэнергии. Таким образом, установки и машины продолжают работать или должным образом останавливаются. Незапланированные поломки машин ушли в прошлое. Другой важной областью применения накопителей электроэнергии является купирование пиковой нагрузки. Система хранения обеспечивает электроэнергией в моменты пиковых нагрузок, поэтому ее не нужно брать из сети. Это напрямую влияет на закупочную цену и повышает экономическую эффективность установки. Кроме того, промышленные хранилища позволяют эффективно использовать фотоэлектрическую энергию, вырабатываемую собственными силами, и тем самым снижают зависимость от дорогостоящих покупок электроэнергии из сети.
Аккумуляторные накопители большой емкости несут в себе несколько рисков безопасности, которые необходимо тщательно контролировать. Перезарядка или технические дефекты могут привести к перегреву аккумуляторов и их тепловому выходу из строя, что может привести к пожару или взрыву. Повреждение структуры батарей в результате ударов, вибраций или других физических воздействий, а также производственные ошибки также могут стать причиной короткого замыкания. Со временем и в результате многократных циклов зарядки аккумуляторы теряют свои эксплуатационные характеристики и становятся более восприимчивыми к дефектам. Чтобы свести к минимуму подобные риски, необходимо использовать высококачественные компоненты, а также регулярно проводить техническое обслуживание. Phoenix Contact обладает широким портфолио в этом отношении.