Уже почти 100 лет мы являемся надежным партнером для наших клиентов из железнодорожной промышленности. Нашим первым коммерческим продуктом еще в 1923 году стала арматура контактной сети. В будущем мы продолжим активно предлагать интеллектуальные решения для железнодорожной отрасли, направленные на безопасность эксплуатации и цифровизацию инфраструктуры.
Наш Центр компетенции по железнодорожным перевозкам
Испытайте продукцию Phoenix Contact на реальном железнодорожном объекте
На территории Phoenix Contact был создан Центр компетенции по железнодорожному транспорту, в котором демонстрируются наши продукты, предназначенные для железнодорожного транспорта, в реальных условиях. Сюда входят полевые элементы железнодорожной инфраструктуры, такие как сигнал, привод переключателя и датчик колеса. Задачи управления моделируются в распределительном щите, чтобы они могли на собственном опыте убедиться в их выполнении. Здесь вы сможете ознакомиться с использованием продукции Phoenix Contact и обсудить проблемы железнодорожной промышленности с нашими экспертами. Если Вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Scheidt & Bachmann использует CLIXTRAB для защиты от перенапряжений в технике управления и безопасности
Пересмотренная директива DB 819.0808 предъявляет высокие требования к концепциям защиты от перенапряжений в электронике и цифровых постах централизации. Производитель систем сигнализации Scheidt & Bachmann использует для этих целей защиту от перенапряжений CLIXTRAB от Phoenix Contact.
Мы решили использовать технологию прямого подсоединения Push-in от Phoenix Contact, чтобы не терять время при многочисленных процессах подключения и отключения, проводимых во время тестирования и моделирования.
Voestalpine Signaling делает ставку на клеммные блоки для повышения безопасности на железнодорожном транспорте
Экономия времени и простота в обращении были решающими критериями для компании Voestalpine Signaling при выборе технологии подключения для диагностических систем на железнодорожном транспорте. Узнайте, как компания Voestalpine преодолела трудности в области безопасности и допуска и почему сотрудничество с Phoenix Contact стало важной частью их решения.
Руководство EN 45545 – Противопожарная защита для рельсового транспорта
Правильное применение норм и стандартов является основой для бесперебойной работы железной дороги. Одним из важных стандартов является EN 45545, который регулирует противопожарную защиту в рельсовом транспорте. Для того чтобы сделать этот стандарт, относящийся к железнодорожному транспорту, более понятным, мы создали это руководство с акцентом на «Электротехническое оборудование». Здесь Вы узнаете справочную информацию о стандартах EN 45545, EN 45545-2 и их требованиях к электрическим компонентам. Получите важную информацию для проверки и оценки противопожарной защиты.
Напряжение влияния
Понимание и расчет напряжения помех
В этом видео мы хотели бы познакомить Вас с основами железнодорожной техники. Узнайте больше о расчете напряжения помех, наводимого в кабелях, проложенных рядом с трассой. Это позволит Вам оценить последствия для Вашего приложения и разработать меры для безопасной и надежной работы на железной дороге.