Emalytics Niagara Cloud Service Remote annual subscription for a controller (separate maintenance license required)
Sistema de gestão de edifícios
Com o sistema de gestão de edifícios Emalytics oferecemos-lhe uma plataforma para todos os elementos centrais da infraestrutura digital do seu edifício. O Emalytics reúne numa plataforma inteligente o sistema de gestão e operação, bem como a monitorização de energia. Com a estrutura baseada na IoT, é possível controlar, avaliar e processar os dados e as informações de todas as unidades parciais, em função da necessidade. Beneficie de uma engenharia simples e de uma plataforma para todos os processos e aplicações no seu edifício.
Niagara Catan controller for 500 data points (requires NC4-500-SMA-XXX maintenance)
Maintenance license (1 year) for the SUP-UNL Emalytics Supervisor license
Maintenance license (5 years) for the SUP-10 Emalytics Supervisor license
Niagara Catan controller for 100 data points (requires NC4-100-SMA-XXX maintenance)
Emalytics Controller license to integrate 10000 data points (separate maintenance license required)
Emalytics Supervisor license for an additional 10000 data points
Emalytics Supervisor license for Oracle 11g database driver
Maintenance license (3 years) for the Emalytics Controller license NC4-1250
Upgrade license for Emalytics View to extend the runtime license from 250 Niagara data points to 500 data points; this license has no time limit.
Please note that the following information must be provided when purchasing this license: The host ID of the machine on which Emalytics View is running and the email address to which the license is to be sent.