Conceito de iluminação energeticamente eficiente no túnel NorthConnex A premiada iluminação de túneis aumenta a segurança e a eficiência energética com cenários de iluminação inteligentes.

Túnel NorthConnex, Austrália

Perfil do cliente


Túnel NorthConnex

Operador rodoviário Transurban Limited

  • O túnel rodoviário mais profundo da Austrália, situado em até 90 m no subsolo.
  • O túnel de galeria dupla de 9 km de comprimento alivia as estradas mais congestionadas do norte de Sydney.
  • Todos os dias, cerca de 37 000 veículos passam pela estrutura de duas galerias, cada uma com duas faixas e uma faixa de emergência.

Desafio


Entrada e saída do túnel iluminadas

Condições de luz flutuantes

As entidades operadoras, projetistas e empresas de instalação de sistemas de luzes têm a obrigação de iluminar uniformemente um túnel conforme CIE88 e de controlar a intensidade da iluminação de acordo com as situações. O volume de trânsito e situações de emergência que possam ocorrer influenciam o nível de iluminação adequado. De forma a contrariar o risco de acidentes, particularmente à entrada do túnel, é necessário um ajuste sensível das condições de luminosidade ao aumento da escuridão no túnel.

Solução


Sala de comando de túnel

Controlo e monitorização da iluminação de túneis

Para a máxima segurança no túnel NorthConnex, era necessário um conceito de iluminação inovador. Foi concebido para ajudar os olhos dos condutores a ajustarem-se às condições de luz mais escuras.

Em termos da necessidade energética, o sistema de iluminação, como maior consumidor no túnel, oferece um elevado potencial de poupança. A aplicação avalia este fator e regula o valor de escurecimento para cada luz de acordo com as necessidades.

Juntamente com o especialista em iluminação Schréder e o integrador de sistemas Betacom, a Phoenix Contact, como especialista no campo da automação e tecnologia de ligação, implementou uma solução de iluminação inteligente no NorthConnex.

Silhuetas florestais retroiluminadas e céus estrelados no túnel NorthConnex
Iluminação de túneis com conectores e conectores de cabo QPD
Colocação em funcionamento da iluminação de túneis no túnel NorthConnex
Silhuetas florestais retroiluminadas e céus estrelados no túnel NorthConnex

A Phoenix Contact, juntamente com a Schréder, desenvolveu uma solução que produz uma intensidade luminosa constante ao longo de toda a vida da instalação. Os intervalos de limpeza das luzes dos túneis foram contemplados, bem como as perdas relacionadas com a idade dos LED.

Os fatores de influência acima mencionados resultam em vários milhares de parâmetros que fluem para o controlador e são disponibilizados de forma pré-definida ao integrador de sistemas.

Iluminação de túneis com conectores e conectores de cabo QPD

Juntamente com os trabalhos preparativos, foram fornecidas 110 t de linhas de bus e de potência pré-montadas no estaleiro de construção. Cada um dos cabos foi previamente cortado à medida e equipado com os conectores e as identificações necessárias.

Devido à utilização consistente do sistema de instalação QPD com o comprovado sistema de ligação rápida QUICKON, todos os componentes puderam ser instalados de forma a poupar tempo e sem ferramentas.

Colocação em funcionamento da iluminação de túneis no túnel NorthConnex

A ligação também contribui para uma fácil colocação em funcionamento. O modo de ajuste do controlador permite detetar diretamente durante a instalação um participante identificado como defeituoso ou mal ligado.

Logo que o invólucro do controlador tenha iniciado a comunicação com o controlador, ele próprio inicia a operação. Neste contexto, a caixa passa por uma sequência em que as lâmpadas LED são várias vezes reguladas desde a escuridão até à luz. Os instaladores recebem assim um feedback direto sobre o seu trabalho.

Contacto

O seu contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Terei muito gosto em apoiá-lo na criação de conceitos de iluminação inteligentes.

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.

Conclusão


Aprovação no túnel

Eficiência energética, economia de custos e segurança

De modo geral, provou ser simples integrar o controlador na rede principal do túnel. A colocação em funcionamento foi realizada não só pelos colaboradores da filial local, como também pelos técnicos da Schréder e Phoenix Contact da Bélgica e da Alemanha. Apesar das restrições de viagem devido ao Coronavírus, tal foi possível graças ao acesso remoto através de um router opcional.

Além dos baixos custos de instalação devido à tecnologia de ligação inteligente, a solução de iluminação caracteriza-se por uma elevada eficiência energética e baixos custos operacionais. E é necessário mencionar ainda o elevado nível de segurança no túnel NorthConnex graças à iluminação fiável e associada à situação das galerias do túnel.