Linha de produção de alta tecnologia na Grenzebach Maschinenbau GmbH

Cablagem simples de linhas de produção de alta tecnologia

Na construção central de quadros de comando da empresa de tecnologia Grenzebach Maschinenbau GmbH em Hamlar, na Baviera, cerca de 60 trabalhadores qualificados produzem mais de 1000 metros de instalações de distribuição elétrica por ano. As linhas de produção da Grenzebach chegam a todo o mundo: os principais fatores de sucesso incluem tempos de produção curtos e a rápida colocação em funcionamento. Aqui aposta-se nas réguas de bornes com tecnologia push-in compactas e de utilização rápida.

Linha de produção de alta tecnologia com borne push-in em primeiro plano

Instalações de alta tecnologia

Com conceitos abrangentes ao nível da tecnologia de manuseamento, processamento e automação, a Grenzebach é uma empresa líder mundial neste setor. Com mais de 1500 colaboradores, o grupo empresarial de tamanho médio produz e fornece instalações completas, incluindo controladores complexos. As instalações destinam-se ao fabrico e processamento de vidro plano, placas de gesso e placas de isolamento, bem como à produção de módulos fotovoltaicos de película fina. O vidro para ecrãs para a indústria do entretenimento, desde telemóveis a monitores, é fabricado sob condições de sala limpa. As soluções de alta tecnologia da Grenzebach são utilizadas em todo o mundo: em qualquer local onde existam elevados requisitos no que toca à automação e controlo do fluxo de materiais.

Linha de produção de vidro plano da Grenzebach Maschinenbau GmbH

Ampla padronização das instalações de distribuição elétrica

Os curtos tempos de produção e a rápida colocação em funcionamento das instalações junto do cliente final determinam uma ampla padronização das instalações de distribuição elétrica. Assim, a totalidade da instalação divide-se em unidades funcionais modulares. Numa linha de produção de vidro plano, por exemplo, para cada uma destas unidades no quadro de comando principal é flangeado um quadro de comando padronizado do dispositivo de corte para o respetivo processo de corte.

Para a cablagem fácil e fiável de quadros de comando, nós aproveitamos as vantagens das réguas de bornes Push-in. Mesmo pequenos condutores com terminal ponteira podem ser facilmente introduzidos no espaço de aperto sem ferramenta especial, poupando tempo no processo de cablagem.

Michael Biller, Mestre e líder de equipa na construção de quadros de comando
Michael Biller, Mestre e líder de equipa na construção de quadros de comando
Bornes de dois andares com tecnologia de ligação push-in

Cablagem rápida e sem erros graças à tecnologia de ligação push-in

O contorno especial da mola da régua de borne Push-in reduz em 50% as forças de encaixe dos condutores e permite o encaixe direto e fácil de condutores a partir de 0,34 mm². Com forças de extração de condutor simultaneamente altas, a ligação é segura, à prova de gás e resistente a vibrações. O botão de pressão cor de laranja protege os pontos de ligação contra danos no caso de uma operação errada, por exemplo quando é utilizada uma ferramenta incorreta. No local de construção, o quadro de comando é ligado à instalação de forma mais rápida e segura. O botão de pressão previne o encaixe incorreto dos condutores.
As réguas de bornes push-in até 16 mm² são uma parte integrante completa do sistema CLIPLINE complete. Assim, todas as famílias de produtos recorrem ao mesmo programa de acessórios, por exemplo, pontes, acessórios de teste e marcações.

As instalações da Grenzebach são utilizadas um pouco por todo o mundo: por isso, as certificações UL e a segurança dos bornes contra choque e vibração desempenham um papel importante. Biller: "Durante o transporte das instalações para o local de construção é frequente verificarem-se choques e vibrações. No entanto, todos os pontos de contacto devem funcionar na perfeição."

As réguas de bornes push-in foram concebidas para aplicação em todos os mercados e indústrias, respeitando a DIN EN 60947-7. A par das certificações para o mercado norte-americano, respeitando os padrões UL e CUL/CSA, estão também disponíveis certificações específicas da indústria para a tecnologia de tráfego, a construção naval e a indústria de processos conforme IECEx.