Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Réguas de bornes push-in perante madeira maciça

Cablagem rápida de máquinas de processamento de elevado desempenho para madeira maciça

Como material, a madeira é muito atrativa. As complexas máquinas de processamento de madeira asseguram a aparência moderna. O tempo para a produção das máquinas é cada vez menor, por isso também é necessária uma cablagem mais rápida. A Weinig, líder de mercado mundial na área de máquinas de processamento de madeira maciça e instalações de produção prontas a usar, poupa tempo e espaço na construção de instalações graças aos bornes de conexão push-in. O tempo de cablagem é reduzido graças à ligação de condutor simples e rápida. O motivo determinante para a aplicação das réguas de terminais push-in da Phoenix Contact é a ligação de condutor sem ferramenta especial – tanto na oficina, como na construção de instalações junto do cliente final.

Líder de mercado internacional em máquinas de processamento de madeira maciça e instalações de produção prontas a usar

O grupo Weinig é líder de mercado internacional no setor de máquinas de processamento de madeira maciça e instalações de produção completas para a indústria e artesanato. Há mais de 100 anos que o nome Weinig é sinónimo de qualidade e progresso no processamento de madeira. Além da construção bem-sucedida de máquinas em série, a empresa também oferece aos seus clientes soluções de sistema à medida das suas necessidades. Cerca de 900 colaboradores na Alemanha planeiam e fabricam, em média, quatro máquinas especiais e instalações por dia em função dos pedidos do cliente. A empresa com sede em Tauberbischofsheim emprega mais de 2200 colaboradores e está presente em todos os continentes. A quota de exportações é de 83 %.

Máquinas de processamento de elevado desempenho para madeira maciça

Padronização e processos de fabrico perfeitamente estruturados como fatores de sucesso

Nas empresas de construção de máquinas, é cada vez menor o tempo disponível para implementar os exigentes desejos do cliente, desde a ideia inicial à máquina completa ou instalação pronta a usar, cada vez mais exigentes. Gerhard Göbel dirige a construção de instalações de distribuição elétrica na Weinig. Com os seus 80 trabalhadores especializados, em apenas oito a quinze dias, ele produz uma instalação de distribuição elétrica completa para uma máquina ou sistema especial, específico do cliente. A padronização das funções básicas no quadro de comando é um dos fatores de sucesso, tal como o processo de produção perfeitamente estruturado, no qual as instalações de distribuição elétrica são montadas de forma contínua, desde a preparação das peças individuais até a pré-montagem e montagem final. Por isso, para todos os componentes instalados no sistema, é cada vez mais tida em consideração, além da qualidade, também a economia de tempo na produção da instalação.

Para ser possível efetuar a cablagem rápida, simples e, mesmo assim, fiável das nossas instalações de distribuição elétrica, nós utilizamos as vantagens dos bornes de conexão push-in da Phoenix Contact. Mesmo pequenos condutores com terminal ponteira podem ser facilmente introduzidos no espaço de aperto sem necessidade de ferramentas. Isto representa uma grande poupança de tempo devido ao grande número de pontos de cablagem no controlador.

Gerhard Göbel , Diretor da construção central de instalações de distribuição elétrica
Gerhard Göbel
Bornes de dois andares montados com ligação push-in no quadro de comando

Cablagem rápida e simples no quadro de comando graças a réguas de bornes push-in

As menores fases de implementação à medida que aumentam os pedidos dos clientes também influenciam o tempo de cablagem. Por isso, a Weinig tira partido dos bornes de conexão push-in de cablagem fácil e rápida da gama de réguas de bornes CLIPLINE complete.
A cablagem de controlo completa das máquinas de processamento de madeira é colocada em baixo, no quadro de comando, sobre bornes de dois andares compactos em formato angular. Posteriormente, na instalação na localização do cliente, a máquina é então ligada ao quadro de comando de forma rápida e segura através do encaixe direto. Ambas as possibilidades de marcação de grande superfície proporcionam uma boa clareza. O botão de pressão cor de laranja da tecnologia de ligação push-in previne o encaixe incorreto durante o processo de cablagem. "Os funis de inserção para os condutores devem ser claramente identificados", afirma Göbel; "não podem continuar a ocorrer erros na cablagem."

Em ambos os níveis dos bornes de dois andares está disponível um eixo funcional duplo. Desta forma, todas as tarefas de distribuição de potencial podem ser geridas de forma a poupar tempo e custos, usando pontes do sistema CLIPLINE complete. Os adaptadores de teste montáveis também entram em contacto nos eixos funcionais. Desta forma, é fácil efetuar a ligação da instalação de distribuição elétrica ao campo de teste.

As máquinas da Weinig são aplicadas em todo o mundo. "Exigimos certificações internacionais para as réguas de bornes push-in", esclarece Göbel. "Tanto na operação do sistema, como durante o transporte para o cliente, os pontos de contacto estão expostos a choques e vibrações. Aqui, as réguas de bornes push-in oferecem-nos um elevado nível de segurança." As réguas de bornes push-in foram concebidas de acordo com a IEC 60947-7 para a aplicação em todas as indústrias e mercados. Estão disponíveis as certificações UL e CSA para o mercado norte-americano e certificações específicas para a engenharia de tráfego e de métodos de acordo com IECEx, bem como certificações de todos os registos convencionais da construção naval.

O padrão de fábrica na Weinig prescreve um tratamento dos condutores com terminal ponteira para a proteção de emenda dos condutores flexíveis. Göbel: "Com a máquina automática de cravação e isolamento poupamos muito tempo e os nossos técnicos podem dedicar-se a outras tarefas."

Implementar máquinas especiais de alta tecnologia no menor período de tempo possível, respeitando todos os desejos do cliente: esta é a nossa pretensão e, para isso, precisamos dos melhores componentes do mercado.

Gerhard Göbel , Diretor da construção central de instalações de distribuição elétrica
Gerhard Göbel