Feira de Hanover 2026

Obrigado por uma excelente Feira de Hanover 2026. Esperamos poder recebê-lo de novo no próximo ano. Até lá, pode encontrar aqui uma vista geral dos nossos destaques e temas principais.
Phoenix Contact na Feira de Hanover 2026

Feira de Hanover 2026: Driving Integrated Energy

Relembramos uma semana emocionante na Feira de Hanover 2026. Muito obrigado pela sua visita! Os numerosos e inspiradores encontros e conversas consigo marcaram a feira para nós e fizeram dela um grande sucesso!

Este ano, o nosso foco centrou-se em conceitos integrados para a interligação inteligente entre fornecimento de energia, segurança das instalações e otimização de processos. Com as nossas soluções de sistema consistentes, demonstramos como pode tornar a criação de valor acrescentado da sua empresa mais eficiente, resiliente e sustentável.

Saiba mais sobre as nossas tecnologias e conheça as nossas inovações para um mundo mais sustentável.

Os nossos destaques da Feira de Hanover 2026

O chanceler alemão Friedrich Merz no stand da Phoenix Contact na Feira de Hanover 2026

Visita do chanceler alemão Friedrich Merz e do presidente do Brasil

Um destaque especial da Feira de Hanover para nós foi a visita do chanceler alemão Friedrich Merz e do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ao stand da Phoenix Contact. Os dois chefes de Estado reuniram-se com o CEO Dirk Görlitzer para uma intensa troca de ideias sobre o potencial das redes separadas DC. A conversa centrou-se no papel desta tecnologia como elemento central para uma transformação resiliente e eficiente da infraestrutura global de energia.

Palestras e masterclasses na Feira de Hanover 2026, organizadas pela Phoenix Contact

Está na hora de apresentar as nossas inovações

Através de masterclasses e palestras, a Phoenix Contact procurou ativamente o diálogo com os visitantes na Feira de Hanover. Os formatos interativos destacaram soluções concretas e temas do futuro – desde a inteligência artificial e a aprendizagem automática, passando pela cibersegurança, até aos sistemas de acumuladores de bateria e a Single Pair Ethernet. A feira tornou-se assim uma plataforma de intercâmbio, inspiração e conhecimentos práticos.

Os temas principais na Feira de Hanover 2026


Uma pessoa em pé num prado em frente a um acumulador de bateria e um sistema de energia solar

Fornecimento de energia fiável e eficiência particularmente elevada para uma disponibilidade máxima da instalação

Uma indústria sustentável necessita de um fornecimento de energia fiável que possa ser monitorizado de forma transparente em qualquer altura. Oferecemos-lhe sistemas que combinam perfeitamente a alimentação, proteção e monitorização – para uma disponibilidade máxima da instalação e uma eficiência particularmente elevada. Quer seja uma alimentação fiável de 24 V na calha metálica, sistemas robustos para aplicações IP67, eletrónica de potência inovadora ou proteção contra sobretensão – as nossas tecnologias protegem os seus processos e evitam tempos de paragem não planeados. Os nossos produtos garantem uma fonte de alimentação ininterrupta e eficiente, permitindo assim um funcionamento sem problemas numa indústria sustentável.

Pessoas no departamento interno de construção de máquinas

Seguro. Automatizado. Inteligente. – Soluções para a indústria do futuro

As máquinas modernas exigem soluções de automação modulares, abertas e seguras que cresçam com elas. A automação inteligente assegura processos eficientes e escaláveis, enquanto os conceitos de segurança protegem as infraestruturas de OT e garantem a segurança da produção. As aplicações de IA permitem a manutenção preditiva, fluxos de energia otimizados e decisões baseadas em dados para uma produtividade e resiliência máximas. Isto evita tempos de paragem, reduz os custos de manutenção e aumenta a competitividade.

Colaboradora no sistema de local de trabalho clipx BASIC line a equipar réguas de bornes

Maior produtividade, menos complexidade – graças a processos eficientes na construção de quadros de comando

A All Electric Society está a impulsionar a eletrificação – e a aumentar a procura de quadros de comando. Se quiser manter-se competitivo, tem de acelerar os processos e reduzir os custos. A digitalização e a automação de processos são as alavancas para contrariar a crescente escassez de trabalhadores qualificados e os tempos de projeto cada vez mais curtos. Fluxos de trabalho consistentes e soluções escaláveis asseguram a máxima eficiência, tempos de processamento curtos e uma segurança de processos particularmente elevada – desde pequenas empresas a operadores globais.

Duas pessoas da construção de máquinas a ligar o HEAVYCON EVO

Tecnologia de ligação perfeita – desde o quadro de comando até à aplicação para uma indústria interligada

Desde a tecnologia de ligação de equipamentos até à cablagem no quadro de comando e à cablagem de campo, as réguas de bornes e a tecnologia de ligação garantem uma transmissão de sinais, dados e potência consistente e fiável. A Single Pair Ethernet otimiza a transmissão de dados e abre novas possibilidades para a comunicação industrial. Estas soluções permitem conceitos de máquinas flexíveis e a integração de novas tecnologias. Ao mesmo tempo, abordam temas como a sustentabilidade, a digitalização e a segurança: cablagem com poucas ferramentas, sistemas que economizam espaço e interfaces inteligentes reduzem o consumo de recursos e aumentam a eficiência e o valor acrescentado.

Stand da Phoenix Contact na Feira de Hanover

O que é a Feira de Hanover?

A Feira de Hanover é a principal feira industrial do mundo e a plataforma central para a transformação industrial. De 20 a 24 de abril de 2026, mais de 4000 expositores das indústrias de construção de máquinas, eletrónica e digital, bem como do setor da energia, reunir-se-ão em Hanôver para moldar o futuro da indústria.

Concentrar-se nos temas do futuro

A feira industrial concentra-se em três pontos centrais:

  • Automação e digitalização: soluções para Smart Manufacturing, robótica, IA e cibersegurança
  • Energia e infraestrutura industrial: tecnologias para sistemas energéticos sustentáveis, hidrogénio e soluções de rede
  • Investigação e transferência de tecnologia: inovações da investigação e desenvolvimento para a indústria do futuro

A Feira de Hanover mostra como a criação de valor industrial está a ser redefinida pela digitalização, automação e energia sustentável. A inteligência artificial é o fio condutor que atravessa todas as áreas – desde o planeamento e a produção até ao fornecimento de energia. No pavilhão 27, apresentaremos as nossas soluções para a automatização em rede, infraestrutura energética inteligente e processos de produção sustentáveis.

Colaboradores da Phoenix Contact falam com clientes na Feira de Hanover

Phoenix Contact na Feira de Hanover

Há mais de 70 anos que a Feira de Hanover é um ponto de encontro permanente para a Phoenix Contact – e é mais do que uma simples feira industrial. É a plataforma sobre a qual impulsionamos a transformação industrial em conjunto com os nossos parceiros.

Como um dos maiores expositores, apresentaremos as nossas soluções para os principais temas da indústria no pavilhão 27:

  1. Fornecimento de energia seguro e gestão energética inteligente – sistemas integrados de fornecimento de energia, soluções inovadoras de armazenamento de baterias e tecnologia DC

  2. Automação, cibersegurança e IA – conceitos harmonizados protegem de forma fiável a infraestrutura relevante, permitindo simultaneamente processos flexíveis, eficientes e interligados

  3. Processos de produção eficientes – fluxos de trabalho integrais, digitalização consistente e soluções escaláveis garantem a construção de quadros de comando eficiente

  4. Tecnologia de ligação fiável – transmissão sistémica e segura de sinais, dados e energia

Com mais de 100 anos de experiência, estamos a moldar ativamente o futuro da indústria. Na Feira de Hanover 2026, mostraremos como os dados, a automação e a experiência em energia podem ser combinados de forma inteligente – para uma maior eficiência, sustentabilidade e competitividade.

Visite-nos e veja ao vivo como, em conjunto, estamos a tornar a transformação industrial uma realidade.

A história da Feira de Hanover

Origem

A maior feira industrial do mundo atribui a si mesma o lema "Tradição e inovação". Foi fundada em 1947 como "Feira de exportação de 1947 de Hanover" sob a alçada da Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG Hannover-Laatzen. Após a Segunda Guerra Mundial, a nova feira industrial tornar-se-ia a rival da feira de Leipzig na antiga RDA, refletindo o espírito inovador da Alemanha Ocidental.

Crescente internacionalização

Enquanto espaço de contactos internacionais, a Feira de Hanover rapidamente captou a atenção dos convidados estrangeiros. Logo em 1950, participaram expositores de dez países diferentes, entre eles os EUA. Com o passar dos anos, a feira foi ficando cada vez mais internacional. O primeiro país parceiro foi o Brasil, em 1980. Desde então, todos os anos empresas de outro país apresentam os seus produtos.

A Feira de Hanover atualmente

Atualmente, a Feira de Hanover é a plataforma líder mundial para a transformação industrial. A tónica é colocada em temas como a automatização e a digitalização, a infraestrutura energética e industrial, bem como a investigação e a transferência de tecnologias. A inteligência artificial é um fio condutor comum a todas as áreas – desde o fabrico inteligente à cibersegurança e aos sistemas de energia sustentáveis.

FAQ Feira de Hanover – Bilhetes e chegada

Estrada com várias faixas, muitos carros e uma cidade ao fundo com a inscrição FAQ na imagem
Estrada com várias faixas, muitos carros e uma cidade ao fundo com a inscrição FAQ na imagem
Estrada com várias faixas, muitos carros e uma cidade ao fundo com a inscrição FAQ na imagem
Estrada com várias faixas, muitos carros e uma cidade ao fundo com a inscrição FAQ na imagem
Estrada com várias faixas, muitos carros e uma cidade ao fundo com a inscrição FAQ na imagem
Estrada com várias faixas, muitos carros e uma cidade ao fundo com a inscrição FAQ na imagem
Estrada com várias faixas, muitos carros e uma cidade ao fundo com a inscrição FAQ na imagem

A Feira de Hanover 2027 é uma das maiores feiras industriais do mundo. A próxima feira realizar-se-á de 5 – 9 de abril de 2027. O horário de funcionamento do recinto da feira é das 9h00 às 18h00, todos os dias.

Estrada com várias faixas, muitos carros e uma cidade ao fundo com a inscrição FAQ na imagem

Pode solicitar os bilhetes gratuitos para a Feira de Hanover 2027 a partir de março de 2027 através desta página.

Obter um bilhete gratuito
Estrada com várias faixas, muitos carros e uma cidade ao fundo com a inscrição FAQ na imagem

Depois de ter solicitado um bilhete gratuito e a newsletter através do formulário de encomenda da Phoenix Contact, receberá um e-mail a solicitar a confirmação. Após a sua confirmação, receberá o código do bilhete também por e-mail. Com este código de bilhete, pode solicitar gratuitamente um bilhete na página web oficial da Feira de Hanover.

Obter um bilhete gratuito
Estrada com várias faixas, muitos carros e uma cidade ao fundo com a inscrição FAQ na imagem

Os visitantes podem facilmente chegar ao recinto da Feira de Hanover de carro.
Se vier do Norte ou do Sul, pode chegar ao recinto de exposições pela A7, em direção a Hannover, e depois pela A37, em direção a Hannover/Messe.
Vindo de Leste, apanhe a A2 em direção a Hannover e a A37 em direção a Hannover/Messe para chegar ao recinto de exposições.
A partir de Oeste, pode chegar à Feira de Hanover pela A2 em direção a Hanover, pela A7 em direção a Kassel, pela B65 em direção a Hannover e depois pela B6 em direção à Feira de Hanover (Hannover Messe).
A entrada nos equipamentos de navegação é: 30521 Hannover, "Hermes Allee" ou "Messegelände".
Encontrará um número suficiente de lugares de estacionamento pagos à volta do recinto da exposição.
Os pontos de carregamento para veículos elétricos estão localizados nos parques de estacionamento Norte 4 e Sul 32.
Encontra mais informações sobre os lugares de estacionamento aqui:

Saber mais
Estrada com várias faixas, muitos carros e uma cidade ao fundo com a inscrição FAQ na imagem

Pode chegar facilmente ao recinto de exposições de Hanover a partir do centro da cidade através de S-Bahn, U-Bahn ou autocarro:

  • Com as linhas S4 ou S8 do S-Bahn para Feira de Hanover/Laatzen
  • Com as linhas 8 ou 18 do U-Bahn para Hannover Messe/Nord
  • Com as linhas 6 ou 16 do U-Bahn para Hannover Messe/Ost
  • Com as linhas de autocarro 340 e 341 para Gutenbergstraße (Entrada Sul) e paragem de autocarro Messe/Laatzen (Entrada Oeste 1)

Estrada com várias faixas, muitos carros e uma cidade ao fundo com a inscrição FAQ na imagem

Chegada de comboio de longa distância da Deutsche Bahn:
Se viajar de comboio, pode chegar ao recinto de exposições através da estação ferroviária Hannover/Laatzen, que fica a cerca de 400 m da entrada WEST. Em alternativa, pode chegar ao recinto de exposições através da estação ferroviária principal e, a partir daí, pelas linhas de metro 8 ou 18.

Chegada do aeroporto de Hannover (HAJ):
A partir do aeroporto de Hannover, pode chegar ao recinto de exposições apanhando a linha 5 do S-Bahn em direção a Hannover Hauptbahnhof (estação principal) e, a partir daí, a linha 8 ou a linha 18 do U-Bahn. A duração total da viagem é de aproximadamente 1 hora.
Durante a feira, existe também um serviço de transporte em autocarro entre o aeroporto e o recinto de exposições (WEST). A duração da viagem é de cerca de 45 minutos.

FAQ Feira de Hanover – Estadia na feira

Clientes na exposição da AES na Feira de Hanover 2023 com a inscrição FAQ na imagem
Clientes na exposição da AES na Feira de Hanover 2023 com a inscrição FAQ na imagem
Clientes na exposição da AES na Feira de Hanover 2023 com a inscrição FAQ na imagem
Clientes na exposição da AES na Feira de Hanover 2023 com a inscrição FAQ na imagem
Clientes na exposição da AES na Feira de Hanover 2023 com a inscrição FAQ na imagem
Clientes na exposição da AES na Feira de Hanover 2023 com a inscrição FAQ na imagem

O stand principal da Phoenix Contact está situado no pavilhão 27, stand G26. Para além disso, a Phoenix Contact estará presente noutros stands da feira sobre diversos temas. O plano oficial do stand da Phoenix Contact, com todos os stands e participações em stands, estará disponível aqui na página pouco antes da feira.

Clientes na exposição da AES na Feira de Hanover 2023 com a inscrição FAQ na imagem

A planta dos pavilhões da Feira de Hanover estará disponível pouco antes da abertura da feira. Além disso, existe um mapa adicional de todo o recinto da exposição e das zonas de estacionamento.

As plantas estarão à sua disposição um pouco antes da feira.

Clientes na exposição da AES na Feira de Hanover 2023 com a inscrição FAQ na imagem

No âmbito da Feira de Hanover, para além da cerimónia de abertura, há muitos outros eventos, palcos de conferências, cerimónias de entrega de prémios e pontos do programa. Pouco tempo antes da feira, pode encontrar todo o programa de apoio aqui:

Saber mais
Clientes na exposição da AES na Feira de Hanover 2023 com a inscrição FAQ na imagem

A Feira de Hanover é normalmente inaugurada pelo atual Chanceler alemão, juntamente com um Chefe de Estado de um país parceiro. O país parceiro da Feira de Hanover 2027 é a Espanha.

O país parceiro da Feira de Hanover 2026 foi o Brasil. A Feira de Hanover 2026 foi inaugurada pelo chanceler alemão Friedrich Merz e pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com vários representantes da política e da economia.

Clientes na exposição da AES na Feira de Hanover 2023 com a inscrição FAQ na imagem

A WLAN gratuita da Feira de Hanover "MESSEfreewifi" está disponível para si durante um máximo de três horas por dia. Pode utilizar o acesso Wi-Fi gratuito nas áreas de entrada, nas salas de exposição e em algumas áreas do recinto.
Além disso, várias áreas como os pontos de informação "EBi", as áreas de entrada e diferentes áreas de restauração oferecem hotspots adicionais. O acesso está disponível através da WLAN "MESSEhotspot".